オールステンレスパイプのレビュー

平均満足度 4.65 (146件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オールステンレスパイプ モリ工業
モリ工業
839 / 税込 923
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
146件中 81~100件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
喜山荘 様2018-02-22
用途:
上開き窓のストッパーとして
対象商品:
37570163

カットしながら使えるので便利です。
ステンレスは錆に強く浴室にも使えます

1人が参考にしています
2018-10-26
用途:
ハンガー掛け
対象商品:
37570111

予想以上に肉厚がなかった。厚みのある製品をラインナップしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2018-10-10
用途:
アルミパイプの補強のさや管として使用
対象商品:
37570102

購入してから分かったことですが,電縫管で内面の盛り上がりが少し有った。
出来ればない方が良かった。

2018-03-17
用途:
ハンドルのカラー作製
対象商品:
37570093

ハンドルの回転部分に使用しますが、握り心地もよく満足しました。

2019-09-03
用途:
槽底部のスラッジすくいに
対象商品:
37570172

この先端に金属のすくい網を取付使用するために購入しました。まったく問題ありません。

2018-03-23
用途:
壁に取付け道具の収納に
対象商品:
37570154

壁とパイプの間に道具を収納するように使用しています。細いが強度も強く曲がらないので満足しています。

2017-11-13
用途:
アウトドア用品の製作
対象商品:
37570242

4mのステンレスパイプ一本のみ注文したのですが、
包装もきちんとしてあり商品も満足です。
また利用したいと思います。

2017-12-05
用途:
作品の一部として使用
対象商品:
37570251

もう少し厚みが欲しいところでしたがとても綺麗で梱包も丁寧でした。

2018-02-09
用途:
カーテンを吊るすのに使用
対象商品:
37570181

ピカピカの光沢はありませんが、しっかりした物でカーテンリングもぴったり合い調子よく使ってます。

2018-05-22
用途:
標識用
対象商品:
37570206

オールステンレスのこの商品に磁石を近づけると強力にくっつきます。調べるとこのステンレスは新種のステンレスで、304と同じく腐食しにくいようです。この外径の太さは通常のホームセンターには扱われていないので、購入できて良かったです。

2017-10-10
用途:
ハンガーパイプ
対象商品:
37570197

オールステンレスって書いてあったけど、磁石にくっついた

3人が参考にしています
2025-02-18
用途:
DIYで使用

最近ホームセンターに置いてあるのはステンレス巻きパイプで、これをパイプベンダーで曲げると、チュービングもどきの構造ゆえ、曲げたときに表面にひじわがたくさん出来て醜い。やはり、本品のようなオールステンレスパイプでないと駄目。DIYする人要注意です。

2人が参考にしています
2017-02-17
用途:
切断して計量(特殊用途)に使用
対象商品:
37570127

とてもコスパに優れた商品だと思います。切断面もきれいだったので、品質的にもよいかと。

2024-10-05
用途:
SUS400シリーズはサスでも磁石につく特製持ち
対象商品:
37570154

ステンレスは錆びないわけでは無い。
どんなステンレスでも悪環境では錆びると思っておいた方がいい

1人が参考にしています
新星産業株式会社 様2017-06-05
用途:
物干しざおとして使用
対象商品:
37570267

頑強かつ贅沢な物干しざおとして使用させていただいております。
太さは若干太すぎましたが3.7mのスパンでもしなることなく全く問題なく使えております。
両端には
注文コード 09363137
品番 Φ38 t1.6用 パイプキャップ
SUS304 ヘアライン仕上げ
を装着し高級感半端なし(笑)

2024-01-11
用途:
船のマスト
対象商品:
37570181

オールステンレスと書いてあるのに磁石が付きました。
ステンレスでは無いようです。
海上で使用する為錆や腐食が心配です。

4人が参考にしています
2018-04-24
用途:
今回はガーデニングです。バラのアーチを作ります。
対象商品:
37570233

専門業者以外で定尺4mが手に入るとは思ってもみませんでした。ありがたい。アーチの部分でどうしても3m以上ほしかったのです。

2017-09-19
用途:
試作品の作成
対象商品:
37570145

強度、たわみ、他部品との溶接具合など、作成しながら検証中

2017-03-24
用途:
ラジコンのマフラー制作に
対象商品:
37570102

ラジコンのマフラーを作ろうと探してました。肉薄のステンレスパイプが近くのホームセンターに売ってなく、品物が沢山揃うモノタロウさんで購入し、正解でした。

河村建築 様2022-10-06
用途:
ハンガーパイプとして使用
対象商品:
37570251

運送時になのかわかりませんが、端っこが、潰れてた。

1人が参考にしています