オールステンレスパイプのレビュー
- 用途:
- 海水中で使用する魚探振動子のブラケットとして
- 対象商品:
- 37570181
購入後初回の使用感としては良好でした。海水での使用がメインですので加工したところの錆が出ないか確認中です。強度優先で太目のパイプを選定しすぎたようで水切り時の抵抗が想定以上に大きく小型ボートではボート内まで飛沫がきてしまいました。もうワンサイズ細くてもよかったかも。
- 用途:
- 油圧ダンパーのカラーとして
メーカー純正品が高価なので、こちらをカットして使用。
端面が面取されていてきれいな仕上げでした。
- 用途:
- 大勢が一度に使用するタオル掛けとして
- 対象商品:
- 37570102
水がいつもかかる場所なので、ステンレス巻きパイプではなく、オールステンレスパイプにしました。
- 用途:
- 水路(12/16チューブの代用品)として利用
- 対象商品:
- 37570154
バイオフィルムやコケの付着した12/16チューブは定期的な清掃や交換が必要です。
こちらのステンレスパイプはパイプベンダーで適切に整形すれば、チューブの代用品として半永久的に使えバイオフィルムやコケの付着も極めて少ないためメンテナンスの回数を大幅に減らす事が可能です。
また水路に殺菌灯を挟む場合、紫外線によるチューブのダメージや紫外線の漏れを気にすることなく安心して使う事ができます。
- 用途:
- 狩猟用品自作に
- 対象商品:
- 37570127
商品は説明通りのしっかりとしたものですが、、、
年末で忙しいのか、梱包、輸送業者の扱い両方とも粗末で箱の中で固定されていませんでした。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 既存鉄パイプ椅子をステンレスパイプへ
- 対象商品:
- 37570233
アーク溶接できるか心配でしたが、きちんと付きました。出来はあまりよろしくはないですが腕次第です。なるべく薄い(軽い)ステンで尚且つ溶接可能な物が欲しかったのでこの商品がぴったりで良かったです。
- 用途:
- 屋外のタイル掛やハンドルに。
- 対象商品:
- 37570111
ホームセンターで売ってるのはステンレス巻きパイプで野外では錆びてきますが、これはオールステンレスなので錆びないのがいいです。
あとホームセンターでは置いてないのですが、モノタロウさんで販売していて助かりました。
- 用途:
- 物干し竿に流用
- 対象商品:
- 37570242
鋼管にSUSを巻いた普通の物干し竿が腐食したのでオールステンレスパイプを購入した。
同じ寸法のφ38は高いのでφ25*4000にした。丈夫で曲がりにくいので気に入って使っています。端にはパイプキャップ25ミリ(注文コード:58878592)をはめています。
- 用途:
- 水受け(ドレンパン)の排水ホース固定
- 対象商品:
- 37570093
急遽ホースを付けてほしいとの依頼に合うサイズ・材質がこのパイプだったが、加工性等半信半疑で購入。SUS304の0,8tとの溶接も容易だった様。調べると443CTはかなりの優れ物!耐腐食性は今後気にしてみる。
- 用途:
- 棚の転倒防止対策
- 対象商品:
- 37570075
とても綺麗で大満足です。
商品の明示シールが綺麗に剥がれないのがすこし残念です。
後が残らないような改善を望みます。
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 商品ではなく、モノタロウに不満
- 対象商品:
- 37570251
商品は問題ありません。注文前に4mパイプの配送時間指定可否について確認したところ、発送後に配送業者に連絡すれば時間指定が可能との回答。しかしながら、モノタロウが発送に利用した業者は配送時間帯指定が不可。受取に大変苦労しました。優秀な定型文サポートに感謝致します。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 既存のステンレス棚に取り付けて、震災などでも棚に乗せた品物が飛び出さないよう、ストッパーとして使用した。
- 対象商品:
- 37570145
重量が軽く、耐久加重も必要充分で使いやすい。また価格のわりに表面処理も美しく外観もよい。他社の同等品は、1本あたり70円価格が上だった。