オールステンレスパイプのレビュー

平均満足度 4.25 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
オールステンレスパイプ モリ工業
モリ工業
3,498 / 税込 3,848
美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 ヘアライン仕上げは、髪の毛のように細い線が一方向に入ったものです。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-02-15
用途:
DAIM マルチリング特大サイズの支柱用として
対象商品:
37570285

DAIM マルチリング特大サイズの支柱用として使用。
支柱の高さが2メートル以上なのでパイプの厚み1mmは安心できる。

2020-04-13
用途:
ボートのオーニング作製
対象商品:
37570303

ステンレスで厚みもありしっかりしてます。値段もおそらく最安値ではないでしょうか?
4メートルのまま配送して頂けるので、大きめのオーニング作製にも対応出来ます。大変満足しております。

1人が参考にしています
2018-06-03
用途:
塩ビ波板の補強材として使用
対象商品:
37570276

力を受けると少し曲るが、バネのように元に戻るので、波板の補強にぴったりフィットしています。また錆びがこないので長く使えそうです。

2人が参考にしています
2017-12-19
用途:
屋外で使用
対象商品:
37570294

ステンレス巻きだと内部が錆びると思い、オールステンレスにしました。

1人が参考にしています
2017-08-01
用途:
海水で洗浄する海産物乾燥施設の自作ステンレスシャッター巻き下げ棒の制作に使用
対象商品:
37570276

やはりオールステンなので、塩害には最適だと思われます。

1人が参考にしています
2016-06-10
用途:
サンシェード設置
対象商品:
37570312

ちょっと高価ですが、耐久性を考えるとやはりステンレスです。強度もあってよい買い物でした。

2018-10-10
用途:
屋外DIY
対象商品:
37570276

屋外にて使用していますが、ステンレスですが貰い錆の錆付着が目立ちます。

2人が参考にしています
2017-01-07
用途:
外階段の手すりとして
対象商品:
37570321

ブラケットを通した時に傷が付き、翌日には、そこから錆が発生した。本当にオールステンレスですか?

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2015-08-04
用途:
工作用
対象商品:
37570294

到着したパイプは弓なりに曲がっていた。保管状況が悪いと感じられます。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2018-09-01
用途:
アクションカメラのステイ
対象商品:
37570303

パイプの複数箇所に大小のへこみがあった。キズがつかないように包装用ビニールをかけたまま切断した後で、へこみに気づいたのは切断後。
保管、管理がずさん。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

2014-07-01
用途:
内格子として
対象商品:
37570294

丈夫で内格子にちょうどいい材料でした。

1人が参考にしています
2014-06-18
用途:
GNSS基準局設備のテレメトリー装置設置ポールとして
対象商品:
37570294

4mを2mにCUTして使用しています。潮風が当たる場所での使用なのでSUS304は助かります。

1人が参考にしています