ソフトコーキングヘラセットのレビュー

平均満足度 4.47 (49件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ソフトコーキングヘラセット SK11
SK11
759 / 税込 835
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつのセット品です。施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 裏面は、すべて45度に面取り処理してます。 【用途】サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
49件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-07-11
用途:
住宅のコーキング メンテナンス
対象商品:
37582666

各形状がそろってますのでコーキング処理する場所に合わせて選べ作業しやすかったです。

株式会社アドバンスパワー 様2019-05-04
用途:
シリコンの成形
対象商品:
37582666

車のフロントガラスにマスキングしてシリコンを流した後、ヘラで成形しました。
滑らかな成形ができました。

シンセイ 様2020-02-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
37582666

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

2019-04-05
用途:
コーキング作業時
対象商品:
37582666

金属製のヘラだとマスキングがシビアで綺麗に仕上げるのが難しかったですが、これなら簡単に綺麗に仕上がります。

自営 様2019-03-29
用途:
建物補修
対象商品:
37582666

DIYでコーキングの埋め込み時使用するが、DIYでは十分すぎる。

2018-10-19
用途:
外壁の目地打ち時
対象商品:
37582666

大きいRのヘラのみ使用しました。スポンジ状の物が先端に貼ってあり寝かし気味に使用するときれいに仕上がります。

2018-10-20
用途:
浴室のコーキング
対象商品:
37582666

4種類のヘラなので適時使いやすかった。
特に、三角に尖った大きめのヘラが良かった。

2019-11-14
用途:
台所壁、水廻り補修後。
対象商品:
37582666

このコーキングヘラは何だか使いづらい。
手にしっくり来ない。

2018-09-01
用途:
コーキング面の仕上げ
対象商品:
37582666

4種類あるので、仕上げ面によって使い分けができ、便利である。

2018-06-04
用途:
外壁コーキング
対象商品:
37582666

自宅の外壁コーキングのために使いました。4種類もあるので、場所により使い分けができて、とってもやりやすかったです。

2018-04-26
用途:
コーキング作業
対象商品:
37582666

使った後のヘラに付着したコーキング材のふき取りが容易で、良いですね。

1人が参考にしています
2018-04-13
用途:
コーキングの施工
対象商品:
37582666

プロ並みの仕上がりで満足しています。
青いスポンジ部にコーキングが乾いた後、剥がれ易いは驚きました。
今後も愛用します。

株式会社ユーサン物流 様2018-05-19
用途:
補修シート作業時
対象商品:
37582666

かく、作業工程ごとに仕様出来て大変役に立ちました。

2018-02-02
用途:
コーキング塗装のため
対象商品:
37582666

ど素人コーキングをやるために購入しました。
形が色々あるのと、コーキングを拭き取るのが楽なので満足してます。
あとは私の技術しだいです。

2017-10-06
用途:
防水処理作業時
対象商品:
37582666

先端の形の種類が多く非常に滑らかに溝に入り、使いやすかったです。

1人が参考にしています
2017-12-03
用途:
内装作業時
対象商品:
37582666

使いやすく仕上がりがとても綺麗です。購入してよかった!

有限会社 サクセス 様2017-06-16
用途:
コーキング作業に
対象商品:
37582666

しなり具合が良く使いやすいと思いました。 仕上がりも良く満足できる品かと思います。

2017-05-23
用途:
コーキング
対象商品:
37582666

種類も揃っていて大変使いやすかったです。初めてのコーキング作業でしたが思った以上に上手く均すことができました。

2017-04-29
用途:
外壁のコーキング作業
対象商品:
37582666

ほど良いしなり具合で、綺麗に仕上げることができました。値段も高くないので、コーキングの作業の際には用意しておくと良いと思います。

ILC 様2017-04-18
用途:
コーキング作業時
対象商品:
37582666

このヘラは大変使いやすく、ど素人の私でもプロに近い仕上がりになる。