DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット)のレビュー

平均満足度 4.19 (119件のレビュー)
商品レビューを投稿する
DEMING L/L ロングライフ(タイヤ・チューブセット) SHINKO(シンコータイヤ)
SHINKO(シンコータイヤ)
3,998 / 税込 4,398
安定した品質でゆるぎない信頼を得るロングセラー。 耐摩耗性が75%アップ(メーカー比)。コストパフォーマンスに優れたL/Lが大幅にパワーアップ。摩耗に強く、快適な乗り心地が長く持続します。 耐パンク性50%アップ(メーカー比)。耐パンク性が向上し、毎日の走行もトラブル知らず。タウンユースに必要な安全性を追求しました。タイヤ、チューブ、リムバンドがセットになった大変お得な商品です。
119件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
春原 様2023-07-26
用途:
軽快車のタイヤリプレース
対象商品:
23729782

SHINKOというメーカーは、実はモノタロウさんのサイトを見るまで知りませんでした。でも使ってみてパナレーサーなどと遜色ないことがわかりました。満足です。

2022-06-01
用途:
自転車のタイヤとチューブの交換
対象商品:
23729798

本製品で古くなっていた自転車のタイヤとチューブを交換することができ、走れるようになりました。

2020-07-03
用途:
自分の自転車のパンク修理
対象商品:
23729798

後ろのタイヤが破裂してゴムもチューブも使えなくなったので、交換用に購入。
無事に装着できました。乗り心地も悪くないです。
見た目が良さそうだったので白を購入したのですが、後ろしか交換していないので逆に不自然になってしまいました。

1人が参考にしています
2020-04-30
用途:
タイヤ交換
対象商品:
23729764

その辺のホームセンターで買うより安く上がるので大変満足です。

2020-02-24
用途:
自転車のタイヤ・チューブ交換
対象商品:
23729782

溝が残りわずか、及びサイド部がひび割れた、ブリジストン製26インチ・ベルトロのタイヤ交換及びチューブ交換に使用。
黒一色のタイヤより高級感が有り、タイヤ自体のゴムも厚い感じがして満足です。

2020-03-02
用途:
自転車タイヤ交換
対象商品:
23729755

長く使用しないと耐久性はまだ不明ですが、取り替えの作業はどのメーカーでも同じでした。メーカーにより長く持つというか歌い文句がありますが、確かにいいタイヤは(特に日本製)ミゾがなくなってもまだ厚みがありました。これはまあ普通程度のような感じでした。

1人が参考にしています
2019-11-21
用途:
メンテナンス
対象商品:
23729755

上さんのチャリに使用。コスパOK。丈夫そうなので、しばらく安心です。

2019-04-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
37589596

価格も安く 他の品物と遜色なく使いやすく良い商品です。

2018-05-16
用途:
交換
対象商品:
88572915

良好に使用中。チューブ付きなので手軽にチューブも注文できました。

2017-11-25
用途:
自分乗りの自転車に使わせてもらいました。
対象商品:
23729798

半年以上日常的に利用しておりますが、丈夫で安定性もよく大変重宝しております。

2018-04-11
用途:
自転車タイヤの交換
対象商品:
23729755

タイヤ自体が硬く分厚いので、ステンレスリムなら良いがアルミリムには負担がかかります。タイヤの対磨耗性が高い分、空気圧を適正にしておかないと、チューブへの負担が大きくチューブの側面が削れていき穴が開きます。またタイヤの側面も割れていきます。何にせよ日頃のメンテナンスが重要です。

1人が参考にしています
2017-10-10
用途:
自転車のタイヤ交換
対象商品:
23729755

しっかりした作りに不安感なし、価格以上の満足度です。

2018-08-04
用途:
修理
対象商品:
37589571

よく見ないで注文したら、サイズ違いだった。とほほ、みなさん気を付けましょう

1人が参考にしています
2018-04-14
用途:
タイヤチューブ交換
対象商品:
23729755

信頼度抜群です。やっぱりこのシリーズが一番です。一時期違うものを仕入れましたが、これに戻しました。

2017-08-22
用途:
車いすのタイヤ交換。
対象商品:
23729773

製品は素晴らしいです。ぴったりで大満足です。まだ使用しておりませんが大丈夫だと思います。大変助かりました。

2017-05-03
用途:
タイヤ交換
対象商品:
23729782

8か月で1800km走行しました。後輪は溝の深さが半分位になっていると思います。当方体重70kgです。

2016-08-07
用途:
自転車タイヤ交換
対象商品:
23729782

20年前に購入したベルト式自転車の交換用に購入しました。リムバンド、チューブもセットになっているので大変便利です。

2020-07-20
用途:
耐久性には疑問です
対象商品:
23729755

耐久性には疑問です。半年ほどでそろそろ交換時期が来ています。
ゴツゴツ感がかなりあるように思います。

1人が参考にしています
2016-09-29
用途:
交換
対象商品:
37589632

他の商品と比較しても特徴をつかめないが、必要に迫られて購入した商品です。

2017-08-11
用途:
子供の自転車のタイヤ交換
対象商品:
23729755

ちょっと精度にかけるようだけど組み込みは問題なくすみました