自転車用サークル錠のレビュー
- 用途:
- ママチャリの鍵の交換
- 対象商品:
- 37591513
耐久性抜群です。
9年ほど前に購入した、同じ鍵のリピート買いです。
雨ざらしで使っていますが、今でもガタがなく、油をささなくてもスムーズに動作しています。
今回は同じ時期に購入し、壊れてガタガタになってしまった別の鍵の交換用です。
- 用途:
- ママチャリの鍵の交換
- 対象商品:
- 37591513
品質は問題ありません。
しっかりとした造りで、安っぽくもありません。
開閉もとてもスムースで心地よいです。
取り付けもプラスドライバー一本で簡単に出来ます。
難点を挙げると、取り付けねじが長すぎます。
この長さが必要なケースもあるのでしょうが、自分の自転車には長すぎました。
タイヤに擦るまではいきませんが、精神衛生上よくないので手持ちの(と言うか、前の鍵の)ネジを使用しました。
もうひとつは、ゴム足が無いのでフォークに傷が付きます。
これも前の鍵の物を加工して移植しました。
前の鍵は3000円以上したので仕方無いですが、こういう細かい所に価格差が出ますね。
- 用途:
- ママチャリの鍵の交換
- 対象商品:
- 37591513
追記
この製品の取り付けバンドには、「ナット」が付いていません。
バンド自体にタッピングしてある穴が空いているだけです。
ですので、ネジを締める力の加減を間違えると、すぐにナメてしまいます。
7mmのナットを噛ましてやると、安心して締め込む事が出来ます。
- 用途:
- 自転車の盗難防止用、今までのものがカギの効きが悪いので交換の為
- 対象商品:
- 37591513
取付は、3種類ある取付金具から1つを選び、それを2つに折り曲げてネジ止めします。
鍵をはずす時、勢いよく開くので、手をそえてはずした方が安全です。
ディンプル錠はいい感じです。
錠は3つ付くので、1台を複数で使う場合にも便利です。
- 用途:
- 標準品から交換
標準の鍵がショボく、新品なのに鍵が抜けなくなったので、こちらに交換しました。
倍くらいゴツいですが、抜き差しのストレスが無くなりました。
- 用途:
- 古くなった錠のリプレイスに
- 対象商品:
- 37591513
ママチャリに使用してみました。
元々はフロントフォークにつける閂錠でしたが、心許ないことと、狭い駐輪場で前か鏡になるんが苦痛で、本サークル錠に取り替えました。
サークル錠もピンキリですが、本品は価格の割にしっかりしており、ロックレバーが大きくて押しやすく、何より鍵が両面タイプで暗い駐輪場でも迷うことなく一発で解錠できるのがものすごく心地良いです。
また、鍵の差し込み位置が横向きで、雨水が入りにくいのも良いですね。
- 用途:
- 自転車
- 対象商品:
- 37591513
重量はあるが開閉動作が確実で安心して使用できる。通常よりも使用頻度が高く雨天走行も多いため動作不良になる前に定期的に交換しているが安定した品質。
そのような条件下でも錠の動作は問題ないがカンヌキの摺動部分はサビや汚れで
動きが悪くなっていくので定期的にシリコンスプレーなどを吹くと快適に使用できます。
- 用途:
- 自転車の鍵交換
- 対象商品:
- 37591513
純正の錠は1発2錠でしたが、古くなってきたのでこの錠に交換しました。1錠になってしまいましたが、頑丈な錠だと思いますので1錠で大丈夫だと思います。取り付け作業時間は20分位でした。
- 用途:
- 自転車の施錠
- 対象商品:
- 37591513
前鍵だったので 駐輪場が混んでいる時は開錠場するのに大変でしたが サークル錠を購入しました。簡単に取り付け出来て、大変便利になりました。
- 用途:
- 自転車メンテナンス
- 対象商品:
- 37591513
サークル錠が壊れたので交換用に購入、本体の写真にはビスで取り付けられそうな穴が見えるが、裏側に金具があり無加工では使用できない。
取り付け対象はブリジストンの古い自転車だったが、ビス穴を利用しての取り付けだったため、裏の金具をグラインダーで切除して取り付け出来た。背面からの写真があれば載せてほしい。
![自転車用サークル錠 NIKKO(ニッコー)[陶器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37591513-110519-02.jpg)