樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプのレビュー
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中)
ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。
ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。
ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。
ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。
折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
OKADA企画株式会社 様2017-05-08
- 用途:
- 配送時にたくさんの荷物を運ぶ時に使用します。
- 対象商品:
- 37599256
ストッパーが付いているので大変助かっています。
車両から荷物を積む時、ストッパー有るのとと無いのでは、台車が移動しないので事故防止になります。
1人が参考にしています
2017-09-06
- 用途:
- 作業工具を乗せてます
代車自体は気に入ってるのですが、タイヤがカコカコとうるさい、購入して3年間で3回タイヤを交換しています。すぐに、異音がしてきます。150キロぐらいの荷物しか積んでないのに
タイヤが弱いのではないですか?
2人が参考にしています
2016-11-29
- 用途:
- 電線やハードケースの運搬
- 対象商品:
- 30098477
従来より小型のタイプを使用。とても静かで使い勝手が良い為にこの商品を迷わず選択。ブレーキの構造も一般的な台車と比較して、確実なロック構造なので、重量物積載時も簡単・確実にロック出来、しかも誤操作をし難い工夫でとても満足です。今後の入替・追加の際も同製品の予定です。
2013-05-17
- 用途:
- 商品の運搬作業
- 対象商品:
- 37599256
重量の軽さが毎回の積み込み時に有利。
なんと言ってもブレーキがメカロックなので、タイヤをロックするタイプの様に雨等で効きが変わる事が無いし、調整が不要なのも嬉しい。
2013-06-25
- 用途:
- 商品の荷積み、搬送作業に使用。
- 対象商品:
- 37599256
搬送作業は40軒/日を越えることも多々有り、その度にトラックの荷台に台車を積み下ろし作業を行います。
従がって、軽くて堅牢さが求められます。
更には、傾斜地での積み下ろし時には本製品の様に車輪のメカニカルロックが最適です。
タイヤ自体をロックするタイプは雨等で濡れていたり、タイヤが減って来たりすると、思わぬ所で動き出して焦ったことも何度も有ります。
只、この価格だと近所のホームセンターでも同じです。
MonotaROからの回答
貴重なご意見有難うございます。販売価格につきましては、ホームセンターに買いに行かれる時間と手間賃を考慮いただきたいところですが、当然弊社としましてもさらなる努力が必要と考えております。今後ともよろしくお願いいたします。