バルブアダプターのレビュー

平均満足度 3.20 (15件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バルブアダプター WINTEC(ウインテック)
WINTEC(ウインテック)
249 / 税込 274
アダプターを使用することで、先端を英式に変更することができます。
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2020-07-14
用途:
自転車のメンテナンス時
対象商品:
37601864

フレンチバルブ利用者の必須アイテム、仏→英バルブアダプターです。
小さく紛失しやすいのでいくつか購入して出先の職場や工具箱あちこちに置いてあります。
単なるバルブ形状アダプタなので、故障等のトラブルは一度もありません。

2019-12-18
用途:
交換用
対象商品:
37601855

今までのが古くなったので
普通に使えますので購入して正解

2018-11-26
用途:
約10台近くの自転車に取り付けてエアーを入れてます
対象商品:
37601864

少しずつ増えてきた全ての仏式バルブに取り付けてます。モノタロウさんで売られている他メーカーさんのアダプターも使ってますが特に問題無く使ってます。

2020-01-09
用途:
予備用
対象商品:
37601864

自転車に付けっぱなしにしている盗まれる。自転車に付けておくと使い勝手が良い。 盗まれた時用の予備として購入。
どこの製品も大して変わらない。

2017-10-12
用途:
自転車乗る際の携帯備品として
対象商品:
37601864

これがあれば、よくある安価な英式バルブ専用のフロアポンプでもとりあえずの目算の空気圧で空気を入れられるので、自転車が仏式バルブの場合は、持っていて損はないでしょう。ただ無くしやすいので、不精な方は、バルブにつけたままでも良いかもしれません。

2017-08-17
用途:
備えとして
対象商品:
37601855

米式バルブへの空気いれ作業を一般のポンプで行う想定で購入。試しましたが、ちゃんと機能しています。

1人が参考にしています
2018-09-19
用途:
米→英へのアダプターであることを期待したものの
対象商品:
37601855

これで入るのかな?と疑問に思いつつ買いましたが、やはりダメでした。笑
良くわからん商品ですね。

2018-01-28
用途:
マウンテンバイクの空気入れ
対象商品:
37601864

2度目の購入です。なくした時のための予備です。便利です。

2018-01-25
用途:
バイクの空気入れ時
対象商品:
37601855

自分のミスで米式のバルブが締めていくと開き、英式空気入れで空気が入れられると勘違いして購入してしまった。
自分の失敗です。

2017-05-26
用途:
米式バルブに英式ポンプ使用
対象商品:
37601855

これを購入したのはもう3年も前の事です。(米⇒英)
米式は、空気を入れる時に漏れる量が多いため、英式ポンプで
入れた方が抜けがなくなるかと思い試したものですが、空気が少し
しか入らず諦めました。
最近になって、中に米式バルブの弁のピンを押さえるための棒が
付いたタイプのものを見たのでレポートします。
このWINTECは、棒がないタイプです。
【中に棒がないもの】
米式の弁はバネ付きであり、これに空気を入れるためには、ポンプ
では、「チューブ内の空気圧+バネの力」に打ち勝つだけの高い
圧力を加えなければ空気は入らない事になります。
(ポンプで加えた圧力よりずっと低い空気圧しか入らない。)
【中に棒があるもの】
アダプターを取り付けた時には、僅かに弁を押さえているため、
ポンプでは「チューブ内の空気圧+僅か」に打ち勝てばよいという
事になります。
どちらのタイプでも、英式ポンプにトンボが使用されていると、
圧力を加えた時にトンボとバルブの口金の接触面から空気が漏れ、
あまり空気圧を上げられないという事になります。
米⇒英変換で使えているという人は、空気圧が低い状態で使用して
いるという事になります。
米⇒英変換の場合は、どちらのタイプでも、あまりうまくはいか
ないという事です。
唯一、英式ポンプでノズル先がねじ込み式のもので、棒がある
タイプを使用すれば、米式ポンプと同様に入れられます。
このWINTECのものは、先端のネジ部分が長過ぎる為、トンボでは
うまく挟めず隙間が開いて空気が漏れます。
既存のレビューで、仏⇒英変換でトンボ(洗濯バサミ)が掴めない
と書いている人も、先端のネジが長すぎる為です。
ここを1ミリ少々削れば使えます。
(トンボが樹脂のタイプだと分厚くて入らないかもしれません)
仏⇒英変換では、仏式にはバネがないため、割と上手く行きます。
しかし、大きなポンプとトンボでは高圧は無理です。

1人が参考にしています
菱東漁業 様2016-07-01
用途:
自転車
対象商品:
37601855

スペアパーツとして購入。

2014-08-16
用途:
米式バルブに、通常の空気入れで空気を入れる為に購入しました。
対象商品:
37601855

確かに入れ口は英式バルブになりますが、空気入れで空気を入れようとしても空気が入りません。
米式バルブは真ん中の突起を押さないと空気が入らないのですが、それを押す機構が何らありません。
一体何をする為の商品か不明です。

7人が参考にしています
2012-09-03
用途:
自転車整備
対象商品:
37601864

価格的に非常に満足です。使用した感じでも特に問題無いです。

2013-09-27
用途:
自転車 チューブ 空気入れ
対象商品:
37601864

仏式空気入れで英式バルブのチューブに空気を入れる為に購入しました。商品の表のタイプのところで「英→仏」の記載があったので選択したのですが、現物はチューブ側で仏→英でした。「英→仏」はポンプの口のことですね。商品説明文には「米式・仏式が英式のポンプを使用」とあるので間違いはありません。誤った選択をしないように、紛らわしい表記を修正して下さい。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品情報を修正させていただきます。

2013-08-04
用途:
自転車タイヤチューブへの空気入れ
対象商品:
37601864

この仏式→英式変換アダプタは自転車には使い物になりません。
口金はたしかに変換されるのですが、英式用空気入れの「洗濯バサミ」を引っ掛ける部分がないので、事実上使えないのです。
FLINGERの
仏式→英式バルブアダプタ
- https://www.monotaro.com/g/00283060/
は耳が出ているので使えると思いますが、お勧めは米式→英式アダプタと、さらに
FLINGER仏式→米式アダプタ
- https://www.monotaro.com/g/00283059/
の2つを使うことです。これであればポンプ側が米英仏のどれであっても入れることができます(実験して大丈夫なことも確認しました)。また、米式バルブに入れられず困っている人に貸すこともできます。

3人が参考にしています