AC100Vドリル&ドライバーのレビュー

平均満足度4.08(24件のレビュー)
商品レビューを投稿する
AC100Vドリル&ドライバー M&M

6段階トルク切替式。クラッチ機構付。無段変速、指の操作でスピードコントロール。キーレスチャックでスピーディーなビット交換

24件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
対象商品 : 37603693
2016-10-02
用途: DIY

安かったので購入しました。チャックの精度は悪いです。偏心運動をしています(笑)
トルクもないので5ミリドリル(木工)で停止していまいます。
ケーブルも使い始めてすぐにカチカチになってしまいました。
まないよりはましです。

対象商品 : 37603693
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 37603693
2014-06-23
用途: ビス打ち

充電式は便利だが、電源の取れるところでの継続作業では電池切れのストレスのない電源式が◯
価格もお手頃なので併用するつもりです。
耐久性があれば継続購入も

対象商品 : 37603693
2014-09-30
用途: 軽作業

値段どおりの可もなく不可もないドリルです。価格からして当然プロユースではありませんが、子供の工作用途には手軽で最良な機種だと思います。

対象商品 : 37603693
2014-06-30
用途: 日曜大工

厚さ1cmの板の穴あけに使いました。
特に問題なく使えています。
買ってよかったです。

対象商品 : 37603693
2014-06-13
用途: カーテンレールの取り外し、取り付け。

楽でした。
用途を応用したい。研磨とか。

対象商品 : 37603693
2014-02-15
用途: 日曜大工

当たり前ですが、若干軸がぶれるのでそれを考慮して使うと良いと思います。付属はプラスドライバーのビットのみなのでドリルビットは買う事になりますがそれでも値段の割に性能は良いと思います。

あと、最初に使ったときビニルが焼けたような臭いがしましたが、数回使うと臭わなくなりました。その後は問題なく使えています。

対象商品 : 37603693
2014-02-26
用途: ラックの組み立てなど 木ねじ締め
わかば堂治療院

電話にてサポート受け 勧められて購入しました。良心的で安価なモノ 最高に良い物買えました。

対象商品 : 37603693
2014-03-01
用途: DIY

良い点:軽くて、安くて使い勝手が良い
改善希望:コードが短く軽さを生かした高所作業がしづらい 
     本体にビットを収納出来れば便利

対象商品 : 37603693
2014-10-29
用途: 穴あけ

最悪でした。ケーレスチャックは錆びついて回らないし、傷が入っていて使い物になりませんでした。
二度と買いません。

MonotaROからの回答

この度は、誠に申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

対象商品 : 37603693
2013-09-16
用途: 日曜大工

機能的にも十分ですが、少しコードが短いのが欠点かな?

対象商品 : 37603693
2013-07-10
用途: DIY用に

値段が安いわりに、よくできています。無段階のスピードコントロール、クラッチもちゃんと機能しています。
あえて言えば、調子に乗って連続使用するとパワーダウンすること(そのまま使ったら壊れそう)。定格を守れば無問題かと。

対象商品 : 37603693
2013-03-21
用途: 日曜大工でいろいろなものを作っています。

今回購入した商品(電機ドリル・ドライバー)は大変使い勝手がよいので満足しています。購入商品の送料が他社のものに比べて高いように思いますのでその辺を改善できるか検討して下さい。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品 : 37603693
2013-03-04
用途: クワガタ用菌糸ビンの穴開け
神長きのこ園

回転速度が調整できるのが、一番のポイントです。

1が参考にしています
対象商品 : 37603693
2013-01-29
用途: ちょっとした 穴あけに 軽くて とっても使いやすいです。

いままで 本体の重いドリルを 使っていましたので 腕が 痛くなり 腱鞘炎に なりかけて
いました でも、このドライバは 軽くて持ちやすいので 腕が疲れなくてすみます
後は AC100Vで 使えるので バッテリーの 事を 心配しないで すみました。

対象商品 : 37603693
2013-04-21
用途: 日曜大工

充電式と迷いましたが頻度が少ないのでこちらにしました。
電源コードが少し短いですが概ね満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 37603693
2013-05-17
用途: 日曜大工

トルクがいまひとつ、足りない。
もう少し、パワーがほしい。

対象商品 : 37603693
2012-11-12
用途: 自宅用DIY
原付専門

普通に穴あけれますww

値段だけで言えば大満足です、

2014-05-08
用途: 木工などDIY

手元の回転スピードの調整ツマミが、全くのノートルクなのでちょっと指が当たっただけですぐ回ってしまう。
これが回ると引き金をいっぱいに引いたときの最大速度が変わるため、知らぬ間にツマミが回っておりアレアレ?となることが多い。
せめて多少のトルクを付けて回りにくくしてほしかった。
まあこの値段ですから、ある程度はしょうがないかと思ったりはしますが・・・

1が参考にしています
2012-08-01
用途: 家具組み立て

最弱でもトルクがあって、使える。