ねじ込みストレートソケット ステンレス製のレビュー

37件中 21~37件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2015-10-08
用途:
配管工事
対象商品:
87064984

呼び15を試用しましたが、これはどうも径が小さいような・・
テーパー雄ねじに使うとねじ込み代が少なく、並行雄ねじに使おうとすると入らなかった。
材料屋のも白やBCに比べると径が小さいようですが。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
不良品等商品に関する質問につきましては、あわせて弊社問い合わせ窓口迄ご連絡頂けると幸いです。(商品レビューへのご投稿の場合、対応が遅くなる場合がございます。)

2016-04-02
用途:
水抜き配管の取り出し
対象商品:
87064984

ホームセンターより安価で、作りも良い製品だと思う。特に問題ない。

ナイトウ 様2016-03-11
用途:
打ち込み井戸に使用
対象商品:
87064993

問題無く使用できましたが地下に入っているので見ることが手来ません。

2016-04-08
用途:
船舶配管等
対象商品:
87064984

安価で使い良い

増田モータース商会 様2015-01-15
用途:
温水配管の接続
対象商品:
87064984

安くていいです、高いメーカー品と同じです。

小神 龍幸 様2014-09-16
用途:
粉体の除毛に使用し8本並べてのエアブロの取付固定金具に使用
対象商品:
37603955

プレートにソケットの穴あけし溶接固定

2014-08-31
用途:
貨物の水抜きに加工して使用
対象商品:
87065036

特にありません。使いやすく価格も満足いくものでした。

有限会社杉浦熔接 様2014-01-28
用途:
配管作業
対象商品:
37603991

仕上がりも良く使いやすい

2013-12-20
用途:
ナットの代わり
対象商品:
37603946

1/8のナットが無いので変わりに使いました
LOK継手ナットの方が締め付けられると思いますが

2014-02-21
用途:
温水の配管工事
対象商品:
37603973

必要な時に直ちに発送してくれるの嬉しい。 製品も良く、価格も安い。

2013-05-22
用途:
水混じりのエアー配管の取り出し口、サビ予防対策部材として。
対象商品:
37603964

外観的に特に安いからといって見劣りする印象はありませんでした。多少ですが切削精度といいますか、これは加工工具の交換サイクルの関係からでしょうか、ネジ切り部分のバリとまでは言えず、ざらつき感は気になるものもありました、もちろん接続の際は引きずるような感触にはなりますね。今回、テフロンテープを使用しての接続でしたので漏れなどは生じず、全体のシステム構築の意味合いとしては全く問題ないのかと思います。1つ2つでの用ではない部品としてを考えますとコストパフォーマンス的には助かります。

2人が参考にしています
秋山自動車工業 様2014-02-07
用途:
サイズ違いのホースニップルの接続に使用。
対象商品:
37603973

商品の仕上げも良く値段もとても安い。

2013-08-07
用途:
高圧洗浄機のアダプタ
対象商品:
37603955

海外物の高圧洗浄機のガンの噴射ノズル部分の変換に使用。
ガンについてきたアダプタが真鍮の薄肉のものだったのでノズルの先端を締めこんだら割れてしまった。
スペース的に薄くないと収まらないところなので、もう少し薄いと周りと干渉しないでぴったりおさまった。
少し周りにあたってるけど使用上差支えないので使用中です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

株式会社あづみ野 様2013-01-23
用途:
補修用配管継ぎ手
対象商品:
37603946

ライン保全の 備品として購入
値段も手頃なので、買い揃えてみました。

2014-03-13
用途:
水処理装置の配管
対象商品:
37603991

他の部材と接続した時表面の仕上げ差が気になる

2013-09-21
用途:
一般配管
対象商品:
37603964

問題なく使えています。継続利用します。

2012-04-25
用途:
とにかく錆びてはいけない場所の配管接続に使用
対象商品:
37603973

とにかく安いですね。耐久性は未だ不明