ねじ込みホースニップル ステンレス製のレビュー

平均満足度 4.33 (58件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ
モノタロウ
289 / 税込 318
58件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-14
用途:
ホースの接続用

1インチのホースの接続に使用。サニタリー用のホースニップルだと外径25.4mmでスカスカ、かといって、多くのメーカー品のねじ込みホースニップルの外径が27mmでキツキツ(一旦ホースをつなぐとは外すのが大変)。この直径26mmタイプはちょうどよくてありがたい。できれば、直径26mmタイプのサニタリー(ヘルール)タイプがあるとなお嬉しい。今後のご検討を願って星4つ。

2025-12-01
用途:
配管作業
対象商品:
70821984

問題なく使用しました。このサイズでの値段は安いと思うので今後リピート確定です。

2025-03-22
用途:
給湯配管漏水部の応急処置に

20Aの鉄管の腐食での漏水にLAを使えず、32Aのホースを被せて使う際にネジがある方に使いました。軽くて空中でも安心して使えました。

1人が参考にしています
有限会社 中山商会 様2024-10-17
用途:
エアツールの整備に使用

ステンレス製なのに手ごろな価格設定で助かります。
屋外で使用する場合にはとても良いと思います。

2024-12-17
用途:
設備のメンテナンス

鋳造設備、工具のメンテナンスで必要で、従来は資材店での購入が必要でしたが、工場消耗品と同様にモノタロウさんで購入できるので、便利です。

2024-03-24
用途:
イチゴ栽培の灌水用でスベリジョイントに接続します
対象商品:
70821862

満足してます。
特殊サイズで探すのに苦労してました。
早く来て助かります。

2人が参考にしています
2023-12-07
用途:
屋外エアー配管用として
対象商品:
70821817

メーカー品と同等の品質で、問題なく使用できました。
また、価格面でも安価の為、これからは費用を抑えたいときに使用したいと思います。
いつもですが、配送面も早く手元に届くので、備品不足時にスマホから注文できる点も
大いに評価できます。

2023-02-07
用途:
サンドブラストの部品の一部に

直圧式のブラストの継ぎ手に使用。
真鍮製だとあっという間に穴が空くのでステンレス製に期待!

1人が参考にしています
2023-02-03
用途:
ホースでの仮設ライン製作での試作
対象商品:
70821984

内径38mmのホースを接続するのに、ちょうど良いタケノコ外径でした。

2023-02-02
用途:
気液混合時の液体取入口
対象商品:
37604122

サイズバラエティあり助かります。が、少々このステンレスは薄っすらとした錆が出やすいです。

2人が参考にしています
永大産業株式会社 様2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
70821853

薬液の送液経路に使用しています。この仕様でこの価格で購入できるので助かってます。もちろん使用感は問題なしです。

2022-10-07
用途:
ホース繋ぎ
対象商品:
37604131

ステンレス製なので酸性の強い液を流しても溶けたり錆びたりの心配がないので助かります。

2023-02-21
用途:
灯油ホースの接続
対象商品:
70821896

どこを探しても売っていませんでした。
モノタロウで購入でき良かったです。

2022-10-13
用途:
排水工事
対象商品:
70821853

注文後の納期も素早く対応して頂き、品質や価格に満足しています。

2021-07-31
用途:
内径13のエアホースに接続
対象商品:
70821905

エアーホース接続、1/2ネジ山も問題なく接続できました。

1人が参考にしています
メンテナンスKM 様2021-01-02
用途:
消雪用の配管時
対象商品:
37604122

消雪用の融雪プロテクタの接続に使用している、ステンレス製なので錆びにくいのですごく良かったです。
モノタロウ製品は品物も良いし、
安価がすごく良いと思います。

株式会社オーレックス 様2020-12-10
用途:
LLC配管のホース連結部に使用
対象商品:
37604113

LLCのアルカリに耐える…というより、屋外での使用なので、耐食性に配慮し選定しました。
仕上がりは良く、同ブランドのホースバンドと併せて施工しましたが扱いやすかったです。

1人が参考にしています
登坂 建装 様2020-08-13
用途:
温水暖房ボイラー不凍液を圧送交換
対象商品:
37604113

温水暖房ボイラー不凍液を圧送交換するためにシスターンの代用として下記工具と組み合わせて使用しました
問題なく1分当たり約10Lのペースで圧送できました
安いのでコスパ良いです
使用頻度少なければ高価なシスターン買わなくてもこれで十分代用できますのでお勧めです
1.モノタロウ電ドルポンプ ミニ 六角軸 品番 MDP-01
2.ブレードホース 内径15mm カット品[配管/ポンプ/空圧・油圧・ホース]

2020-06-12
用途:
大型タンクからの梅酢充填。
対象商品:
37604104

寸法通りでスムーズに取り付け出来て見た目にもよかった。

1人が参考にしています
2020-10-26
用途:
魚飼育槽用配管
対象商品:
70821826

安価なのでこれにしました。六角部と内面が鋳込み肌のまま(多分)ですが機能上全く問題なし。コスパ優先です。