PTFEチューブ(10m巻き)のレビュー

平均満足度 4.35 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PTFEチューブ(10m巻き) 中興化成工業
中興化成工業
949 / 税込 1,044
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社オプティマ 様2025-08-04
用途:
装置内の液の送液に使用

3mmx4mmを購入したら、大きすぎて緩い。2mmx4mmは内径が小さすぎて接続部分に入らない。22.5mmx4mmが欲しかったけど、サイズが見つからなかった。後日、他で調べたら2.5mmx4mmは販売していた。調査ミスで、えらい苦労しました。

アップフィールド合同会社 様2021-12-26
用途:
微量溶液の送り
対象商品:
37608277

PTFEで耐油耐熱性があり,透明であるため,溶液の流れる様子が観察できて重宝しています

有限会社西日本紙器販売 様2019-04-22
用途:
接着剤の細部への塗布の道具として
対象商品:
37608277

通常の瞬間接着剤が付かないので 逆に細かい部分への塗布にはもってこいと思います 以前は爪楊枝でやってましたがすぐにダメになっていましたがこの商品は最適です

1人が参考にしています
2018-04-23
用途:
機械の設置時
対象商品:
37608417

近隣のホームセンターでは手に入らない商品で、非常に助かります!
配送も数日で届き、設置日までに間に合いました!

有限会社ITR Lab. 様2019-01-04
用途:
商品開発用パーツ
対象商品:
37608295

高度・摩擦抵抗・寸法精度もよく、想定通りの商品でした。

2017-12-14
用途:
ステンレス線の保護用
対象商品:
37608277

試作品のため、10mと少量で購入できるのはとてもうれしいです。

2024-01-14
用途:
オーディオケーブルの絶縁体
対象商品:
37608365

この製品は品質も安定しており、約5年間使用していました。
しかし、最近のロットでは内径がコンマ数ミリ明らかに小さくなりました。(外径も同様にコンマ数ミリ小さくなっています)
このため、それまで5m程度は楽に通すことが出来ていた導体が、2mでも通しにくくなりました。
このご時世、値段が上がるのはわかるのですが、それと逆行してこのような変更があることは大変残念です。
ある製品では、このPTFEチューブが使えなくなったため、別メーカーの製品を検討中です。

3人が参考にしています
有限会社ITR Lab. 様2019-01-04
用途:
新商品開発時
対象商品:
37608295

精度の問題なく使用しています。仕様通りの商品でした。今後リピート購入の予定です。

2017-07-13
用途:
充填材として使用
対象商品:
37608347

使いやすくて、いいとおもいます。値段もあまり高くないので、良かったです。

学校法人湘南工科大学 様2017-07-30
用途:
3Dプリンタのフィラメント送り用
対象商品:
37608331

3Dプリンタ購入時に付いていたものと交換しました.フィラメントがとてもスムーズに送り出されとても満足しています.

2015-06-09
用途:
客先指定の部品として使用
対象商品:
37608322

サイズのばらつきなど不具合は無く安定して使用できます。

2020-10-15
用途:
レジャー用
対象商品:
37608295

毎回、全長が短いのが混入しています。10mなのに9.7とか9.6とか、メーカーにも確認してもらいましたが「そんなはずはない」という回答。しかし、1m単位で切り売りしているのでいつも9本分しか取れず、いつも困っています。

3人が参考にしています
2018-08-03
用途:
評価用
対象商品:
37608322

発注してから1週間程度で納品されました。
梱包状態もよく、製品の状態も不良もなく良好でした。

2015-06-19
用途:
ステンレス線の保護用
対象商品:
37608322

価格が安く納期も早かったので大変満足。
もちろん品物も特に不都合なところもなく満足できるものでした。

株式会社トリーカ総社工場 様2021-07-22
用途:
集塵機ブロアーの接続に使用。熱を持つと破裂するので耐熱性に交換。
対象商品:
37608383

集塵機ブロアーの接続に使用。熱を持つと破裂するので耐熱性に交換。効果あり。
材質が硬くて折れる点が不満。多少の柔軟性があった方が良かった。

2014-11-26
用途:
絶縁
対象商品:
37608365

少量しか使用しない為、10m巻き助かっています。

2015-02-04
用途:
電線の絶縁
対象商品:
37608347

オーディオ用の電線の絶縁体として愛用しており、
耐久性の高さ、強度、音質、全てにおいて最高の性能を発揮してくれます。
保管する際に小さく巻いたりすると折れる事があります。
割れる事はありませんが、折れた部分が白くなり跡が残ります。
保管の際には折れないように注意が必要です。

2人が参考にしています
2014-10-13
用途:
3Dプリンターのノズルに使用
対象商品:
37608322

良い商品です。大変気に入っています。

2014-01-17
用途:
特殊工具の作製
対象商品:
37608313

サイズが特殊で入手をほぼ諦めていたのだけれど「もしかして・・」とモノタロウで検索すると・・あった!!
特注だと100m単位になるので、本当に助かった。おまけに安価だった。
早い、安い、素晴らしい!!
希望を言えばPP製チューブも同サイズで有ればなお良いです。

2013-02-16
用途:
架橋ポリの水道凍結時の蒸気解氷用
対象商品:
37608356

耐熱温度が240度の為管の中にスムーズに入っていく