PTFEチューブ(1m巻き)のレビュー

平均満足度 4.37 (75件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PTFEチューブ(1m巻き) 中興化成工業
中興化成工業
109 / 税込 120
フッ素樹脂を薄肉のチューブ状に押し出し成形したものです。耐熱性、耐薬品性、滑り特性などの特性を生かし、様々な用途に使用されています。
75件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-10-08
用途:
しまった、板厚0.5mmだ

外径を指定し、内径を確認しなかったこちらのミス。板厚が0.5mmしかない。柔らかくて良い、という向きもあるかもだが、小さいRで曲げると簡単に折れる。折れたら最後、その折り癖を完全に取る事は出来ない。

1人が参考にしています
2025-02-27
用途:
機械修理

そんな長さはいらないので手ごろな長さ、種類のが多く重宝する

2022-12-08
用途:
3Dプリンターのフィラメント送出用チューブ
対象商品:
37608636

3Dプリンターのフィラメント送出用チューブ用に使っています。問題無く利用できます。

5人が参考にしています
2023-01-30
用途:
装置メンテナンス時の工具として
対象商品:
37608715

思っていた通りの製品で自作工具に使用する予定、実際に使ってみて問題なければ再購入も検討しています。

2022-11-04
用途:
エンジンオイルの上抜きチューブとして
対象商品:
37608663

エンジンオイルをオイルゲージの穴から抜くために買いました。
結果は期待どおりで程よい硬さと柔軟性でした。

3人が参考にしています
2022-05-03
用途:
メンテナンス
対象商品:
37608706

車のエンジンオイルの上抜き用に昨年末にPFAチューブを購入しました。しかし、少し柔らかく扱いづらかったので、今回PTFEチューブを購入しました。同じ肉厚でも強度があり、非常に使いやすいので気に入っています。

3人が参考にしています
2022-08-29
用途:
オイルチェンジャーのホース
対象商品:
37608663

オイルチェンジャーの交換用ホースとして使用しています、外径5mmがベストなので肉厚1mmだと内径が3mmしか無く、オイルの吸い込みが悪く使えません、内径4mmで肉厚が0.5mmだと折れやすい為、中にステンレスの針金を通して強度を増して使用しています。肉厚0.5mmで強度を求めるのは難しいでしょうか?

ファクタ-株式会社 様2022-08-03
用途:
基板上に配線を追加するときに使用。今までは収縮チューブを使っていましたが、このPTFEチューブを探していて、モノタロウさんの配信メールで見つけ購入しました。
対象商品:
37608593

収縮チューブより、堅く熱で溶けたり穴があかないので、配線の追加にはBESTです。

1人が参考にしています
2022-06-02
用途:
溶剤(アセトン)移動用
対象商品:
37608672

自作のポンプで一斗缶からアセトンを移送するのに利用してます。安心して使えてます。

コスモソリューション 様2021-09-05
用途:
電子機器の修理
対象商品:
37608575

用途として電子機器の修理の時に、配線の絶縁用として使います。問題なく使用できます。

2021-03-19
用途:
金属穴に電線を通す際のキズ防止&ガイド代わりに使いました。
対象商品:
37608627

本来の用途ではないとは思いますが、
金属部品の直径4mmほどの穴に、直径1mmほどの被覆付き電線を通すガイドとして使う治具代わりに購入しました。PTFE材の適度な硬さと滑り易さがちょうどよく、重宝しています。欲を言うと、線径種が、0.2mm刻みくらい細かくあると、尚良いですが・・

2024-02-28
用途:
洗剤スプレーのノズル
対象商品:
37608654

スプレーのノズルの延長として使うには、素材が硬くて使いにくかったです。こちらの選択ミスです。

1人が参考にしています
2019-06-03
用途:
釣り道具
対象商品:
37608602

釣り道具を作りましたが 想像以上に滑るし熱に強い なくなったら また 注文します。
ただ 支払方法がもっと選べたらいいなあと 思います。
この商品は 最高です。

2人が参考にしています
有限会社西日本紙器販売 様2019-04-22
用途:
釣具の製作
対象商品:
37608611

釣具の自作につかいました
滑りが良く 予想以上のスペックでした

2019-07-18
用途:
ラジコン飛行機
対象商品:
37608575

PTFEという材質にもよりますが、4.5mmピアノ線のガイドには少し柔らかったです。

2019-02-26
用途:
装置開発
対象商品:
37608681

肉厚の種類も多く、少量で買えるので助かります。巻き癖がけっこうあります。

2018-11-22
用途:
ワイヤ放電加工機
対象商品:
37608663

直径5のものを買いましたが、穴径5にちょうど圧入できたのでとても使いやすかったです。

2018-04-21
用途:
ワイヤー自作時のガイドチューブとして
対象商品:
37608645

期待通りの製品でした。
中興のカタログにある2.5×3.5も販売して欲しいです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

株式会社日本フューテック 様2017-07-13
用途:
ジャンパー加工時、部品とのショートを防ぐために使用
対象商品:
37608593

使いやすく手頃な値段で高温まで対応しているところが◎です。

2017-12-08
用途:
耐熱絶縁冶具の製作
対象商品:
37608575

細かい部品を製作して各種耐熱冶具を製作している.各種外形のテフロンパイプが手元にあれば作業が効率化する.大変便利をしている.本当はアミラドパイプがあればもっとよかった.