PFAチューブ(1m巻き)のレビュー

平均満足度 4.38 (21件のレビュー)
商品レビューを投稿する
PFAチューブ(1m巻き) ニチアス
ニチアス
445 / 税込 490
半導体・液晶などのエレクトロニクス分野、医療・食品分野、ファインケミカルなど幅広い分野で流体の移送用として使用される優れた耐薬品性・耐熱性・耐侯性を備えたふっ素樹脂チューブです。ナフロンチューブは、充填剤、可塑剤などの添加剤を含まない純粋なふっ素樹脂チューブです。非粘着性に優れ、汚れやスケールの付着が少ないです。高温・高湿・高周波数領域での電気的特性の低下が極めて少ないため、電気絶縁の用途として最適です。耐候性に優れ、長期間の屋外使用でも劣化がありません。
21件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社 柴藤自動車 様2022-06-02
用途:
オートマオイルチェンジャーの抜取りノズル
対象商品:
37609126

レベルゲージ穴から挿入を繰り返しているとだんだんに変形をしてくるのですが、正規の交換部品はお値段が高くて。
お陰様でこちらのチューブでコストダウンさせて頂いております。

2022-04-26
用途:
整備用
対象商品:
37609092

硬質素材のパイプに比べて、ある程度の柔軟性があり臨機応変に曲がってくれるので手に入れて正解だったと思います。

2021-03-20
用途:
機械メンテナンス時
対象商品:
37609083

3Dプリンタ内の高温部に使用、200度超えの耐熱性で長期間安定して使用できて良いです。

2人が参考にしています
サンデン・アドバンストテクノロジー株式会社 様2020-04-23
用途:
実験用冶具の試作
対象商品:
37609083

二桁メートルは不要なので、1mずつ購入できるのは助かる。今回は3点購入したが、切断面が汚いものがあった。切断面もきれいにしてもらえるとありがたい。

2020-06-03
用途:
オイル交換時
対象商品:
37609126

上抜きポンプに使用。普通に使える。安いし。コスパも良い。

1人が参考にしています
2019-11-12
用途:
おもちゃのラジコンのアンテナに
対象商品:
37609074

外国製のおもちゃのラジコンのアンテナに使いました。中空の中にアンテナのビニール銅線を入れて使ってます。無くなって困っており、モノタロウならもしかして!?と探したら、ドンピシャ!しかも安く手に入れることができて最高です!

2019-03-08
用途:
オイル交換
対象商品:
37609135

オイルチェンジャー用に探していましたが、他の方の商品レビューが決め手となり購入しました。トヨタの1NZ-FEエンジンのオイル、これで抜き取ることができました。

1人が参考にしています
2018-05-26
用途:
自作の塗装治具
対象商品:
37609205

このフッ素チューブに購入時に曲がっているのを真っ直ぐにする金属棒を通して、バーコーターのように使用する。溶剤がキツいのでこのチューブを選定した。金属棒はパイプを使用するが、チューブがしっかりしているのでとても使いやすい。

2017-09-10
用途:
ジェット洗浄機器
対象商品:
37609083

ジェット洗浄機器のノズル用チューブとして使用しましたが、少し硬めですが問題無く使用できました。

2017-04-22
用途:
エンジンオイル交換 検油口からのオイル抜き取り
対象商品:
37609135

所持しているオイルチェンジャーの外径が6.5mmでわずか0.5mm太いためオイル交換できず新しい物の購入を検討しましたがこのチューブで解決しました。
念のため細いチューブも購入しましたが必要なく外径が6mmだとジョイントにすきまができるため、外径7mm内径6mmを追加購入しました。
肉厚の関係上使用するとき折れ曲がるのに注意する必要がありますが十分使用できます。

1人が参考にしています
2020-10-17
用途:
フックにローラーを付けたかった
対象商品:
37609135

自作で、S字フックにローラーを付けたかったので、これを切って付けてみました。
一応は目論見通りに稼働しましたが、斜め方向に力がかかるとちゃんと回らずに止まってしまうので、結果として利用範囲が限られてしまうことに。
品物が悪いわけではなく、私の構想・設計が甘かっただけなので、★3つの普通で。
他の方法を考えないとなあ・・・

2017-03-17
用途:
自動車のオイルチェンジャーのホースとして
対象商品:
37609092

オイルチェンジャーの付属パイプの径が太くて入らず、こちらの商品を接続して使用しました。しっかりした硬さがあり、オイルパンの底まで届き、助かりました。

1人が参考にしています
ジーケーサービス 様2017-07-11
用途:
負圧オイルチェンジャーの抜き取りホースに
対象商品:
37609126

エンジンオイルの上抜き作業時、エルグランドなど車両ではホース長が短いため届かないことが多くあり、こちらのホースを購入。
既存のホースを短く切断し、購入したこのホースを延長させて使用。
延長するホース同士の接続には、エアーチューブなどの継手として使用する「ユニオン継手」を使用しました。

2人が参考にしています
2018-01-24
用途:
装置の交換部材
対象商品:
37609171

商品レビューではなく、ストアレビューになりますが、なかなか最低の対応でした。昨日出荷とメールで連絡が来ていたので、佐川急便のWEB上で問合せしたところ、該当無しという表示。そこで御社へTEL問合せしたところ、配送状況については運送会社へ問い合わせ願いますという一辺倒の回答。「運送会社に確認しても送り状番号が「該当無し」では調べようがないのでは?」と質問したところ、1日遅れで運送会社へ引渡しになったことを伝えて来ました。コストが掛かることなのは分かりますし、降雪の影響もあったのかも知れませんが、運送会社との連携方法を見直した方が良いのではと思います。M社さんではこんなこと起きたことが有りません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2017-05-04
用途:
家庭用耕運機のガソリン用の黒いゴムチューブにひび割れが発生して、ガソリンがもれて、動かなくなった。そのため修理交換のため、耐油性のあるチューブを選んだ。
対象商品:
37609101

チューブの内径・外形を計り、選んだが、もっと弾力性があると思っていたが、ゴムに比べて硬くて、差し込めなかった。失敗したと思ったが、外形が0.3mm大きい部分は、やすりで削った。内径が狭いところは半田ごてで広げた。結果としては上手く交換できた。
改善点は硬さがカタログ表記では分からなかったので、まずは注意書きが欲しかった。また、曲げたときの状況が分かれば助かります。

2014-02-19
用途:
3Dプリンタのフィラメントガイド
対象商品:
37609126

PTFEチューブを探していたらPFAチューブが安かったので試しに購入。
用途的にどちらでも良いのですが耐磨耗が高い(はず)なので安心はしています。

1人が参考にしています
2017-09-08
用途:
リカンベントバイクのチェーンカバー用
対象商品:
37609257

既に購入されている人が居たので同じ径で注文。
既存と同じ長さに2分割して丁度でした。
端部処理はバーナーで炙っても殆ど広がりませんでした。

2013-06-24
用途:
自動車のエンジンオイルの抜き取り
対象商品:
37609117

豊富なサイズの中から、長い間探していたサイズを見つけることができました。長さも1mがあるので気軽に試してみる事ができました。物性をもう少し詳しく表記していただけると助かります。(耐熱温度など)

2人が参考にしています
2016-11-03
用途:
自転車のシフトワイヤー通しに購入
対象商品:
37609074

ちゃんとした物が届きましたよ。安心して購入出来そうです。
ありがとうございました。

2016-09-06
用途:
ラジコンボートの製作
対象商品:
37609162

これまで何回も使っていますが安くて重宝しています。
製品には問題ありませんが今回は梱包に問題ありデス。
中央部で折れていて困りました。伸ばしても折れが戻らず仕方なく中にシャフトを入れてバーナーで温めて戻しましたが寸法的にダメでした。結局はそこで切って両側から別々に挿入して誤魔化しました。
せっかくの製品が台無しです。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。