タイムスイッチ TB17Kシリーズのレビュー

平均満足度 4.79 (14件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイムスイッチ TB17Kシリーズ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
   
ダイヤルに設定子を差し込むだけで30分間隔のセットが可能な多動作型。 便利なON-OFF切替ツマミ付。 切替ツマミでON・OFF状態の確認と一時的なON・OFFの切り替えができます。配線後のテストなどにご使用ください。 切り替え後は、設定子に従ってON・OFFします。 停電補償なし
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2016-05-20
用途:
農業用のポンプタイマーへ
対象商品:
10370202

ON.OFFを毎回行かなくてはならなかったので、たまにチェックだけでよくなり大満足、早くすればよかった。

2016-03-17
用途:
水田の水揚げ。
対象商品:
10370202

自分で取り付け出来るので、格安です。非常に便利。

2015-06-05
用途:
省エネ工事
対象商品:
37612303

もう少しコンパクトなら尚よろしいのですが、揚水ポンプの省エネ対策として動力制御盤内のシ-ケンスを改造して
取り付けました。有電圧や無電圧接点仕様、100、200ボルト仕様と至りつくせりです。省エネ結果が楽しみです。

2015-06-15
用途:
屋外灯の点滅
対象商品:
37612294

電源とスイッチが別回路の物を買いました。
もともと建物内に屋外灯の手動スイッチとそれと別回路のコンセントが近接してあったのでわずかな配線で取付けできました。手動でもonoffでき便利です。

2015-02-16
用途:
機器のタイマー設定に使っている
対象商品:
35182822

24時間で作動させたり切ったりができるので便利です。
職員の自転車置き場の証明などに使っています。
設定もピンを入れて行うのでとてもわかりやすいです

有限会社九州設備工業 様2015-04-12
用途:
店舗のロビー照明制御用として使用。
対象商品:
35182822

時間制御が簡単で使い勝手が良い、応用しだい、で使用範囲は限りなく広い。

2015-01-13
用途:
看板電灯のタイマー
対象商品:
37612294

取り付けてあったものが故障したため、購入。以前のものより時間の狂いが少なくなった気がする。

2014-04-21
用途:
ヒーターの24時間タイマーとして使用。
対象商品:
10370202

取り付けも非常に簡単でした。入り切りも簡単です。

2013-10-08
用途:
室内で植物を栽培する際に、日長を調節するためのタイマーとして使用します
対象商品:
10370202

シンプルな設計で使い勝手がいいです。取扱い説明書もわかりやすく、結線も簡単でした。
今のところ問題なく作動しています。

2013-03-22
用途:
看板の照明に使いました
対象商品:
37612294

商品を選ぶ際にメールで分かりやすく説明してくれた、取り付けも簡単で良かった。

1人が参考にしています
正音堂ラジオ店 様2013-06-07
用途:
電磁弁を制御
対象商品:
35182822

問題ないです。

1人が参考にしています
2013-08-28
用途:
時間でON
対象商品:
35182822

普通に使える

有限会社 杉本商会 様2013-03-04
用途:
昔のタイマーが故障したため交換
対象商品:
35182822

簡単に取り付けられました。

比企農場 様2012-01-29
用途:
農業施設の電灯に使用
対象商品:
35182822

コンパクトで操作性もよく、設置も簡単でした。