タイムスイッチ TB20シリーズのレビュー

平均満足度 4.69 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)
7,998 / 税込 8,798
タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-06-19
用途:
積雪時の地下水融雪のポンプ用

融雪のための井戸ポンプは連続運転、降雪がなくても、ポンプや地表配管の凍結防止用には30分に1分通水しています。タイマーが極めて正確で(秒単位)パナソニックの長年のキャリアを感じています。あとタイマーバッテリーが10年過ぎて止まった時は買い替えなのかな?

有限会社都市巧芸 様2023-01-18
用途:
オートロックのデジタル化
対象商品:
37612416

発注して翌日到着しました。迅速な対応ありがとうございました。
早速アナログからデジタルに交換しました。
正常に作動しております。
またよろしくお願い致します。

2022-04-28
用途:
揚水ポンプの制御に使いました。
対象商品:
37612416

貯水タンクの制御に使いました。いつも一定の水量を使用している為繰り返しタイマーとして使いました。ON.OFF時間が1分間隔でそれぞれ設定出来る為細かな制御が出来ました。設定もとても簡単で良い品だと思います。

1人が参考にしています
2022-12-26
用途:
熱交換型換気扇の制御
対象商品:
37612407

インターバル機能がありタイマー動作と併用して使用できるところがとても便利。取付ビス間寸法に裕度が少ない。

2021-10-14
用途:
機器のON,OFF
対象商品:
37612407

ON、OFFが簡単に設定できてとても良い商品でした。

2019-11-28
用途:
屋外照明取り付け工事
対象商品:
37612407

屋外照明取り付け工事のため、購入させて
頂きました。
照明の消灯時間を設定しておりますが、問題なく
作動しております。

1人が参考にしています
2017-11-10
用途:
井戸ポンプ用
対象商品:
37612416

毎日定時に井戸ポンプを作動し定時に(必要量)止まり大変便利に使用してます。

3人が参考にしています
2016-08-06
用途:
交換
対象商品:
37612407

セッティングも簡単で作業が楽でした。接続図がもう少しわかりやすいとよいですが。

西園商事有限会社 様2023-08-01
用途:
何セっと設定することありますか。
対象商品:
37612407

何セっと設定することありますか。私は何セっと設定することがほうしい。

1人が参考にしています
2023-08-19
用途:
EV車用コンセントの夜間タイマー用
対象商品:
37612416

10Aなのでそのまま使ってはいませんが、EV車を夜間電力時間帯に充電するためのタイマーとして利用しています。内部にバッテリーが入ってるんでしょうけれども AC200Vを付加せず何ヶ月放置しても時計や設定は消えずに残ってます。端子を取り付けるネジが頭の近くはネジが切られてない半ネジなので、薄い端子を強く締めようとすると空回りします、注意

2人が参考にしています
アド エスシーケイ 様2017-05-17
用途:
遊戯機械営業時間設定に使用
対象商品:
37612407

特にはありませんが簡単な設定ですぐ使用できて良かったですね。

株式会社マツダプロセシング中国 様2016-03-25
用途:
床下換気のタイムスイッチに使用しています。
対象商品:
37612407

有難う御座いました。床下換気が今まで通り使用出来ています。

1人が参考にしています
2016-02-22
用途:
室内換気扇の繰り返しon off操作に
対象商品:
37612407

自宅リビングの換気扇を繰り返しon off操作しようとタイマーを捜していたところ、これを見つけて早速購入しました。取付は原則、電気技師の資格が必要とのことです。しかし、電気回路を理解しようとする努力と壁裏に接地線を通す根気強さを持ち合わせれば、柔軟で理想的な換気システムが出来あがります。例えば、リビングに居る時間を朝五時から夜中一時までとして、三十分に三分間ずつ換気扇を回すことなどが簡単に設定出来ます。

4人が参考にしています
2016-02-23
用途:
深井戸の潅水時間制御
対象商品:
37612416

非常に便利

加藤電機 様2013-06-05
用途:
水中ポンプのインターバル運転
対象商品:
37612407

余計な機能がなく操作も簡単なところが良いです。希望を言えば、ごく小さな表示でいいので、セットした時間も常時表示されると確認が楽になります。

3人が参考にしています
2015-01-31
用途:
ポンプのタイマー
対象商品:
37612416

いいと思います

2人が参考にしています