デジタルクッキングスケールのレビュー
パン作りに最適な最小0.1g単位(微量モード時、300gまで)から、最大計量3kgまで計量可能。
水・牛乳の容積計量が可能な「mLモード」付。
収納に便利なケース付。
2021-02-03
- 用途:
- 毎日の食事管理
- 対象商品:
- 37643821
改善点は特にありません。
食事を作る度に使うので食卓に出しっ放しですがコンパクトなので助かっています。0、1グラムから3キログラムまで測れるので重宝しています。
hana. 様2016-12-12
- 用途:
- パンの材料の計量
- 対象商品:
- 37643821
2年以上仕事で愛用しているものをもう1つ購入しました。たまたまだと思いますが、不良品だったのでメーカーに送ったところです。
MonotaROからの回答
この度は大変申し訳ございませんでした。
2014-11-05
- 用途:
- 部材及び商品重量の検討
- 対象商品:
- 37643821
最少重量0.1g単位で計測可能なコードレスの秤が必要だったので、即購入しました。この性能で3,000円台で購入することが出来て大満足です。
ぐらすあーとにんじん 様2013-11-09
- 用途:
- ガラスの焼成
- 対象商品:
- 37643821
ガラスを焼成し出来上がった大きさが正確に、いくつも作らなければならない場合、0、数ミリグラムの量はかりが
必要だったので探すとこの商品を見つけました。業務用で大きな正確なはかりは知っておりましたが高価でとても手が出なかったがこれは小さくて簡単に、しかも比較的安価なので購入しました。早速使用して、直径26.5ミリのガラスナゲットが正確に作れるようになりました。今後同様の仕事が来ても安心して受ける事が出来そうで喜んでいます
1人が参考にしています
T.T.Works 様2011-11-08
- 用途:
- キッチンでの計量
- 対象商品:
- 37643821
3キロまで対応しているのに、これだけ細かく正確に計測できるのは非常に助かります。
今まで分割して測定していたものが1回で済むようになり、作業効率が上がりました。
ちなみに緯度によって重力が変わるので、地域ごとに初期設定を行うよう指示されています。
それくらい高精度ということなのでしょう。
3人が参考にしています