エアーホースのレビュー
圧縮空気送用として、鉱業・土木建築・造船・鉄工業など広く使用され、苛酷な使用条件に良く耐えその性能は高く評価されています。
内面ゴムは、流体に対し気密性を保持し、外面ゴムは砕石・鉄片などに耐えられるよう、耐摩擦性・耐老化性が優れています。
十分な安全率をもって設定・製造し厳重な耐圧試験を行ってあります。補強編糸は強力な合成繊維を使用し、内圧がかかったときに伸び縮みが少なく、耐圧性がすぐれています。
編糸間の密着は特殊技術により特に強化されています。
良質のゴムを使用しておりますので柔軟性に富み、屈曲は自由であるため、安心してご使用いただけます。
【用途】土木建築・造船・鉱工業などでの圧縮空気送用
2019-08-21
- 用途:
- 切削屑・クーラント除去のためのエアーガン配管
- 対象商品:
- 37646183
従来、内径Φ6.5の他商品を使用していて、摩耗か経年劣化かで小さな穴があいたため、交換のため購入しました。耐摩耗性などが強調されていましたが、本品はΦ6.3なので、多少プラグ挿入時に固いかもしれないとは思いました。ところが、実際は熱湯に漬けてふやかしても挿入できず、その場所には使用できませんでした。交換使用での購入には要注意です。
2人が参考にしています
2017-10-31
- 用途:
- エアーホースの劣化に伴う交換に
- 対象商品:
- 37646341
ホース交換用に購入しましたが、現に使用しているホースのサイズが中々分かりにくい。ホースに細かく品番等が印字してあると助かるのですが。
株式会社井田工業 様2017-10-21
- 用途:
- 斫り用チッパーホースとして
- 対象商品:
- 37646357
手に取ってみて耐久性に優れているように思えます
色も良いですね。
後は何か月か使ってみてからですね
セゾンオート 様2017-08-24
- 用途:
- タイヤの空気を入れる チャックガンのホース
- 対象商品:
- 37646147
タイヤの空気を入れる チャックガンのホースに使用 しなやかで丈夫そうで 使いやすい。
2017-08-29
- 用途:
- 工場内のエアー配管に
- 対象商品:
- 37646201
耐久性がありそうなので配管からコンプレッサーの固定部分に使用しました。分厚く重いので移動用には使う気にはなれません。
1人が参考にしています
2017-02-15
- 用途:
- エアホ-ス製作
- 対象商品:
- 37646156
特に問題なく使用できます、今までシリコンホ-スはコンプレッサの熱で溶けましたが溶けなくなりました。。
1人が参考にしています
2016-06-16
- 用途:
- エアコンプレッサ~エアードライヤ~トランスホーマまでの配管
- 対象商品:
- 37646463
値段が安かったので、間に合わせのつもりで買ったが、思っていたより品質も十分で、長く使えそうだ。
ひむろ工房 様2017-07-05
- 用途:
- 水撒きホースとして使用している。
- 対象商品:
- 37646341
折れ曲がりがなく、苔の付着もなく長期間の使用に耐えることができます。
1人が参考にしています
有限会社寒河江衛生管理センター 様2015-08-31
- 用途:
- ブロワのエア配管の取り回しに使うつもりでした。
- 対象商品:
- 37646445
思っていたより硬い素材だったので、ちょっと狭いところでの取り回しにはつかえないようです。
1人が参考にしています