電源トランス 単相単巻 200V → 100Vのレビュー
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
2026-01-07
- 用途:
- センサーライト用電源
- 対象商品:
- 37649412
センサーライト傍に200Vコンセントがあり、単純に淵源を利用。
トランス自体の表示説明で簡単に接続できた。
廉価で優れものである。
1人が参考にしています
河野電業社 様2022-02-12
- 用途:
- エアーコンプレッサーのエアードライヤー供給電源
- 対象商品:
- 37649473
思ったより、重いが十分機能します。唯結線図等の説明書が添付頂きたかった。
1人が参考にしています
2025-02-06
- 用途:
- 電圧変換器として流用しております
十分小型なのですが、もう少し小型にならないかと思っております。
松尾電気保安管理事務所 様2018-01-29
- 用途:
- 監視装置電源を200V回路から取るため
- 対象商品:
- 37649421
比較的小さく全体の中で収まりがよく良かったです。今後も必要があれば購入させてください。
2人が参考にしています
TACサービス 様2017-09-28
- 用途:
- 100Vの電源確保
- 対象商品:
- 37649412
制御機器の電源が100Vなのに、動力3Φ200Vしか無い制御盤に使用。文字通り200V→100Vに変換。安価な単巻で十分でした。
5人が参考にしています
2014-11-27
- 用途:
- 電源が200ボルトしか無いので 100ボルトの電源に
- 対象商品:
- 37649516
100ボルトの電源工事をするより 安くつくので 大変ありがたいです。
3人が参考にしています
2018-08-22
- 用途:
- 100Vto240Vに
- 対象商品:
- 37649482
本来なら逆方向なので余りよくないかもしれないが、昇圧用途で使用。
1.5kでとても小さい。でも重さはさすがにずっしり。
株式会社マスターラボ 様2014-07-13
- 用途:
- 単層AC100Vポンプにて使用
- 対象商品:
- 37649437
丁寧に製造してあり、価格も手頃、動作も問題なく満足しています。
1人が参考にしています
2015-03-11
- 用途:
- 制御機器用電源
- 対象商品:
- 37649421
二次側100V端子に機器を接続して、一時側200V端子に205V印加した所、二次側機器が不調だったので電圧を確認した所、121V出力されていました。あわてて一時側を220Vに接続すると、二次側100V端子出力が100Vになりました。危うく機器を破損させるところでした。それが正常な電圧値であるならば、取り扱い説明書を添付するべきです。MADE IN JAPANでも、説明書、保証書が無いのは不満です。アースを接続するところが無いので、アースターミナルをつけていただけるとありがたいです。
8人が参考にしています
MonotaROからの回答
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。
2014-03-24
- 用途:
- 電源電圧(200V)を100V機器に対応するため
- 対象商品:
- 37649421
客先(工事会社)での使用なので、特に有りませんが、端子有るので問題有りません。
1人が参考にしています