San Ace ACファンモータのレビュー

平均満足度 4.42 (31件のレビュー)
商品レビューを投稿する
San Ace ACファンモータ 山洋電気
山洋電気
3,298 / 税込 3,628
31件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社宮崎放送 様2024-07-05
用途:
筐体用のファン
対象商品:
08584134

長期にわたり使用することができ、汎用性が高く、屋外キュービクルの冷却用として最適です。

アイエスジー株式会社 様2024-01-18
用途:
太陽光パワーコンデショナー用BOXの冷却ファンから異音。故障による交換
対象商品:
37651336

既存の型式明示とモデルNoのラベル表示が良く、注文しやすかった。
四隅の穴径が小さく、ドリル加工で広げて使用した。アルミダイキャストボディーなので
切削が容易で音もです良かった。

2021-05-26
用途:
制御BOXの冷却
対象商品:
08584152

AC100Vファンですので別電源がいらないので良いです、
ただ運転音が大きいので気になります。

2019-07-15
用途:
床下換気扇
対象商品:
08584152

企画が ちょうど良い図面であったか 四つの面で 固定する ネジの 大きさが 少し 小さめ であったの が ドリルで 大きめに 開け 固定をしたもう少し 大きめの穴を希望したい そして 音も風も ちょうど良い強さであった よって後 商品が良いので あと 6,台 注文することに決めた

1人が参考にしています
2019-07-15
用途:
床下換気扇の修理 交換
対象商品:
08584152

最初の2台 テストに 購入しました 思った通り うまく セット できました 騒音の割合には 風力もあり 使えるので あと6台 購入したいと思っております 後はランニングテストです

2019-07-15
用途:
真空管アンプの冷却ファンとして使用
対象商品:
08584143

200Vのものを100Vで回転を落として使用しています。ただ思ったよりも回転数が落ちなかったので、照明用の抵抗器を中間に入れて調整。風量も良好です。

1人が参考にしています
2019-10-08
用途:
真空管を冷やすため
対象商品:
00352948

静かによく回っています。機械的強度が強いことも気に入っています。

2020-03-28
用途:
既存パーツが寿命を迎えたため
対象商品:
08584152

既存パーツが寿命を迎えた。
品質問題なし。
また利用したい。

工房ブレイクギア 様2018-11-03
用途:
冷凍式エア―ドライヤーの放熱ファン
対象商品:
08584152

さすがの国産メーカー品で、交換後快調に回っております。メーカー正規品のファンが中国製でしたが、音も比較的静かで安心して使用できます。とても良いものです。

2018-11-17
用途:
発電機の消音ボックスの吸排気
対象商品:
08584152

風量はかなり有り満足です 耐久はまだ分かりませんがコスパはいいと思う

2018-04-16
用途:
機械のメンテナンス時
対象商品:
00352948

ネジ式の、アース端子もあると、修理の代品として使いやすい。

株式会社サンプランニングス 様2018-02-07
用途:
TFTモニターの冷却。
対象商品:
08584152

他に安い物があったが金属にこだわって購入。(価格が高かった。)
後日プラ製品を購入。(価格が安い。)

2017-09-21
用途:
発電機の排気用に使用
対象商品:
08584134

本製品は以前から使っていますが信頼のおける製品です。

2017-07-04
用途:
工作機械のコンピュータ冷却
対象商品:
08584152

暑さが本格化する前に、人間の熱中症対策と同様に、マシニングセンターやNC旋盤のコンピュータがオーバーヒートしないように新品に取替しました。
注文した翌日に届いたので早速交換。
安く手に入り、助かりました。

有限会社 ミッツ 様2017-02-19
用途:
きのこ栽培
対象商品:
37651336

商品を受け取りました。
カタログで 少しずつ精査します

2018-10-18
用途:
発電機の消音ボックスの排気に

発電機の消音ボックスの排気に 1番風量のある100vを購入しました 風量はあるのですが モーターの音が少し大きいですね 試しに 接続しないでファンを回すと 引っ掛かりがあるような感じがしたのですが
もう一個試すと同じ感じだったので モーターの仕様なのですね 前は静音タイプだったので 少し気になります あとは色々ボックス自体を改良します

I to I Communications,inc 様2016-12-01
用途:
回転速度低下、回転ノイズ出しているAC FAN交換に使用します。
対象商品:
00352932

回転速度低下、回転ノイズ出しているAC FAN交換に使用します。
すぐに目的のファンが入手できた。

2016-09-01
用途:
アンプの換気
対象商品:
00352957

4か所の取り付け穴が、ネジ切りになっていなかったので、ボルトが必要になった。
前の型品は、ネジ切りになっていた。

2016-06-13
用途:
分電盤排熱
対象商品:
37651345

とても良好に、排熱しています。

2015-09-25
用途:
検知機筐体の排熱に使用
対象商品:
08584161

もともと付いていたファンの交換で、全く同じものがあったので即注文した。
取り付け穴は3ミリのビスは通るが、4ミリのビスは通らない。
もともと付いていたファンは、4ミリビスが使われていたので若干苦戦した。
穴にタップを切るか、タッピングビスで固定するかで迷ったが、
結局4ミリのドリルで穴を拡げる加工をすることにした。
加工自体は、フレームがアルミなので普通の鉄工用ドリルで簡単に拡げることができた。
ファンの静寂性やパワーには何ら問題はなく、順調に動作しております。
とても優良な製品だと思います。

1人が参考にしています