電子サーモ形E5L-A □のレビュー

平均満足度 3.55 (11件のレビュー)
商品レビューを投稿する
電子サーモ形E5L-A □ omron(オムロン)
omron(オムロン)
6,298 / 税込 6,928
機器内蔵用の簡易制御に最適。 AC250V 10Aの高容量開閉が可能なため、直接負荷の開閉が可能。 センサ付属によりすぐに使用可能。 ソケットはフィンガープロテクトタイプとプロテクトなしタイプが使用可能。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
尾方電気 様2022-08-10
用途:
恒温槽の温度制御
対象商品:
37652526

温度が正確で簡単設定できる、設定温度からマージンがあるのでチャタリングがない。

2020-12-15
用途:
住宅の温度制御に仕様
対象商品:
37652526

オムロンの、廃版製品の代替えで使用。
出来たら、外部設定器が使えたら、最高だった。

有限会社若林空調設備 様2016-06-13
用途:
発芽用冷蔵庫 クリスマスローズ種子発芽
対象商品:
37652526

急ぎでしたので大変助かりましたお客様からも感謝信用されました

1人が参考にしています
2018-10-22
用途:
花の温室の温度管理
対象商品:
37652526

取説の中に本電子サーモは電源のON,Offのスイッチである旨明示した方が良いのではないでしょうか。
小生電気の知識が乏しいため、100Vで入力した場合出力端子からは100Vの電力が得られるものと思っていました。実際はON,OFFの信号だけ。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-09-22
用途:
冷暖房の制御

アナログタイプはおすすめできません。
説明書を見て驚きました。
「設定は20回以下でご使用ください」と書いてあります。
ダイヤルを20回まわしたらバカになる、って意味ですよね?
いくらなんでも耐久性が少なすぎです。
ダイヤルはただでさえ相当グラグラしており、設定の正確性も疑問です。
これはちょっと使えません。
多少高くてもデジタル式(E5L-C)をおすすめします。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

2016-02-25
用途:
農業用液肥の製作
対象商品:
37652526

本体はいいのですが、共用ソケットの必要性を明確に表示してほしかった。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2013-09-15
用途:
保温庫
対象商品:
37652535

共用ソケットとセットで使用。
オムロン製なので安心して使えます。

1人が参考にしています
2015-10-25
用途:
倉庫の空調機器
対象商品:
37652526

大変良かった。

2014-10-31
用途:
温室の温度制御
対象商品:
37652526

E5L-A0-50とPTF14A-Eのセットで、13,14端子に交流電源、9,10端子にサーミスタを接続。E5L-Aの動作表示灯が点灯しても、8,12端子間も4,12端子間もテスターの反応が無く導通していないと思われます。
ミスしようのない単純な配線だと思うのですが、どこかに問題があるのでしょうか?
電流が流れていないとのレビューのその後も知りたいが、不良のロットがあるのではないか?
ちなみに、私も2個買いましたが、2個とも同じ症状でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品に関する問い合わせに関しましては、
申し訳ありませんが、問い合わせ窓口より、
お問い合わせ願います。
申し訳ありません。

2014-04-28
用途:
イチゴハウスの冷却で軸流ファンを回したい、
対象商品:
37652526

配線は出来ていてランプはついているのに軸流ファンの方に電流が流れていない、1個買ってダメだったので、2個目買ったのに使用できません。配線が違うのでしょうか。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
一度メーカーに使用方法等をご確認なされた方がよろしいかと思われますので、下記にてメーカーのお問い合わせ先をご案内させて頂きます。
http://www.omron.co.jp/support/target/mail/
オムロン メール・電話でのお問い合わせ

2014-04-05
用途:
ビニールハウスの天窓の制御に使っています。
対象商品:
37652526

安くて使いやすい。

1人が参考にしています