ブルーレベル勾配用一管式のレビュー
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
株式会社 みのり 様2019-07-25
- 用途:
- 公共工事 写真撮影用
- 対象商品:
- 37653357
勾配確認用の写真として購入しました。
みやすく大きいため、写真にもしっかりと目盛が写ります。
後、蓄光シートがレベル底面に貼ってあるので、横から見ると気泡の底が、
上から見ると青色部分が光ってよく見えます。
買う前、少し高いのでためらいましたが、買ってよかったと思いました。
株式会社 みのり 様2019-09-24
- 用途:
- 排水配管工事及び現場写真用
- 対象商品:
- 37653357
他のレビューのとおり、カバーは別売があったほうがいいです。
今回2回目の購入となりますが、天井配管で落としてしまい、
外見上なんとも無かったのですが、気がついたら液管が割れてしまいました。
自分が悪いのですが工事で使うより、写真用だけにしようかな。と勉強になりました。
高いところで使う場合は、ご注意ください。
見易さは、抜群です。
株式会社総設 様2016-07-07
- 用途:
- 屋外排水配管の勾配管理
- 対象商品:
- 37653357
左右兼用で使い勝手も良く満足して居りますが、1件のレビューにあるように数値表示部分のアクリル部分が汚れやすく、接着剤等を垂らして泥が付着したら直ぐに見にくくなってしまう為、アクリル部分の部材供給が必至だと思われます。スペアーが入っていても良い位だと思いますのでご検討を。
1人が参考にしています
2014-06-27
- 用途:
- 排水管布設作業に
- 対象商品:
- 37653357
300mm,600mm共に購入したが、非常に見やすく使いやすい。精度も良く信頼できる商品です。
ただし,液管のカバーがプラスチックのため,土や砂で傷が出来て液管が見にくくなるので
液管を保護しているプラスチックのカバーのみの販売もしてもらいたいです。
2人が参考にしています
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望の商品は今後検討してまいります。