アナログテスターのレビュー

平均満足度 3.83 (139件のレビュー)
商品レビューを投稿する
アナログテスター モノタロウ
モノタロウ
1,298 / 税込 1,428
139件中 121~139件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2014-03-01
用途:
車両の配線チェック等
対象商品:
37673097

テスターの動きそのものは問題なし
3ケ月ほど使った頃にリード線が被膜割れを発生して切れてしまいました
別のリード線を買ってきて取り替えて使用しております
改良を望みます
可能ならば交換していただきたいくらいですが
1年経ってしまったので・・・ざんねんです

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

株式会社エクサム 様2013-09-19
用途:
厨房機器設置
対象商品:
37673097

メインとは別に、携帯用として購入させて頂きました。価格の安さには満足してますが、0調整が今ひとつ安定しないのですが、簡単なチェック時の使用なんで問題は有りません。

1人が参考にしています
茶谷電子 様2013-12-07
用途:
バイク、自動車修理
対象商品:
37673097

買ってから一度使用した後、しばらく使う機会が無く
昨日使用しようとしましたが、針が全く動かず電池切れかと
思い交換しましたが、やはり動かず。
ホームセンター級の安物以下の粗悪商品でした。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2013-12-06
用途:
電気配線
対象商品:
37673097

この商品を使っていたが、最初はテストコードが硬くて使いづらく、また、導通テストが時々不正確で信頼ができなかったが、
とうとう重大な欠陥が出てきて、4時間も無駄な作業をしてしまいました。それは200ボルトで電圧を測りながら、ケーブルを点検していたのですが、
途中では電圧が出ないので元からケーブルを張り替えていたが、それでも電圧が有ったりなかったりをしていたので、他の関連を調べたりしていたのですが、
どうしても腑に落ちなくて、他のテスターで測ると電圧があり、結局元の配線に戻して修理が終わりましたが、テスターとしては重大な欠陥です。

4人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

株式会社岡田製作所 様2013-12-02
用途:
出荷機械の付属工具
対象商品:
37673097

オーム電機 日本語表示でTAR-501の方が安いです。

7人が参考にしています
2013-09-22
用途:
電気回路良否点検
対象商品:
37673097

まず価格的には満足
使ってみた感じは0Ωの調整できない
(壊れてるのかそんなものなのかは解らないが他の人が書いてるのと一緒)
…なので精密な値を測定したい時は向かない(この抵抗何Ωみたいな時)
電気が来てる?来てない?や導通ある?無い?レベルでの使用が多い人なら大丈夫
表示がアナログで反応も速いのでパッと見たい人には充分
基本は交流100・200v・直流(主に50vまで)の電圧と抵抗のレンジしか使用しないので
電流レンジ(アンペア測定)や電池チェック機能はいらない
(電流はクランプメーター使用、電池はわざわざ調べてる人を私は見た事が無い)
それよりも箱は必須だと思う(他の道具と一緒に道具箱に入れるので壊れる)
できれば線も最初からセット出来る様考慮すると段取り時間も短縮されて良い
…なので線についてるキャップもいらない(すぐ無くなるし…)
上記を考慮できればヒット商品になるニーズがあると思う
(個人的には10%増しでも購入すると思う)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

『身体』と『気』の調整室(全身調整のフジイ) 様2014-03-11
用途:
説明書にはメモリーがあるように
対象商品:
37673097

なっています。
製品について、もっと、チェックして売ってください。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
直流電圧・電流の場合、10のレンジを選択した場合は、上の目盛0-50の目盛上の0-10の範囲で計測となります。
交流電圧の場合は、ご指摘の通り、専用の目盛範囲での計測となります。
なお、MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

2012-06-26
用途:
仕事で
対象商品:
37673097

ケースがあればもっといい

2013-11-20
用途:
直流、交流電圧 導通、抵抗値等
対象商品:
37673097

メーターの指針のゼロ位置が修正できない。(軸の調整ねじを廻しても不可)

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
不良品の可能性がございます。お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡頂ければ幸いです。

2011-12-15
用途:
配線の動通確認。
対象商品:
37673097

普通、価格が安いのが良い。

2012-08-05
用途:
会社の機械の修理時に使用
対象商品:
37673097

小型サイズアナログのテスターが壊れたので新規購入
今までの物より倍くらいのサイズがあるが、作りもしっかりしており、リード線の長さ(約94cm)もあり使い勝手も良い物です。
写真では分かり難かったが、届いた物にはACDC切替えの記号表示も有り。
初期動作確認したのみで実用の出番はまだですが、機械修理時汚れた手で気がねなく使う物として良い買い物だった。

2人が参考にしています
2013-02-09
用途:
電気工事

テスターリード上で導通チェックしても針が安定しないので信用できない。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
MonotaROブランド商品につきましては開封後も返品可能でございます。
返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口にご連絡ください。

堀村商店 様2012-09-26
用途:
バッテリー点検 通電点検
対象商品:
37673097

バッテリーチェック機能が乾電池仕様でカーバッテリーの12Vに対応していないのが気になった。DC20Vフルスケール程度があればよいのだが・・・価格は安かった。

2012-10-03
用途:
ちょっとした抵抗と電圧測定に
対象商品:
37673097

ゼロ調整が多少難が
まあ価格や使途を考えると問題になりませんが

2013-01-20
用途:
自動車の整備
対象商品:
37673097

購入後、2、3度の使用で壊れてしまいました。 やはり安物は・・・

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見有難うございます。別途ご連絡させていただきます。

2012-03-28
用途:
仕事で使用
対象商品:
37673097

質感は値段相応、小さくて手ごろなサイズで使い勝手もよさそうです。しかしDCとACの電圧を測るセレクトポジションが非常に解りにくい(表記なし)素人は混乱するかと思います。だから安いのかな?自分でマジックで書くしかない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、今後の参考にさせていただきます。

2012-01-17
用途:
車いじりに使用ちょとした電源の確認とうに便利です。
対象商品:
37673097

アナログメ-タ-使用にかんして実用です サンデ-メカニックには問題ありません。

2012-03-19
用途:
車のパーツを取り付けるための、電源の確認
対象商品:
37673097

取り説の内容を充実させてほしい。初心者には理解できない部分がある。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。

2012-01-20
用途:
漏電確認
対象商品:
37673097

ずぶの素人でも分かる様に使い方をもう少し詳しく書いてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品開発の参考にさせて頂きます。