検電器のレビュー

平均満足度 3.94 (108件のレビュー)
商品レビューを投稿する
検電器 モノタロウ
モノタロウ
1,398 / 税込 1,538
●使用電圧範囲が1000Vまでのタイプになります. ●電圧を感知すると、LEDランプが光り、ブザーが鳴ります。 ●ON/OFFスイッチ付き
108件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-09-25
用途:
自宅DIYにて配線工事を行う際の検電確認に使用。
対象商品:
37677631

感度調整機能が無いため、コンセントの接地極端子と、非接地極端子の区別がつかない。
どちらに差し込んでも検知してしまう。

2人が参考にしています
有限会社向陽工業 様2025-09-03
用途:
工場設備の点検

LEDの明るさもブザー音も十分あり全く問題ありません

三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 様2025-05-26
用途:
通電チェック

今まで使っていた検電器が反応したりしなかったりしてきたので、こちらの検電器を購入。よく反応します。

2025-03-28
用途:
断線しているかの確認
対象商品:
37677631

断線しているかの確認で使ってみたが、反応良くて安心しました。

2024-09-03
用途:
生産設備の断線判断

AC100Vの設備ですが、清掃の為毎日電源を切り離すのですが、その時、電源線が被覆内で切れる事だあるためその箇所を検知するのに使用してます!大変使いやすいです!希望としては、もう一回り小さいと助かります!(電池サイズを下げてスリム化していただけたらなと思います^_^)

タイヨー 様2024-09-27
用途:
死活の確認で使います
対象商品:
37677631

ブレーカーを落としたあと、電気が来ていないかを確認するために購入しました。
当たり前ですがきちんと反応しますので安心して作業ができます。

2024-05-04
用途:
電気配線確認

延長コードを断線確認に買いました。
コードにも寿命もあるし、断線したり確認に丁度良く。
街の電気屋さんが持っていたのとで購入しました。

1人が参考にしています
2023-08-14
用途:
通電確認
対象商品:
37677631

ちょっとした通電確認にはこれで十分です。
値段が安いので作りは安っぽくて壊れそうなので、そこはちょっと不安ですが。

2人が参考にしています
ホームリサーチ株式会社 様2024-07-16
用途:
建物調査時
対象商品:
37677631

思っていたよりも現場で簡単に使えるし、コスパも良いので非常に便利です。

1人が参考にしています
2024-04-30
用途:
通電確認
対象商品:
37677631

電池の入れ替えのところが、少し華奢で壊れないか不安です。反応が良く問題ないです。

1人が参考にしています
2023-07-01
用途:
自宅用に
対象商品:
37677631

ちゃんと検知してくれます。
必要にして十分な働きをしてくれます。
電気は目に見えないだけに怖かったので、これで不安無く作業ができます。

2023-08-19
用途:
電工作業
対象商品:
37677631

簡単に通電しているか確認できます。安価ですし、使い易いです。

2023-06-27
用途:
電気工事
対象商品:
37677631

大きさはやや大きいですが警告音、光はわかりやすく上級機種に負けていません。
ON,OFFのスイッチは電池収納の蓋と別にしていただければ更に使いやすくなります。

瀬倉電気管理事務所 様2022-12-26
用途:
充電部の検電作業
対象商品:
37677631

被覆電線の上から充電部を検出できるため、電気工事士資格を有しない人に渡して充電コンセントの確認作業に使用しています。検電感度は極めてよく満足できる品物です。

2023-01-25
用途:
電設工事
対象商品:
37677631

感度調整できないが、感度良好。電線への当て方で接地線と活線の識別もできる。ちょっとでかい。

2023-03-23
用途:
通電や活線の確認
対象商品:
37677631

感度調整出来ないが、検知音が大きく分かり易い。
落としたら壊れそうな作りに若干の不安は感じる。

2022-08-13
用途:
通電、活線の調査
対象商品:
37677631

複雑な機能が付いているものは、壊れ易く操作も面倒くさいと使用上感じています。
単純に活線かどうかがわかれば良い作業が多く。電圧等はテスターを使った方が正確で安心だと思っているので耐久性も良く重宝しています。
リピート買いしていますが、壊れたのではなく失くした為です。

2022-05-07
用途:
検電作業
対象商品:
37677631

電気の導通がテスターで測らなくても安全で早く確認できます。

2022-10-27
用途:
電気工事作業時
対象商品:
37677631

商品届き、大変使いやすく、作業がしやすく便利でした。

ふじみ野市立産業文化センター 様2021-07-19
用途:
未使用の電線が活線かどうかの見極め
対象商品:
37677631

光と音で反応、値段も安く重宝しています。
線の被覆の上から検知できます。

1人が参考にしています