壁裏探知器のレビュー

平均満足度 3.82 (208件のレビュー)
商品レビューを投稿する
壁裏探知器 モノタロウ
モノタロウ
1,998 / 税込 2,198
壁裏にある金属や木材の位置を探知できます 【用途】内装材用-壁材の厚さや密度が一定のもの
208件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
エスケー化研株式会社 様2020-07-08
用途:
石膏ボード裏のスタッド探査
対象商品:
37680237

理解が悪いのか?毎回?最初の校正がわるいのか?見えない壁裏のスタッドの場所が不均等なのか?(見えないので解らない)探査精度が悪かったです。
ランプとLEDは反応するものの、そこに打ち込むと、ことごとく空振り。
結局、30ミリ以上長さがある押しピンを買ってきて、直接スタッドに当たるまで探す方法に切換えて、解決させましたが、この品物は、お蔵入りになりました。
付属の電池だったから?

MonotaROからの回答

申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。
よろしくお願いいたします。

野田山堂 様2020-07-24
用途:
エアコン取り付け
対象商品:
37680237

すぐ壊れた。
電池が9vの角形なので着脱に力がいる。
液漏れ防止のため電池外して次の日、電池入れたら、コネクターが断線していた。作りが悪い。頻繁な電池の出し入れには向いていない。性能は、最低限使える。良い。

2017-08-03
用途:
事務所のメンテナンス
対象商品:
37680237

値段も安くてたすかりました。使用してトラブルもありません。

2013-03-08
用途:
日曜大工で壁に棚等を取り付ける時
対象商品:
37680237

低価格にも関わらず、機能的には十分満足できる製品です。

2014-04-18
用途:
地震対策用
対象商品:
37680237

地震対策で、本棚を壁にL字金具で固定する為に購入しました。感度も良く使い勝手も良好。コストパフォーマンスは最高の一品ですネ。

1人が参考にしています
2017-06-06
用途:
壁に棚の取付時に使用
対象商品:
37680237

まだ1回しか使用しておりませんが、問題なく使用できました。これから、他の作業にも使用し試してみたいです。

2014-03-08
用途:
壁にタオル掛けを取り付ける
対象商品:
37680237

壁内部にある柱の位置が赤いランプによりはっきりと分かるので取り付けようのビスをしっかりと固定できます。

1人が参考にしています
2013-11-17
用途:
壁内に仕込んだSW BOXの探知。 構造物の探知
対象商品:
37680237

性能は、半信半疑で安いから試しに購入してみましたが、同僚共使用してみれば、
そこそこの制度目安には、なるので納得しました。

1人が参考にしています
2017-04-28
用途:
エアコンの取り付け
対象商品:
37680237

特に問題もなく、スムーズに作業することが出来ました。

2013-09-29
用途:
仕事
対象商品:
37680237

石膏ボード壁のビスうちに便利です。

1人が参考にしています
2012-11-26
用途:
壁張り
対象商品:
37680237

まだ数回しか使用してませんが、値段と機能を比べてみても○だと思います。 時々誤作動もあるようですが、何度か探知すれば使えます。

2019-10-29
用途:
天井に引掛シーリングを設置
対象商品:
37680237

板を組み合わせてテストしてみたところ、実際に柱がある場所と機械の中心部が2cmほどズレている(早めに検出される)。よって、正確な柱の幅を計測するのには向かないが、ズレが毎回ほぼ一定のため、2方向から計測すれば柱の中心を把握することは可能である。

1人が参考にしています
SciTech研究所 様2019-10-08
用途:
壁裏の木材には無効
対象商品:
37680237

壁裏の金属や交流の流れている電線には大変有効だが、木材の枠などには全く無反応で、本当に使いたかった目的には使えなかった。そもそも「スタッド」の意味不明なので、日本語で説明した上、壁裏の木枠には無効であることを明記すべき。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

2019-01-04
用途:
エアコン設置
対象商品:
37680237

事前にテストしたがVVFを検知しないので,全く信頼できなかった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。

2019-10-31
用途:
壁裏探知
対象商品:
37680237

不正確で使い物にならない。下地がないと判断したところに穴を空けたら、下地があって傷つけてしまった。買わない方が良い。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません担当部署に申し伝えさせて頂きました。

ホームセンター中山 様2013-06-13
用途:
壁裏の探知に使っています
対象商品:
37680237

ずいぶん安くなったように思います 使い慣れていないのでまだぎこちない

サンコウ総合設備株式会社 様2013-03-12
用途:
壁裏のスタッドを探し、機器を壁に取り付ける作業で使用した。
対象商品:
37680237

ボード裏のスタット部分を狙って、壁掛け型のTVを取り付ける作業に使用した。
センサーで、ちゃんと反応して重宝した。継続して購入するものではないので、壊れたら購入を考える。

1人が参考にしています
2012-12-07
用途:
壁掛け家具の設置
対象商品:
37680237

送料無料とクーポン利用の価格調整に最適!

2019-10-16
用途:
壁に釘を打ちつける時のチェック
対象商品:
37680237

壁に釘を打つためにチェックしようとしましたが、結局感知せず穴だらけになってしまいました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。モノタロウブランド商品につきましては、お届け後365日以内でしたら返品をお受けしております。返品ご希望の場合は、お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。

2017-10-04
用途:
動作しませんでした。
対象商品:
37680237

スイッチを押しても校正が始まらない不具合品でした。代替品を送って頂きましたが、これも同じ状態であった為、返品しました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。