壁裏探知器のレビュー
- 用途:
- 壁に棚や器具を取り付ける時に・・・、
- 対象商品:
- 37680237
性能などわからなくて、安くて手頃なこの商品を選択、購入しました
此方の商品は、確実に探知してくれますので、簡単で使いやすいです
壁(石膏ボード)ですので釘で固定出来ないので、壁裏探知機が重宝されます
一般的家庭では、定期的に使用する物では無いのですが1個あれば便利です
- 用途:
- 自宅の壁裏の探知
- 対象商品:
- 37680237
実際に使用してみると、壁裏に柱が無いところからゆっくりと移動させれば確実に再現良く探知できました。
おそらく、電波的な信号の時間的な差異を測定しているのだろうと思われます。なので、壁裏に柱があるところから測定を始めても、いきなり探知することはありません。
- 用途:
- 動作しませんでした。
- 対象商品:
- 37680237
スイッチを押しても校正が始まらない不具合品でした。代替品を送って頂きましたが、これも同じ状態であった為、返品しました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。
- 用途:
- 壁・天の開口、下地探し
- 対象商品:
- 37680237
今までプッシュ式の物を使用しておりましたが凡その見当が
付き、併用する事で針穴は取り付け物で隠れますので大変
重宝しています。
木造の場合で厚みの為に反応が悪くても金属探知モードが
有りますのでビスや釘頭に反応してくれる事に期待してい
ます。
開口を開ける時に電線を気にせず作業出来る精度かどうかも
これから試してみたいです。
- 用途:
- 壁掛け用ネジなどの取り付け
- 対象商品:
- 37680237
壁裏探知を始めるにあたって校正が必要だが、偶然壁裏にスタッドがあるとうまく動作しないというのが曲者で、どの程度センサーの表示を信じていいのかよく分からなかった。とにかく説明書が不親切で、壁裏の構造に対する知識を持たない門外漢には、かなりわかりにくい。私はスタッドって何?レベルの人間だったので、当然壁裏が通常どのように作られているかも知らず、使い方を理解するまでにかなり苦労した。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の改善検討課題とさせていただきます。
今後ともよろしくお願いいたします。
- 用途:
- マイホームでのDIY作業用
- 対象商品:
- 37680237
商品の価格から見ても、誤作動も有るが、DIY用に使用するには、十分だと思います。とにかくこの価格には、文句の言いようが有りません。
- 用途:
- 外壁の釘探し、内装下地探し
- 対象商品:
- 37680237
値段の割に反応感度良好。鉄釘は反応するが、外壁サイディングの鋳物のような釘は反応しない、直に当てても反応しない。是非改良していただきたい
- 用途:
- 石膏ボードへの器具付けで下地を探すとき
- 対象商品:
- 37680237
おおむね下地の位置は把握できるが電気の線にも反応してしまうので完全に信用するのではなく参考として使用しています。センサーで探してから下地探しのワンプッシュで針を刺して最終確認しています。価格が安いので満足しています。
- 用途:
- DIY
- 対象商品:
- 37680237
同じ場所でも反応したりしなかったりですので、一度の反応で過信せず、何度も確認することが大事。値段が安いので、その分労力が必要。でも無いよりましです。
- 用途:
- 壁に棚などを設置するときに、ネジを打つ場所を決めるために使用する
- 対象商品:
- 37680237
1200円程度と安いのに高機能です。壁裏のスタッド(柱)はもちろんですが、金属や電線も感知します。ネジを打つ場所を決めるのにスタッド(柱)の場所がわかれば、その位置にネジを打てばいいようなものですが、設置したい物によっては丁度、スタッド(柱)の位置にネジを打てないものもあります。その場合、金属がない位置にネジを打つ必要があるため、金属の位置が感知できる機能は絶対にないと困ると思いました。電線も同じ事です。なので、この商品のようにスタッド(柱)・金属・電気の3つが感知できないと壁に棚などの設置はできないと思います(詳細な建築設計図があれば別ですが)。さらに印をつけるためのボタンやくぼみもついています。ついでに言うと、スタッド(柱)の中心部だけではなく、スタッドの端もわかるのですごいです。安価なのに必要十分な機能が備わっています。
- 用途:
- 電気設備設置
- 対象商品:
- 37680237
最初に到着した商品は、POWERランプは点灯するが、校正のブザーが鳴らならず。交換後の2台目も同症状。2台続けて不良は無いだろうと思い、付属品の電池を確認すると電池の底(端子と反対側)が錆びてました。(電池の製品期限は2018年6月の記載)
新品の9V電池に交換すると、1台は正常動作。もう1台は「金属」モードのみ不良でブザー鳴りっぱなしでした。
感想:正常動作確認後は取り敢えず、自宅内の壁をあちこち探知し、「スタッド」「金属」「交流電流」の各モードで探知出来る事を確認しました。この価格でこれだけ探知できれば十分で便利だと思います。
新規に購入された方へ
付属の電池は信用できません。(あくまでサンプル用なのでしょう)
電池を入れてどのモードでも結構なので、検査ボタンを押して、POWERランプが点灯してから2秒以内に「ピッピッ」っとブザーが鳴らなければ、即新品の電池に交換して、再確認してください。
モノタロウさんへ
迅速な交換対応、ありがとうございました。
今後の改善点として、「付属の電池はサンプル用です。正常動作しない場合は新品の電池でご確認ください。」といった、紙切れで結構ですので、製品と一緒に入れて頂くと、トラブルも減ると思います。
貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 壁裏の下地や電線の有無の検知に利用します。
- 対象商品:
- 37680237
費用対効果的に満足しています。仕事柄、壁表面からのビス止め作業が多いので下地の検知にとても便利です。
- 用途:
- 壁ボード裏の構造材探し
- 対象商品:
- 37680237
家具の転倒防止(地震)取り付けに室内の壁ボード裏の構造材探しに購入しましたが簡単な検出も出来ない。針を刺すより役に立たない。試しに交流配線検出にもやってみたが検出ブザーが鳴りっぱなしで何の役にもたたない不良品でした。返品処理をします。
大変、申し訳ございませんでした。
初期不良が考えられますので別途連絡させていただきます。
- 用途:
- 手すり設置
- 対象商品:
- 37680237
この手の製品は、どうしても慣れが必要です。簡易的に壁を作ってケーブルを這わせたり角材を貼ったりして、裏の様子が見える状態で、どのようなタイミングでどのようにセンサーが反応するかを最初に確認しておく必要があります。それさえ理解してしまえば、まず外れることはありません。