ブッシング ねじ込み式管継手のレビュー

平均満足度 4.75 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ブッシング ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)
419 / 税込 461
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
松田事務所 様2023-12-02
用途:
取付成功
対象商品:
37695104

マンションの揚水pumpからの水漏れ、何度も下見をしてsize計測 間違い部品注文してやっと
こちらの商品へたどり着きました。
エバラpumpなので無駄なプランジ付いてて、何故最初から50mmなフランジにしてないのか謎です。
それ以外はしっかりブッシングの役割してます、
古いのは真鍮で錆付き取れず、エバラの特殊フランジも注文だったのでとんでも無く高価な交換となりました。

こちらの商品は、ネジ山も綺麗なカットで、特殊フランジに上手く合いました。
錆付き心配が殆ど無いのが嬉しいです、外して次のpumpにも使える位に長持ちしてくれると有り難いです。
経費節減で、Owner自身の整備となりました。

2人が参考にしています
大積五十嵐養鯉場 様2023-09-23
用途:
錆びないように配管を交換した
対象商品:
37695043

今までの配管は錆びて穴が開いて大変でしたが今度は大丈夫だとは思います。

2人が参考にしています
2023-12-24
用途:
コンプレッサーから銅管用食い込み継手を取付るためのアダプターとして使用
対象商品:
37694903

PTねじの取付がマッチングして、ねじの仕上がりの良さを実感しました。

2023-05-29
用途:
配管部材
対象商品:
37695077

想定通りの仕様でした。
配送も早く、梱包も丁寧で満足です。

1人が参考にしています
2023-01-22
用途:
めだか水槽改善に使用
対象商品:
37694842

ステンレス製は近所販売店にはなくたすかりました。
又購入します。

2022-07-02
用途:
給水装置配管接合
対象商品:
37694937

いつも同メーカーのものを使用していますが信頼できるメーカーなので安心して使用できます。また、発送も早いので助かっています。

2022-02-03
用途:
危険物流体配管工事
対象商品:
37694833

昔から安定の品質
信頼のブランド、間違い御座いません。

2021-09-15
用途:
ポンプに使用。
対象商品:
37694946

ポンプ各部分。水を使うのでステンレスを使用しました。

前澤工業株式会社 様2021-07-02
用途:
配管の接合作業
対象商品:
37694876

取付部の径違いを調整するためのソケットに使用した。

株式会社ASAI ENGINEERS 様2021-02-16
用途:
配管作業に使用
対象商品:
37694876

間違いない品質で 配管作業にいつも使用しております。

2019-12-20
用途:
エアツールの継手交換
対象商品:
37694824

エアツールのジョイントをねじ込みからワンタッチに変更しました。今のところ問題ありません。あとは耐久性ですね

1人が参考にしています
2019-04-23
用途:
配管工事
対象商品:
37695104

見た目も綺麗でネジ山の加工も素晴らしい品でした。ぜひお薦めの一品です。

工房ブレイクギア 様2018-11-03
用途:
真空ポンプの排気側の中間ジョイント
対象商品:
37694912

4台の中小真空ポンプの排気側中間ジョイントとして使用しております。ガスネジの内径/外径のバリエーションが豊富で重宝しております。とても良いものです。

2人が参考にしています
2018-11-02
用途:
エアー配管のメンテナンス時
対象商品:
37694903

今までの配管が錆びてしまった為 今度は錆にくい様に使いました。

株式会社オーレックス 様2018-03-13
用途:
油圧機器のオイルクーラーへの給水配管に使用
対象商品:
37694903

水冷オイルクーラーの冷却水入出水口の口径変換に使用。
仕上がりが良い。

2017-06-14
用途:
フローメーターとカプラーの接続
対象商品:
37694842

予想通りで満足ですが、ナット部分の幅がもう少し広い方が作業しやすいかもしれません。

宮地電機株式会社 様2020-04-01
用途:
自家用車の油温管理するため
対象商品:
37694833

走行中の油温管理をしたく、エンジンのメクラ蓋の位置を利用して、センサーを取り付けるのに使用します。

2017-08-24
用途:
配管途中への圧力計取付け
対象商品:
37694867

名前のあるメーカー品ですので、信頼できます。これがだめならすべてダメと言う感じです。

2017-10-26
用途:
異形バルブの交換工事
対象商品:
37694867

安く早く手にする事が出来ました。品物も思い通りでした。

アイターンホーム 様2014-05-16
用途:
水道配管
対象商品:
37694876

問題なく 良い物です。

2人が参考にしています