バイス用口金のレビュー

平均満足度 4.10 (20件のレビュー)
商品レビューを投稿する
バイス用口金 SK11
SK11
1,498 / 税込 1,648
接地面に硬質ゴムを使った口金。 木材や傷を付けたくない素材をガレージバイス等に固定するのに便利。 金工バイスを木工バイスとして使用することも出来、1台で幅広く使用することが出来ます。 強力なマグネット付きでワンタッチでしっかりとした固定ができます。
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-02-15
用途:
バイス口金傷防止

アルミ製で強度は充分ですが、以前使用していたものより磁力が弱く外れやすい。

2022-11-13
用途:
以前購入した125mmバイスに
対象商品:
37709122

購入したまま台に取り付けずに放置状態だったバイスを使える状態にし、作業の幅を広げるために本口金を購入。傷を付けにくくするものは様々あるが、磁石付きはやはり便利。

2021-08-01
用途:
車やバイクのメンテ
対象商品:
37709122

マグネット付きで精度もよく使いやすい。アルミLアングルを使ってましたが、この商品はずれないので作業性が向上します

2021-09-17
用途:
バイス口金商品傷防止
対象商品:
37709113

磁石が弱いので小物はさむと口金ゴムなのでずれる、今まで皮に挟んでいたが楽、

清藤機械 様2020-10-29
用途:
アルミ製品にボール盤で穴開け
対象商品:
37709122

思った以上にしっかりした商品でした、本体はアルミ製で強度は充分です。ゴムの厚さもちょうど良い感じでしっかり傷つけず挟むことができました。

ファーム保坂 様2020-07-25
用途:
鉄板以外の工作物を挟むのに使用
対象商品:
37709122

装着が簡単(磁石付き)で傷がつきやすい工作物を挟むのに最高です

1人が参考にしています
2020-06-28
用途:
傷をつけたくない物を挟む時に良いかも
対象商品:
37709113

モノタロウの幅100mmの万力と同時購入、サイズもピッタリで満足です

2019-08-02
用途:
万力で挟む際に使用
対象商品:
37709113

傷つけたくない部品を挟む時に使用しています。もう少し安価だと助かります。

サーティース 様2018-01-29
用途:
いろいろな作業に使用しています。
対象商品:
37709122

しっかり保持してくれるので、助かります。 値段も手ごろなので心置きなく使用できます。

2016-07-25
用途:
ゴルフクラブのリシャフト時等に使用
対象商品:
37709122

ゴムが付いているのでシャフトにかかる負担も少なくて良い。

1人が参考にしています
2016-06-30
用途:
バイスに
対象商品:
37709122

ガッチリ固定できます。
少し磁力が弱い気がしますが、支障をきたす程ではないので問題なく使用しています。

2023-02-26
用途:
キズが付きやすい物の掴みに
対象商品:
37709131

柔らかい物の固定や、薄い金属板の簡易的な曲げ加工、に使用。
磁石がもう少し強い方がズレにくいのではないか、と思いますが…。

2人が参考にしています
2017-02-13
用途:
バイス口金具
対象商品:
37709131

非常に対応が早く満足であり、早速バイスに取り付け使用したが満足です。

2017-10-28
用途:
傷付けたくない時
対象商品:
37709131

使用に際し加える部分のゴムには問題ありません。
ただバイスの口金に装着するところのマグネットが弱過ぎです。
バイスを締め込みしっかりゴムに圧力掛かるまでグラグラして
挟む個体の固定位置が定まりません。

2016-02-24
用途:
バイスで物固定時
対象商品:
37709113

使いやすい

2015-04-20
用途:
他社製バイスに使用
対象商品:
37709113

マグネットが若干弱い気がしますが締め込んで使うものなので不便はないです。タイトル通り他社製に使用しているためフィッティングが悪いのも影響してると思いますが、今のところ問題無く使用出来ております。可もなく不可もなく普通の傷防止アタッチメントです。

2014-03-11
用途:
樹脂やメッキのものなどを固定したい時
対象商品:
37709113

以前使っていたものがやれてきたので探してました。
使っていると徐々に磁力が落ちてくるので付けっ放しにしない方が良いかも。

福岡鈑金 様2014-05-01
用途:
万力で仕様
対象商品:
37709113

とても良かったです、材料にも傷は付かないし。

2014-06-17
用途:
金属加工
対象商品:
37709131

掴むと金属に茶色っぽい色が付きます。
ゴムが柔いので力のかかる加工には向きません。
力を入れる加工時に傷防止で付けるのにグニュってなったりスリップです。
幅のある板向きです。

株式会社KENSAN 様2014-06-04
用途:
木材把持
対象商品:
37709113

しっかり掴めます。キズは締め具合で付いたり付かなかったり。
ですが、分厚過ぎます。口幅寸法が大きく制限されます。
極薄タイプのバリエーションを作ってくれたら、また購入します。