ROAD用ブレーキインナーケーブル(P.T.F.E.コート)のレビュー
「Slick Galvanized」ケーブルに、耐久性に優れ、最も摩擦係数の小さい物質である「P.T.F.E.(フッ素樹脂)」を熱接着によってコーティングしています。
自己潤滑作用や全天候にも優れ、徹底して摩擦を減らし大幅にパフォーマンスを向上させています。
初期伸びによる不意な伸びを防ぐ「プレ・ストレッチ処理」が施してあります。
2013-08-19
- 用途:
- ブレーキインナーケーブルのはずでしたが
- 対象商品:
- 37721494
届いた商品は、写真とは形状が異なっていてシフト用ケーブルの形状でした。休み中に作業をしようとしたのですが使えなく残念です。返品不可となっていましたので大変残念です。
MonotaROからの回答
この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
商品誤納の可能性がございますので、返品不可商品ではございますが、無償にて返品・交換とさせて頂きます。
2011-11-05
- 用途:
- ブレーキのインナーケーブルとして使用しました。
- 対象商品:
- 37721521
価格の割には必要な性能を有していると思うが、使用した感想だけを述べるとするとやや不満足である。
他の製品と比較して、当該製品はほつれ易い印象を受けた。
組み付けをして残ったケーブルで撚りなどに負荷をかけてみたが、長期間使用するのにはやや不安であった。
きちんとメンテナンスのできる人(必要な予算をかけられる人)にならお勧めしたい。色のついているイロモノアイテムだがやや玄人向きアイテムでもあると思う。
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございます。
この度のご意見を、改善要望としてメーカーへと申し伝えさせて頂きます。