ポリ蛇口 V型のレビュー

平均満足度 4.08 (39件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ポリ蛇口 V型 井上工具
井上工具
229 / 税込 252
油やシンナー等の小分けがスムーズにできてとても便利です。 一斗缶の注ぎ口によって、50ミリは2種類あります。 凸ているものはV型が合います。 【用途】一般的な一斗缶
39件中 21~39件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-06-06
用途:
消毒用アルコールの小分け
対象商品:
38108271

ピッタリで、こぼれず、扱いやすい、値段も満足です。

2019-03-26
用途:
オイル交換時
対象商品:
38108271

オイルのタレを最小限にでき、時間短縮にもなっています。

プロボックス株式会社 様2024-02-20
用途:
普通の一斗缶には、装置できません。
対象商品:
38108271

間違えて購入してしまいました。
普通の一斗缶には装置不可です。
穴の部分が大きいタイプです。
ご注意下さい。

2人が参考にしています
2020-10-22
用途:
油を注ぐ為に
対象商品:
38108271

残念ながらサイズが合いませんでした。
よく調べてから購入を。

2019-06-01
用途:
一斗缶からの各種液体の小分け
対象商品:
38108271

先に「大きなネジ切りしているのにネジが無い」と指摘されいますが、有った方が都合の良いケースもあろうかと、手作りしました。型取り君でプラリペアは面倒なので口径の合うキャップを探しましたが有りません。考え込んでいたら、ミニシリコン栓の両方尖ったものをどうかと勧める人がいたので試したらピッタリですが、無くしやすいので穴を開けて紐をつけて本体の穴に取り付けました。蓋が無いと不都合な方は参考にしてください。
なお蓋が付属していたとしても、作りの精度が悪いので、削って平滑にしないと空気が漏れると思います。

2020-02-12
用途:
エタノール一斗缶のノズル
対象商品:
38108271

最初間違えて一斗缶のノズル形状に違いがあることを知らず40mmを買ってしまいました。
買い直してですがさすが専用です。漏れなどありません。

1人が参考にしています
2017-08-27
用途:
調味液の継ぎ足しに
対象商品:
38108271

念のため似たタイプの購入
注ぎ口が狭くなる為
時間に追われない時なら問題なし

1人が参考にしています
2017-06-08
用途:
ノンロット使用時に。
対象商品:
38108271

やはりベロより使いやすいです。ただ、注ぎ口反対側の空気抜き用の穴、大きなネジ切りしているのにネジが無い・・・。ネジが無いと付着した塗料が垂れてきます。ネジ付けて下さい。

4人が参考にしています
2016-02-27
用途:
塗装屋なので必需品
対象商品:
38108271

必需品なのでまた買わせて頂きます。

ジェラテリア クレメリーチェ 様2016-12-13
用途:
製造作業
対象商品:
38108271

使いやすいですね。
サイズもピッタリ!
また利用したいです!

2020-11-20
用途:
オイルや塗料のペール缶には、あいません。評価⇒不満
対象商品:
38108271

オイルや塗料のペール缶には、全くあいません。失敗しました。
しかし、色々、試してみたら携行缶の口(スクリュウオス口)にピッタリ合います。

2018-08-16
用途:
オイル交換
対象商品:
38108271

ペール缶にも適合すると思い購入しましたが、大きすぎてガブガブで使用できませんでした。一斗缶やペール缶のサイズは統一されていないのですね残念で使用できませんでした。

2人が参考にしています
宮代ナプキン工業所 様2018-01-19
用途:
印刷インクの小分け用。
対象商品:
38108271

今まではポンプで詰め替えしていましたが、印刷色も多くその都度念入りに洗っていたのがらくになりました。

1人が参考にしています
2015-10-12
用途:
接着剤の小分け
対象商品:
38108271

後の空気穴!?の蓋がついてこないのが不満ですが、重宝してます。
穴も運よくその接着剤が詰まり栓してくれますので、揮発性があるにもかかわらず使い切るまでの1~2か月付けたままでも平気です。
1度使ったら離せない便利グッズです。

1人が参考にしています
2015-09-10
用途:
車の塗装のシンナーの一斗缶に使っています
対象商品:
38108271

小さいパーツまで準備して頂いて感謝しています。今後もぜひ利用させて頂きます

2020-05-17
用途:
一斗缶からの取り出し
対象商品:
38108271

缶の口に大きさの種類があるとは知らずに買ってしまいました。
ほしかったのは40mmサイズ。使い道がありません。
購入するときにはしっかり寸法を測りましょう。

2015-02-05
用途:
塗装
対象商品:
38108271

一斗缶からの小分けに使用しました。
これが無いと小分けする際大量こぼしてしまうのでやってられませんし、作業がはかどります。

2016-03-04
用途:
シンナーの口に
対象商品:
38108271

通常のシンナーの一斗缶には合いません!
使い物になりません!捨てます

3人が参考にしています
2013-01-23
用途:
溶剤やポリエステル樹脂の缶の蓋
対象商品:
38108271

後ろ側に空気抜きの穴がありますが、ねじが切ってあるにもかかわらず蓋が付いていません。これだと揮発性のものには使えません。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。