新ポリ蛇口のレビュー

平均満足度 4.36 (251件のレビュー)
商品レビューを投稿する
新ポリ蛇口 井上工具
井上工具
   
新ポリ蛇口40ミリは、取り付け部分に一工夫あり、もれない、はずれないのがっちり装着できます。 【しっかり装着するコツ】40ミリタイプは構造上きつめになっております。そのため、一斗缶の種類によってははまりにくいものがあります。その場合は、強い力で何度か(5回~10回程度)抜き差しを行うと徐々に馴染み、しっかり装着することができます。
251件中 121~140件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-28
用途:
オイル交換
対象商品:
38108341

綺麗にオイル缶に装着でき、漏れもありませんでした。使用後も缶にオイルが付着する事も無く、とっても便利でした。お安いですし一つあれば大変便利です!これは買いですね♪

青木自動車 様2020-06-06
用途:
自動車整備時に
対象商品:
38108341

以前使用していた物は、注ぐ時に取付け部より漏れが出て床やジョッキを汚してしまっていました。工夫して使っていましたが、この商品を見つけて試しに使用してみた所、取付け部がしっかりとはまって、漏れが出ませんでした。しいて言うならエア抜きの穴のせいなのか、気持ち良くオイルが出てきません。改良してみようかと思いました。

1人が参考にしています
2019-02-26
用途:
オイルの給油
対象商品:
38108341

4L缶のオイルに取付け、給油を行いました。特に問題無しです。

2018-12-14
用途:
草刈作業の燃料補給用
対象商品:
38108341

4リッターのオイル缶から、混合ガソリンを草刈機に入れる際、こぼれずに入れれて大変重宝します。お勧めの商品です。

愛媛農機販売株式会社 様2021-09-29
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
38108341

20L缶に付けてますが、出る量が少ないので最初は重たいです。

2021-03-29
用途:
小分け塗料の口
対象商品:
38108341

小分けにした塗料の口用に購入。出張のために購入しましたがよかったようです。
事務所のエタノールの一斗缶の口には合いませんでした。一斗缶の口が2種類あること自体知らなかったのと、検索、一斗缶注ぎ口ででてきたので合うものと信用していました…こちらは無駄になってしまった

2019-10-18
用途:
ペール缶、4L缶のオイルを使用するとき
対象商品:
38108341

青いキャップが、ねじになっていなくて残念。本体はしっかり取り付けできる。

2019-06-15
用途:
ペール缶の注ぎ口に
対象商品:
38108341

かなり固く取付けできるので安心感があります。
取付け方がラベルに記載してあるのですが、空気穴の方を支点に斜めから押し込む必要があるので、真上から押し込んでもなかなか付かないので注意が必要です。
通常はラベルを剥がしてしまうと思うので、初めての人が何も知らずに取付けようとすると苦労するかもしれません。

6人が参考にしています
2020-04-28
用途:
使いやすく小分けする時
対象商品:
38108341

空気穴の効果と装着時の節度感が薄いが特に問題は無い。

2018-11-07
用途:
ペール缶に使用
対象商品:
38108341

エンジンオイルのペール缶に使用しました。問題なく使用出来ました。

2018-09-16
用途:
エンジンオイルの20リットルペール缶
対象商品:
38108341

はめるのが固いと書いて有りましたが、むにゅっとすんなりはまりました。吐出口の径は小さくないのに出る量は少なめです。私は2リットル前後注ぐ事が多いのでそれほど気になりませんが、もっと多く注ぐ時は少々時間が掛かってイラつくかもしれません。
キャップはネジではなく押し込むタイプですが、慣れると便利です。
取付部からのオイル漏れはゼロではなく、使っていると少し滲んで来るレベルなので、及第点かと。

2018-12-18
用途:
塗装作業時
対象商品:
38108341

1斗缶からこぼさずに移すことが出来る優れものです。

2018-11-05
用途:
チェーンオイル・エンジンオイルの小分けなど
対象商品:
38108341

一斗缶や4Lオイル缶などいろいろと用途が広いので重宝します。

シンセイ 様2020-02-07
用途:
メンテナンス
対象商品:
38108341

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

2018-05-18
用途:
20L缶オイルの小分け
対象商品:
38108341

最初、新品のままでは硬くて取り付けは無理でしょう。オイルを少量塗るとすんなり入ります。
作業中に漏れたことはありませんし、蛇腹部がないため洗浄も簡単で良いです。
抜いた分のエアーが入って行かないため、ドッポンドッポンと入ります。
エアーが入る構造、もしくは別の場所に穴を開けて取り付けるエアー用の治具もセットで購入できるといいですね。

1人が参考にしています
2018-06-11
用途:
乗用車及び農機具のメンテナンス
対象商品:
38108341

とても使える。ペール缶スタンドにて使用中。缶によってははめるのがカタイ時があるがちゃんと使える。

1人が参考にしています
2018-08-13
用途:
一斗缶やペール缶からの小分けに
対象商品:
38108341

一斗缶入りのシンナーを小瓶に入れたり、ペール缶入りのオイルをオイルジョッキに入れたりする際に使用。これを使うことでこぼれたりすることなく小分けできて大変便利。

2018-05-10
用途:
自走式草刈り機のオイル交換に4L缶を使用するので
対象商品:
38108341

今までは缶の口周辺がオイルで汚れてウエスで都度拭いていたが本品を使用するとほとんど油汚れが発生しないので助かります

1人が参考にしています
ブルーコレクション 様2018-04-06
用途:
18L一斗缶LLC注ぎ用
対象商品:
38108341

缶種類もあると思いますがパチッンじゃなくムニュッと装着の為これで大丈夫か?と注ぎ中抜けないか不安だが今のところ大丈夫です。もうこれで飛び散ったりこぼれなくていいよ~

1人が参考にしています
2019-08-09
用途:
オイル交換
対象商品:
38108341

漏れも無く安価で良い
ただ、出てくる量が少ないので、ペール缶を支えてるのが大変