スプリングドアクローザー 5613型のレビュー

平均満足度 4.67 (9件のレビュー)
商品レビューを投稿する
スプリングドアクローザー 5613型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
6,998 / 税込 7,698
簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。 【用途】軽量ドア用
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2021-02-13
用途:
ドアの出入りに。

バネの調整法が分かりにくい。本体のビスを外した時に下から金属棒が落下した。 
性能は問題ない。

2020-01-11
用途:
室内ドアが自動で閉まるようにするため
対象商品:
37907046

室内ネコのためにドアを少し開けておくのですが、ネコが部屋に入るたびにドアを全開してしまうので、完全に閉まらない緩いクローザーを求めていました。大変役に立っています。ただし、小さい角度(ネコがやっと入る程度)で開いたときは、力が弱くてドアがほとんど戻らないときがあります。もともと私の使用目的が特殊なので、製品としては優れていると思います。

2020-02-18
用途:
共有部分のドアの開放防止
対象商品:
37907055

屋外の共有ドアに後付出来るので良い.殆どのドア取り付け可.

3人が参考にしています
株式会社ケースリー 様2018-07-04
用途:
フェンス扉
対象商品:
37907055

スリムなのにしっかりパワーが有り、取付も簡単に出来ました。

2人が参考にしています
株式会社グラセック 様2016-12-03
用途:
屋外門扉に使用
対象商品:
37907055

お客様からのご相談で「ビルの屋外共用門扉にクローザーが付いておらず開いたままになる事が多く困っている」との事。
メーカー純正品は一般住宅用で全開位置で止まる機構が付いており現状に即さないためこの商品(屋外用)を採用し解決。
シンプルな構造で汎用性も高い上に低価格な良い商品です。
ただし、耐久性はまだ実証出来ていないので☆4個にしておきました。

2015-05-26
用途:
木製の門扉に使用したが、
対象商品:
37907055

木製の門扉は、結構重量があり、一個では、閉まるところまでは力が足りない状態でした。
そこで、追加で今日2個目の発注となりました。
バネが今一弱い感じです。
用途に書いてある通り、軽量のドアには良いでしょう。
一個使用時の閉まり方は、バネを最強にして、ドアを一番開いた状態から手を放すと、バネが効いてギリギリ閉まる感じ。
少し開けた状態からは、閉まること頃までは、行きませんでした。

5人が参考にしています
2014-03-19
用途:
ペットを飼っていて、ドアの開閉に困っている方にも
対象商品:
37907046

部屋で猫を飼っているため、猫さんが出入りする度にドアを全開にしやがるので、いちいち立ち上がってはドアを閉めていました。
夏場冬場の冷暖房時にはこれが本当に悩みの種でしたが、これをつけて解決しました。
強さを調節できるので、ふんわり1cmほど隙間の開いているゆるい状態でいい感じになりました。
(強く閉鎖する力に調整もできますが、我が家の場合ガチャリとドアのロックがかかってしまい、また立ち上がりドアノブを回して
あげないと猫が部屋から出れないため)
お値段はそこそこするので少し躊躇しましたが、買って大正解でした。
つくりは至ってシンプルですので耐久力はありそうです。

1人が参考にしています
2014-06-19
用途:
仕切りドァー
対象商品:
37907055

バネの調節がもう少し確りしたいかな。

2013-11-27
用途:
ドアーの自動閉鎖化
対象商品:
37907055

アルミの屋外勝手口に取付たのですが、作業はビスをもむだけと大変容易で10分ほどで作業は終わってしまいました。
バネの強度調整も3段階ありすぐに適切な強度が見つかり固定できました。
ドアの上枠が無く一般的なドアクローザーがつけられなかったので大変助かりました。

1人が参考にしています