丸キャップ MC型のレビュー

平均満足度 4.38 (16件のレビュー)
商品レビューを投稿する
丸キャップ MC型 LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)
   
丸パイプの保護など幅広くご使用いただけるキャップです。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2019-04-26
用途:
切り口の保護と美観向上
対象商品:
37904377

特に悪くもなく良くもなく普通に使えます。傷防止にもなります。

2017-08-31
用途:
自転車に使用
対象商品:
37904535

プジョーサイクルの荷台エンドバーに装着、スタンド使用以外に垂直立ち駐車時の傷防止です。

2017-05-21
用途:
日よけ作り
対象商品:
37904456

迅速発送で助かりました。白色で出来栄えは最高です。

阿部建築研究室 様2016-06-10
用途:
サンワサプライのレーザーポインター(LP-GL1006)のキャップにするのに使用します。
対象商品:
37904404

レーザーポインターの直径9.7ミリに対して、このキャップは直径9.8ミリ
まさにジャスト!と思い注文、案の定バッチリです。あまりバッチリ過ぎて、深く入れると外すのに一苦労します。ペンケースに入れて持ち運んでも、安心です。

2016-12-12
用途:
先端の保護
対象商品:
37904587

適合するサイズがなく困っていましたが、これはサイズが細かく、とても助かりました。

有限会社カーム 様2016-02-15
用途:
アマチュア無線のジャック部分のカバーするために使用
対象商品:
37904587

アマチュア無線のジャック部分をカバーするために購入しました。サイズが丁度良いサイズにしましたが、若干小さいため内径を加工して使用しました。購入価格が二十分の一ととても安価であるため大変重宝しています。

2015-09-21
用途:
1/4ワンタッチカプラーのハイカプラへ防塵目的にキャップとして使用
対象商品:
37904413

あまり使わない家庭用エアコンプレッサーの周辺アイテムにはコスパ重視でこちらを優先して使用しています。
よく使う/接続するものには紛失防止ワイヤーのあるプラグカバーを使用。

2015-06-24
用途:
押し入れにハンガーバーを設置
対象商品:
37904474

モリ工業のMSステンレスパイプ32mmの端につけました。ぴったりと収まり良かったです。ホームセンターに白がなく、モノタローで見つけられて良かったです。

1人が参考にしています
2016-03-08
用途:
傷防止
対象商品:
37904587

非常に使いやすい

2015-09-08
用途:
椅子脚
対象商品:
37904535

使いがってがよくまた購入します

2015-08-24
用途:
ぶどう棚のパイプに使用
対象商品:
37904605

ぴったりで使いやすかった。

2015-08-10
用途:
パイプのキャップ
対象商品:
37904456

安くて早く届き助かってます。
末永く扱ってください。

2015-04-21
用途:
椅子の補修
対象商品:
37904596

大変使い勝手が良く満足しています。

2015-11-16
用途:
丸イス
対象商品:
37904404

劣化しにくい

2014-01-20
用途:
機器のコネクターキャップとして
対象商品:
37904517

材質がもう少し柔らかい方がよかった。

2013-02-17
用途:
丸いスの脚に使用
対象商品:
37904447

問題なく使用できています。見た目がすこし貧弱ですが機能的には問題ありません。
後は耐久性ですが、持った年数が多ければ多い程お得感ありですが‥…五年は持ってほしいですね。
あとは、納期が早ければ最高ですが、注文生産なんですかね。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。