ORバックアップリング BRT2型のレビュー
- 用途:
- 油圧ジャッキのオーバーホール
- 対象商品:
- 37990811
油圧ジャッキのオーバーホールをする際、Oリング関係は信頼のNOK製を使用しました。配送も早いので助かります。
- 用途:
- カヤバのジーザスジャッキのオーバーホールに
- 対象商品:
- 37990811
ジャッキのオイル漏れの修理のために購入しました。
ほかのオイルシール類とまとめて購入しオーバーホール修理を自前でしましたが、オイル漏れもなおり、問題なく使用できるようになりました。
自己責任になりますが、安い部品で修理が完了したことに感謝です。
- 用途:
- 機械のメンテナンスに使用
- 対象商品:
- 37990872
塗装機械用の商品のメンテナンス使用しました。漏れも無く順調に使用で来てます。
- 用途:
- オイルジャッキのメンテナンスに
カヤバのシザーズジャッキを20年以上使っているので、オイル漏れが起きる前にメンテナンス交換しました。
交換後もオイルが漏れる事なく毎週使えていますのでとても満足しています。オススメです。
- 用途:
- 油漏れが直りました
- 対象商品:
- 37991037
この部品を交換するだけで油漏れが直り、費用対効果抜群です。サイズの選定が分かりにくい場合は前後サイズの数種類を買っても大きな出費にならず、メーカーに修理依頼したと思えば格安で直りました。
- 用途:
- KYB シザースジャッキのOH
- 対象商品:
- 37991055
KYB シザーズジャッキのOHに使用しました。必要なシール類の品番は
「P30」「 BRT2 P-30」「P8」「BRT2 P-8」「1516-6 NRB」各1個です。
ジャッキオイルは粘度 ISO VG32を使用しました。
ご意見ありがとうございました
- 用途:
- ガレージジャッキのO/H時に使用
- 対象商品:
- 37990924
比較的大型のアルミのガレージジャッキの入力側のポンプシリンダーのOリング保護に使用。サイズ違いでシリンダーが2本あります。圧力は片側からしかかかりませんが、Oリング溝の幅が広くて遊びが大きかったので、両側に入れてみました。今のところ調子よく動いています。
- 用途:
- メンテナンス
- 対象商品:
- 37990845
今まで何度も注文しましたが、ここ二回注文分は中身と品名が違うものが届いてます。もう注文しないですが他の方の為に、商品チェックした方がいいと思います。
- 用途:
- メンテナンス
何度も購入した物なので特に問題無いと思いますが、最近二回注文して二回とも、商品名と中身が違うものが届きました。もう注文しないですが他の方の為に在庫チェックお願いします。
- 用途:
- ライブスチーム ピストン
- 対象商品:
- 37990915
蒸気エンジン模型のピストンリングの代わりに使っています。軟質な アルミや 砲金のシリンダーなどでもスムーズです
- 用途:
- シザーズジャッキのピストン部分
- 対象商品:
- 37990811
シザーズジャッキのオイルがピストン部分から、漏れ始めたので交換しました。
Oリングだけだとすぐにめくれてしまい、オイル漏れが発生します。
バックアップリングにて、上下を挟むことにより、問題は解決しました。
購入時のシザーズジャッキには、バックアップリングがついていなかったように思います。
- 用途:
- 油圧ジャッキの修理
- 対象商品:
- 37990811
KYBシザースジャッキオーバーホールに必要で、なかなか一般では入手困難なところモノタロウでは取扱があり、大変満足しています。品質も問題なく、1個単位で購入できる点も大変ありがたいです。