洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプのレビュー
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。
計量スプーン付(約30g)
無リン
【用途】綿、麻、合成繊維
<使用量の目安>
30L…25g
40L…33g
45L…38g
55L…46g
ファニー 様2012-10-08
- 用途:
- 美容院です。タオルの洗濯に使用しています。
- 対象商品:
- 38282002
香りはそこそこで湿気ですぐ固まってします。漂白作用はもう少しあってもよい。(純白タオルがだんだん黄色くなってきているような感じです)
以上の点が改良されれば100点満点。
価格は安くて当然ありがたい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善の参考にさせていただきます。
2013-01-28
- 用途:
- 洗濯
- 対象商品:
- 38282002
ちょっとした物が必要な時、送料の差額を考えてホームセンターに
走る事も有り(MonotaROさんゴメンなさい)、この様な価格調整
し易い商品は有り難いです。
妻に任せっきりの洗濯ですが、洗剤を買っておくだけでも妻に喜ば
れます。
日々妻に喜んで仕事に送り出して貰える商品も働くおじさんには
必需品かと思いますのでこの様な商品の販売は嬉しいです。
1人が参考にしています
2012-12-17
- 用途:
- 普段着の洗濯
- 対象商品:
- 38282002
他社プライベートブランド商品(セブンプレミアム、トップバリュ等)と洗浄力に遜色がない。
ただ、最近納入される商品は湿気ているように思う。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございます。
状況を確認の上、改善に努めてまいります。
2015-07-24
- 用途:
- 普通でした。
- 対象商品:
- 38282002
思ったより小さかったので、会社で大量に使用する場合は向かないかもと思いました。
汚れ落ちも、他の洗剤と比べ、同じようなものでした。
1人が参考にしています
2013-01-14
- 用途:
- 洗濯
- 対象商品:
- 38282002
漂白剤が入ってないので、こればかり使ってると少し黄ばみが出るので、漂白剤の入った洗剤と交互使用しています。漂白剤の入ったタイプもあると嬉しい
2013-10-13
- 用途:
- 普段の洗濯に使用
- 対象商品:
- 38282002
コンパクトな箱に1キロ入っていて、他社より沢山買っても場所を取らずに片付きます。
安いのに普通に良く落ちます。匂いも普通に洗剤の良い香りです。
こんなに安い洗剤は、近所に売っていないので、無くなったら又購入します。