LED電球日本一 5.5Wのレビュー
- 用途:
- 日中の廊下の照明に
- 対象商品:
- 38638941
今までは、天井の照明を使っていました。ダウンライトです。
電気料も係りもったいないので消しましたが、通るたびにつける必要があり
今回、LEDランプに交換しました。今回は、床に置き下から照明をしています。
一日中付けっ放しですが、熱も出ないので火災の心配が無く安全です。
金具部分が小型な、豆電球仕様が出来ると寝室の夜間の照明に利用できる。
- 用途:
- 門灯用
- 対象商品:
- 38638941
5.5Wながら本当にLEDなのか!?と思う程の明るさで、60W級以上の電球とも違和感なく置き換えが出来ます。後継の7W品がこれと同等以上の使い勝手なのかどうかが非常に気になりますね。
- 用途:
- 自宅の玄関の電球交換
こりゃ驚いた 普通の電球と変わらん、しかも598円 私が持っていたLEDの観念を良い意味で裏切ってくれた。
まず
・完全な無指向性である
・60Wの電球との比較だがやや暗いが問題ない
・点灯が蛍光灯に似ている
・値段が598円
これが店等の看板の照明に入れ替わったらかなりの省エネになるだろうし
値段の高さからLEDを考えてる人にもお勧めできる
- 用途:
- 一般照明の、電球からの切り替え、工事現場、祭りの提灯にしよう。
- 対象商品:
- 38638957
問題はないと思います。もう少しルックスがあればと思いますが、価格と比較したら妥当な線だと思います。自分らの仕事じょう、工事現場仮設や、イベントの時など、頻繁に使用しますので価格も安いし大変助かります。今後共大量に使用したいと思います。
- 用途:
- 照明器具用
- 対象商品:
- 38638941
安価ですが問題なく使用できています。
LEDの特徴である指向性もうまくやわらげてあり、光が拡散し自然な感じです。
7Wタイプより若干暗いですが、通路・トイレなど狭い空間用、スポット照明、小型投光器用としては十分です。
しばらく使用してみて耐久性の状態が良ければまた購入したいと思います。
- 用途:
- 電気の消費を抑えるため。
- 対象商品:
- 38638941
前々から省エネの一つとして考えていたのですが、とにかくLED電球は値段が高く、いつも一歩手前で辞めていました。今回値段の安さにとびつき購入しましたが明るさも十分で満足しています。ただ、浴室の電球だけ交換した直後に一瞬点灯しただけで、その後は別の電球に替えても点灯しませんでした。かといって交換した電球が切れたわけではありません。他の場所では点きました。浴室の差し込み口は特別なものではないような気がしますが・・・今月中に交換可能な電球の数を確認し、再度購入するつもりなので、新しいので試してみたいと思います。
- 用途:
- 家庭用
- 対象商品:
- 38638941
スイッチを入れてから点くまで若干のタイムラグがあります。明るさは場所によると思いますが、昼白色よりルーメン値の低い電球色の方が明るく感じます。
明るさは、裸で使う場合はそこそこ使える明るいだとおもいます。
価格が安いので、しばらく使ってみて耐久性に問題がなければ、また購入したいと思います。
- 用途:
- 家の玄関や廊下
- 対象商品:
- 38638941
今まで通常の20w電球を使用してましたがこの電球に変更して明るすぎる感じです。これで消費電力も抑えられて電気代が安いので言うことなしです。
- 用途:
- 応接間
- 対象商品:
- 38638957
当初は予備の外灯に使用しようと思っていましたが、思いのほか明るいので、応接間で使用しています。点灯直後に明るくなるので、電球との違和感はありません。
- 用途:
- 店舗の白熱灯の交換用
- 対象商品:
- 38638941
書いてあるスペックよりも明るい
他メーカーのものを電気店でかったのですが
ほぼ同じスペックで500円は安いので
お得だと思います。
多分20個以上買ってると思うのですが
あとは耐久性ですかね、
初期不良が一つあったのですが
返品とかうけつけてくれるのでしょうか?
この度は大変申し訳ございませんでした。
よろしければ返品もしくは交換させて頂きます。
お手数ではございますが、弊社問合せ窓口までご連絡
下さい。
よろしくお願い致します。
- 用途:
- 自宅のトイレ&居間の夜間点灯用
60W電球と同じ位の明るさで、暗かったら困ると思いましたが思ったより明るいでした!トイレと、居間の深夜点灯用に使ってます。若干電球より白いのは明るさをスポイルしないためのぎりぎり調整のためと思われます。夜間は電球色が好きですけどまあ良いですよ。
でも出来るだけ明るいのが良いのあれば7.5wの方お勧めします。