プラスチックモールドレバー形小型トグルスイッチSシリーズのレビュー
日本開閉器工業(株)が開発した二重固定加締により、はんだ付けによる端子ガタ等が生じません。
特殊な銀合金接点により、アーク消耗に強く、安定した接触抵抗を維持します。
内部機構はシーソー方式です。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きくとれる、堅牢であるといった特長があります。
2023-04-13
- 用途:
- 自動車修理
- 対象商品:
- 33662625
2極2双のスイッチを旧車のハザードランプ作成に使用しています。手に入れにくい部品が安易で安価に手に入るのでたいへん助かっています。
2022-02-24
- 用途:
- パワーウインドウの昇降スイッチ
- 対象商品:
- 38445154
準旧車の入手困難なスイッチの代替品として使います。日本車と異なりビックリするくらいの低品質かつ簡素な造りの輸入車なので、これで流用できるのです。
2人が参考にしています
2021-10-27
- 用途:
- 古いNCフライスの軸移動用のスイッチが壊れたので、それの代わりとして。
- 対象商品:
- 38445154
最初にX軸のスイッチが壊れ、次にY軸スイッチ。
で、Z軸のスイッチが壊れたので3回目の購入です。
感触も元のスイッチと比べて遜色なく動作してくれてます。
安いし直ぐ届くので重宝してます。
2021-01-09
- 用途:
- 卓上ミニ旋盤製作に使用するミニ電動 DCモーター775系の回転調整装置の切り替えスイッチとして
- 対象商品:
- 33662634
スイッチレバーの操作性がとても良いが取り付けネジ部の首がもう少し短いとよい。
1人が参考にしています
マッキーファーム 様2018-09-28
- 用途:
- トラクターロータリーの手動制御用
- 対象商品:
- 38445154
錆びて折れてしまったトグルスイッチの代わりにこれを取り付けました。純正品よりよく機能しています。安くて助かりました。
2017-03-27
- 用途:
- 手作り模型の操縦用
- 対象商品:
- 38445154
価格が高すぎのため★三つ。モーメンタリーを探すも中々なく、やむなく購入。4個必要だったため思わぬ出費。操作性はやや硬め。大人でも「オッ」と思う。小学生低学年には少々力が必要かも。
有限会社濱武グリーン 様2016-06-13
- 用途:
- 農機具用
- 対象商品:
- 38445154
レバーの長い物が品ぞろえに追加してほしい。
MonotaROからの回答
貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
2013-09-09
- 用途:
- 工業メッセ用のパワーシートを動作する為のスイッチ
- 対象商品:
- 38445154
商品自体は以前から知っているもので、納期に問題がありました。
商社3社くらい当たって、どれも納期が1.5ヶ月程度掛かるとのことでしたが、ネットで調べたところ
モノタロウ様だと即日でしたのですぐに購入しました。