防水形トグルスイッチ Mシリーズのレビュー

平均満足度 4.74 (23件のレビュー)
商品レビューを投稿する
防水形トグルスイッチ Mシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
   
軽い切換え感触で、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 レバー倒れ角度が大きい(25°)ので、倒れ方向が明確になります。又レバーの頭部から押圧力が加えられても、下降防止機構のため内部機構に影響なく、品質は常に安定しています。 耐摩耗性と、耐アーク性に優れた特殊銀合金の接点は、高い接触安定性と、長寿命を保ちます。 端子間に複数の絶縁壁を設け、各端子間距離を大きくし、絶縁・耐電圧の安全性を配慮しています。 内部構造はシーソー方式を採用しています。シーソー方式は、寿命が長い、容量が大きく取れる、堅牢等の優れた特長があります。 ケースの成形材料は、UL94V-0認定品(自己消火性)で、しかも耐アーク性、絶縁性に優れた樹脂を採用し、長寿命、並びに低負荷から高負荷まで、高い性能効果をたもちます。 ケースカバーにステンレスを採用。耐蝕性能を高めるとともに、諸環境での安全性を高め、その用途を広めております。 各接点の周囲に内部絶縁壁を設けて、各端子間の絶縁性を高め、耐久性の向上を図っています。 可動接片受部が、可動接片を挟んで保持する構造を採用し、接触信頼性の向上を図っています。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 【用途】OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
23件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-10-25
用途:
屋外の自作小型防犯カメラ用として使用
対象商品:
38445251

屋外の小型防犯カメラ用を自作するときに防水タイプのケースと防水スイッチカバーとセットで探していたのですが近所のホームセンター等でも入手できなかったのがモノタロウさんで直ぐに見つかり注文したら直ぐに配送していただいたので早速使用しています。
商品も丈夫で長持ちで高性能で大変満足しています。

2022-07-20
用途:
バイクの部材に
対象商品:
38445251

バイクのキャブレターのヒータスイッチに使用しました。
2年経過しますが、特に問題ありません。

2022-01-04
用途:
井戸水ポンプの入り切り
対象商品:
49020894

野外に設置するので防水タイプにたかった。スイッチバーゴムカバーも購入出来更に安全に
なった。

2021-02-04
用途:
ビニールハウスの自動制御盤選択スイッチとして
対象商品:
38445251

屋外仕様で防水型を選びました。小さいので場所を取らず設置できました。防水キャップは取付ねじが合わずに注文を失敗しましたが、NKKスイッチズ(日本開閉器)、防水キャップ(超小型トグルスイッチ用)、注文コード / 品番 75801476 AT-428 を選定すれば、サイズが合いました。雨水の心配はありません。

4人が参考にしています
ナデグコーポレーション 様2020-05-17
用途:
スクーター用
対象商品:
38445251

小さくてもしっかりした使用感です。別売りですが防水キャップと併用すれば、雨にも安心。
追加で購入しました。

1人が参考にしています
2020-05-15
用途:
小型のエアーコンプレッサー電源スイッチに
対象商品:
38445251

これ自体防水仕様ですが、さらに専用の防水カバーも別途購入して使っています。屋外(軒下ですが)の使用でも安心です。

株式会社全日本検査技術 様2018-03-26
用途:
原付スクーターライトスイッチ
対象商品:
38445251

原付スクーターDioZ4のヘッドライトをHIDに変えて、冬場の始動時に電圧が不足している様でライトが不点灯する事があった。
ライト主電源をスイッチ化し始動後にライトをONにするように改良した。
スイッチはキーシリンダーの下側に6mmの穴を開けて設置しましたが、小さくて目立たず良い感じです。
ライトも問題無く動作しています。

1人が参考にしています
2018-06-11
用途:
バイクのLEDフォグSW
対象商品:
38445267

ちっちゃい箱に入れてバイクに装着。ちっちゃいけど上半分が防水で、ソコソコの容量があるので悪くないと思います。

2018-05-23
用途:
バイクスイッチ
対象商品:
49020885

小型でも、しっかりとした作りでとても満足してます。

2017-12-02
用途:
スイッチボックス
対象商品:
49020894

防水のトグルスイッチで価格も安く取り付けも簡単でした。満足です。

2018-08-15
用途:
バイク整備
対象商品:
49020885

他よりも安価で見つかり大変助かりました。
また購入したいです

2016-08-10
用途:
バイク用スイッチ
対象商品:
49020885

スイッチ増設の為、再購入です。
2年以上ウィンカースイッチとして使用していましたが開閉動作も良好で浸水もありません。

1人が参考にしています
2017-06-09
用途:
無線機PTTスイッチ作製
対象商品:
75800627

WEBページ記載の内容通りのものなので、問題なしです。

2020-08-19
用途:
車に装着する機器に使用
対象商品:
38445251

防水と有りますが、防水パッキンがあるだけ、防水キャップが無いと不完全、防水キャップもセットで扱う様にして欲しいと感じました。セットで扱って頂ければサイズを間違って注文する可能性を減らし安心感が増します。

6人が参考にしています
2016-08-24
用途:
ヘッドライトスイッチ
対象商品:
38445251

もう1個ゴムリングと同径ワッシャがあればなぁって思います。その他はOK

2017-03-16
用途:
小型船舶用スイッチとして
対象商品:
38445251

予想していた時より1回り小さかったけど、何とか使えました。コストパフォーマンスは良いと思います。

2015-07-19
用途:
キッチンの補助照明のスイッチ交換
対象商品:
38445251

キッチンの補助照明を12年使用していたが、接触不良で作動しなくなったため、サイズ的に近いことと、防水仕様のためこのスイッチを選びました。
モノタロウさんは初めての購入で下が、オーダー後出荷情報なども的確に知ることができ、製品のパッケージもしっかりしており(しっかりすぎかも(笑))満足です。
早速取り付けて家内からは感謝の賛辞。 満足でした。

出口商会 様2015-11-14
用途:
バイクの電装切り替えに
対象商品:
38445251

防水キャップとセットでバイクに使用してますが問題なく安心です。

3人が参考にしています
松山成實行政書士法務事務所 様2015-09-02
用途:
外部電源スイッチとして
対象商品:
38445251

サイズも小さく、しっかりしていて使いやすいです。
もう少し価格が安いと助かります。

2014-12-04
用途:
基板の中間スイッチ
対象商品:
38445251

しっかりとした作りで信頼がおけます。価格も満足しています。