ロッカスイッチMタイプ JWシリーズのレビュー
- 用途:
- 製品の製造用部品として
長年使用してきた機種ですが、今回は在庫切れに気付かず、年末で直ぐには通常のルートでは入手が遅くなる為、取り急ぎ少量ロットで購入しました。試作用や急ぎの際に、モノタロウさんは少量ロットでも購入可能な為、組立作業が止まらずに行けたのは大変助かりました。これからもお世話になります。
- 用途:
- 工作機械の補修用
- 対象商品:
- 38445495
同シリーズの製品を以前にも使用したことがあり、今回も利用しました。
信頼のできる品質で満足しています。
また必要になればリピートします。
- 用途:
- 自動車電装品関係
- 対象商品:
- 38445522
ちょっとしたスペースがあればどこにでも取付けできて、高さが少ないので邪魔になりません。電流容量もこのサイズのスイッチとしては多いほうだと思います。室外用には防水タイプの設定もあるので通常在庫で利用しています。
- 用途:
- アナログ映像信号の入力切替スイッチ
- 対象商品:
- 38445522
樹脂製の固定だったがロッカスイッチなので特に強度も問題ない。音もパチンと良い音が鳴る。2極双投仕様が有ったので助かった。弱電用のもっとスイッチ奥行きがコンパクトなタイプが有れば欲しい。
- 用途:
- オーディオ機器の製作に
- 対象商品:
- 38445486
オーディオ機器のメインSWとして入手しました。
ロッカータイプの中で、今まで使った中で一番操作感が抜群でした。
ケースへの密着もしっかりとして、外見も高級感があって、大変コスパが良いと感じました。
- 用途:
- 木工ロクロでの作品(漆塗りの器つくり)製作時のロクロ制御盤の回転切替用に使用
- 対象商品:
- 38445522
1、制御盤として自作したのであるが、満足して使用している。
2、可能意であれば接続端子部が小さいので、もっと大きくして扱いやすくして欲しい。(半田付、絶縁対策などなどでやりにくいため)
- 用途:
- 高さ50mmのケースで使用
- 対象商品:
- 38445522
高さ50mmのパネル(今回は、タカチ金属製 YM-250)に付けるに際し、オムロンA8Mでは小さく、A8Aでは大きすぎる。
これがちょうど良かった。
I/O無表示を探していたが、2極のスイッチはほとんど表示がある。
DPDSは無表示が選択できるので良い。
- 用途:
- 放送用アンプ電源
- 対象商品:
- 38445486
カタログ上取り付け穴寸法12.9X19.2でシャーシーを製作りましたが現物を購入し取り付けようとしたが寸法が違いシャーシーの作り直しおしました又カタログ写真では可動部ボタンにOFF丸印 ON横棒しるしでが現物はスイツチシャーシーに小さくマークでみにくい カタログは2017年9月23日VOL12
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 機器のパネルスイッチとして。
- 対象商品:
- 38445522
バネ部分も樹脂なので固定しても強度がなくぐらつくなど問題あり。半田付けの熱によりバネ部分が強度を失うと思われるのでここはやはり金属が望ましい。