汎用圧力計(スターゲージΦ60)のレビュー

平均満足度 4.57 (47件のレビュー)
商品レビューを投稿する
汎用圧力計(スターゲージΦ60) 右下精器製造
右下精器製造
1,398 / 税込 1,538
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
47件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2018-11-19
用途:
タイヤゲージのチェック器の制作
対象商品:
38474624

タイヤゲージが複数ありどれも微妙に指示値が違うので、基準となるものが欲しくて購入しました。
±2.5%と言う事でこれの他に、材料をいくつか足して作りました。
結果としては、どれも誤差の範囲内と思われますが、最近購入したものが一番この気圧計に近い指針なのでそれをメインで使おうと思います。

1人が参考にしています
出口梅園 様2018-05-02
用途:
エアーコンプレッサー
対象商品:
38474633

エアーコンプレッサーの圧力計の交換に1.6Paとチョット高めのに交換以前のより大きくて見やすくなりました。物もしっかりした作りでメチャ安で交換出来ました。

2017-12-12
用途:
エアーの計測用
対象商品:
38474651

簡易的なエアーの計測器を作っており、何回も購入しましたが!一度も不具合は、ありませし価格が安くて助かります!

1人が参考にしています
2018-01-27
用途:
エアーゲージに使用しました
対象商品:
38474685

表示も見やすく安く購入できて良かったです。後、耐久性があり長く使用できたらと思っています。

2017-12-13
用途:
コンプレッサー製作時
対象商品:
38474624

近くのホームセンターでは欲しい物が中々見つからなく安くて早い発送で大変重宝してます。
しっかりとした造りで品物に関しても問題ないです。

2021-02-19
用途:
自動車のメンテナンス
対象商品:
38474597

タイヤの空気圧チェック用に購入しましたが、接続口のサイズが合わずに使用できませんでした。ただ、エアーの目盛は丁度良かったので残念でした。(これは、当方の問題です。)

辰口観光株式会社 様2018-08-15
用途:
浴槽の循環濾過
対象商品:
38474597

多分そんなに長くは持たないと思うが、安くて助かる。

2016-11-26
用途:
機械のエア圧確認用
対象商品:
38474624

オリジナルで付いていた圧力計の精度がよくなかったので交換してみました。
さすが日本製です。正確な数値で表示してくれます。
値段も安かったので良かったです。

1人が参考にしています
株式会社丸豊鈑金工業 様2016-12-09
用途:
空気圧計として、趣味で使っています。
対象商品:
38474581

0.2MPa程度の小さなスケールの圧力計を探していたところ、この商品に辿りつきました。
大きさも手ごろで、なにより針盤が見やすくていいですね。
また注文しようと思います。

2016-10-19
用途:
温水器の出水改善
対象商品:
38474581

想定通りの結果が得られて満足してます。

2022-09-27
用途:
エアゲージの交換のため

輸送時の衝撃なのか検品が甘いのかはわかりませんが、開封した時点で針がゼロからズレていました。
返品手続きをした後でメーカー側からお客様の使用に伴う不具合なので返品はできないと回答がありました。
針を動かせば元に戻るかもと思い1度エアーを通してしまったので仕方ないかもしれませんが、衝撃に弱い商品ををなんの緩衝材やビニール袋もなしに送るメーカーにも問題があると思いました。

MonotaROからの回答

お届けの際に不具合、とのことで、ご迷惑をおかけし申し訳ございません。お届けの際に不良等ございましたら、お問い合わせ窓口までお願いいたします。

有限会社エフテクノ 様2016-02-08
用途:
ある製品に使用
対象商品:
36975897

特になし、価格が少し高いような。ちょっとした衝撃に弱いですね。

井上園芸 様2016-02-01
用途:
吸水ポンプ
対象商品:
38474624

安価で規格も豊富で何より遠くに買いに行く手間が省けることがいい

2015-12-21
用途:
ガス缶の内圧
対象商品:
38474633

安くて(価格)見やすく(サイズが大きい)種類が多い(圧スケール)

2015-09-10
用途:
エンジンコンプレッサの圧力ゲージ交換
対象商品:
38474633

コンプレッサが、エンジン仕様なので針がぶれますが、ほぼ満足してます。

株式会社 菊地工業 様2016-09-29
用途:
水圧テスト
対象商品:
38474676

迅速な対応で助かりました。仕事に間に合ったので良かったです。

2015-09-10
用途:
エンジンコンプレッサの圧力ゲージ交換
対象商品:
38474633

コンプレッサが、エンジン仕様なので針がぶれますが、ほぼ満足してます。

チョコカンパニー 竹中 様2019-12-07
用途:
機器加工作業
対象商品:
38474624

機器加工作業用機械の入力エアー圧値を知るために購入しました。
思っていた通りの動作をさせることが出来るようになりました。

有限会社平山加工 様2015-04-15
用途:
コンプレッサーに
対象商品:
38474624

10HP日立べビコンに
取り付けましたが問題なく作動してます。

2015-02-26
用途:
水圧を計測
対象商品:
38474624

浄水器用に購入。問題なく使用できます。価格もお手頃で、近くのホムセンより安いです。