スマートコーナーのレビュー
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
【用途】柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
2025-01-06
- 用途:
- 耐震補強
早急な到着で非常に助かってます。商品についてもシンプルで簡単に使用することが出来ました。今後も利用したいと思います。
2024-11-09
- 用途:
- 値段も安く作りもしっかりしています
満足しています
付属のビスが四角のビットなので用意する必要がある
太田建設 様2020-10-01
- 用途:
- 大工工事
- 対象商品:
- 38564556
いつも使っているものなので製品は問題ありません。ビスと金物がセットでで包装されているので間違えることはありませんが、多くなるとかさばります。ゴミも増えます。
2019-07-23
- 用途:
- 色々な固定
- 対象商品:
- 38564556
値段も安く色々と役に立ちます、L型よりも安くて丈夫で木地であれば爪部分が食いついてやりやすく大変良い商品です、使用予定が無くても在庫で持っていれば現場で役にたちます。
3人が参考にしています
2018-11-06
- 用途:
- 行事用仮設建物
- 対象商品:
- 38564556
特殊ねじは必要ないです。非常に有用です。短辺方向の揺れがなくならないので追加で取り付けましたら、結局木材がねじれていました。良い品と思います。
2016-12-30
- 用途:
- 補強箇所に
- 対象商品:
- 38564556
端の処理、ZAMのメッキ、明確な刻印や付属のビスの強度等すべてに渡って良い。安価な価格設定に耐震強度を上げたい理念が見えるような気がします。
1人が参考にしています
2014-12-06
- 用途:
- 木造柱の補強用に
- 対象商品:
- 38564556
コンパクトで取付ビスも少なくて効率が良いです。取付面が外面でないので、面材を打ち付ける際、邪魔になりません。
1人が参考にしています
有限会社吉原モータース 様2014-05-29
- 用途:
- 流用ブラケット
- 対象商品:
- 38564556
建築金物は少数購入ができずらいため このサイトでいろいろ選べるのがよい今回はブラケットに流用したため次回も必要時にはのぞいてみます
2014-10-20
- 用途:
- 柱や骨組み
- 対象商品:
- 38564556
簡単に曲がる。安いのであまり文句は言えないが、もう少し強度があってもいいかと。
MonotaROからの回答
貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
有限会社サンハウス 様2014-07-22
- 用途:
- 垂木と鉄骨の接続
- 対象商品:
- 38564556
余分なビスと一個ずつのビニル梱包が無駄で使いにくい。
MonotaROからの回答
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。