ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式)のレビュー

平均満足度 4.67 (12件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザ 20シリーズ スタンダード型(ストップ付・内装式) RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)
4,998 / 税込 5,498
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置は、本体に内蔵していますので外観はスマートです。取付は簡単です。ストップ角度の調整作業が全く不要でストップ角度の設定に気を配ることもありません。現場取付・工事取付いづれの場合も効果を充分に発揮できます。ストップ角度は約85°~180°まで任意の角度でストップできます。ドアを約85°開くと、ストップ装置が働いてドアは開いたままになります。約85°~180°の間では、任意の角度でドアは開いたままで止まります。約85°の位置まで戻せば自動的に閉まります。可動間仕切ドアや室内木製枠木製ドアに最適です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2026-04-01
用途:
劣化により新規取付
対象商品:
09364257

安価だが、性能・機能的には十分です。耐久性は数年後にしか判りませんが、ストッパーとゴムパッキンに注意したいと思います。

2026-01-21
用途:
取引先の扉
対象商品:
09364257

商品の到着と早く、施工後の不具合も一切無くて助かってます。

田園都市ライフサポート株式会社 様2025-12-18
用途:
オフィス内ドアクローザー交換工事

ストップ内装式なので細かい調整が要らずにドアストップできるのが重宝しております。

有限会社菅原産業 様2022-06-07
用途:
ドアクローザー交換用です!
対象商品:
09364257

今、使っていたドアクローザーが油もれしていたので、交換しました。とてもスムーズです!ありがとうございました。

2019-12-18
用途:
ドアに取付
対象商品:
38566963

ストップ機能がある程度から自由にできるので便利。
取付簡単です。

有限会社 びーむ 様2019-08-29
用途:
屋内仕切りドア
対象商品:
38566997

ドアがきっちり閉まるようになりました。白いドア用にホワイトを買いました。目立たなくてコンパクトで良い商品でした。

2019-05-09
用途:
勝手口のドアに取り付け
対象商品:
38566963

ドアクローザーの付いていなかった勝手口ドアの外側に取り付けました。ビス穴あけ位置の型紙が付属しているので迷わずに取り付け出来ました。これで今まで固定出来なかった開き具合が調整出来るようになりました。直接雨のあたる場所ではありませんが、耐久性はまだわかりません。

中電 様2017-05-24
用途:
古いクローザーの交換で使用
対象商品:
38566963

取付のベース金具が付いていて3ヶ所の穴が有り既設のネジ穴を使え簡単に取り換えが出来ました。

2017-05-19
用途:
ホテルの設備を担当しています。経年劣化によりオートロックにならないドアのクローザーを交換しています。
対象商品:
09364257

取り付けがしやすく、調整も簡単であつかいやすい商品で、気に入っています。

2017-06-10
用途:
自宅の玄関ドア用
対象商品:
38566963

思っていたよりすスプリングが強よかったので、ドアの開けるのに力がいる

2014-02-03
用途:
室内トイレのドア用
対象商品:
09364257

元々NHN(ニッカナ)のドアクローザーを使用していましたが油漏れのため交換しました。NHNは会社が無くなってしまったとのことで代替機種を探していましたがスタンダードタイプはあまりなく、交換用というのがなかったため心配でした。リョービのこの製品は取付穴も同じでポン付けでした。安価で良かったです。

2013-02-04
用途:
築60年の鉄筋コンクリートの防火扉のドア
対象商品:
09364232

住宅と事務所の通路の防火扉の軸が破損しました。いろいろチェックして、やっと探し当てました。素人の家族が自分たちで修理するのですから、説明書を読んでも理解するのに苦労しました。電動工具を駆使して約2時間、いつものドアが閉まる音を聞いたときは、思わず拍手喝采。
メーカーさんのアフターケアーは良く、モノタロウさんの商品の豊富さにも感心しました。この歳でたっぷりドアクローザーを学習出来ました。
いろいろと魅力商品がありますのでこれから利用したいとおもいます。有り難うございました。

1人が参考にしています