ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)のレビュー
- 用途:
- 事務所の開閉ドア用に!
事務所の開閉ドアに使用しているドアクローザーからオイルが漏れてしまい、こちらの商品を購入後、取替をしました。取替工具は+ドライバーと8mmソケットレンチだけで十分でした。
同梱されている取替作業説明書に手順が丁寧に記載されおり、安心してスムーズに行うことができました。
モノタロウさんでの商品発送もスムーズで、次回も再購入したいと思います。
- 用途:
- ドアクローザー交換
取付も楽です。扉のスピード調整もかんたんにできます。
- 用途:
- 劣化品の交換
- 対象商品:
- 09364345
10年以上前に取付たRYOBI品が劣化したので従来ある同じ留め穴に合う製品をモノタロウで探し購入した。
- 用途:
- テラスのドアに新規で取付
- 対象商品:
- 09364345
1つ目の取り付けはYouTubeの動画を参考にしてつけ2つ目は30分位ですぐつけれました。
- 用途:
- アルミドアーのドアクローザを新設する
- 対象商品:
- 38567112
DIYが好きで大体のものは自分で作業します。今回も、初めてドアクローザを取り付けようと、色々探しましたが、リョービ20シリーズを購入しました。重量感があり耐久性も考えてパラレル型・ストップ付きとしました。取り付けは簡単でした。室外用として使うつもりなので、値段よりも耐久性を重視していい買い物をしたと思います。
- 用途:
- もとのクローザーが老朽化したので取替しました。
- 対象商品:
- 38567164
問題なく使えましたが、選定の時にもう少し扉重量に対してもう一つ上の強度の方を選べばよかったと思ってます。
寸法が一致したのは取付が元のビス穴使えるので楽でした。
- 用途:
- 玄関ドアの修理
- 対象商品:
- 38567216
30年使った玄関ドアのクローザの取り替えに使った。
他社製のが付いていたので互換性があるか心配したがねじ穴3箇所追加で問題なく使えた。
追加工無しで可能な物もあったが価格面でこの品にした。
- 用途:
- いままではドアを閉めるとき、バタンッと大きな音がしていたので困っていた
- 対象商品:
- 38567112
閉まってくれるのが閉まってくれるのが一番良いです。
以前と合わせて5台設置しました。
- 用途:
- 取替え用ドアクローザーS-202Pから交換
- 対象商品:
- 38567112
古い家の玄関ドアに取替用ドアクローザーS-202P-C1を取付けたがドアが重くなってしまったので本体のみS-21P-C1に交換した。玄関ドアが軽くなり開けやすくなった。ちなみにS-202Pのクローザー本体はS-22Pです。リョービにはS-21PベースでS-201Pを販売して欲しい。
- 用途:
- ドアクローザー ストップ付き
- 対象商品:
- 38567112
風の強い日などドアを開けて急激に閉まってきても調整が効きユックリ閉まってくれるのが一番いいです。
- 用途:
- 新設左勝手ドア
- 対象商品:
- 38567112
何ら問題無く小さいのにずっしりした商品です。リフォーム屋さんからマメなあなたならDIY出来ますと太鼓判を押され 安めの商品選びから始め、この商品にたどり着きました。取り付けは説明書通りやればDIY好きな人には簡単です。要望としては本体の取り付けネジに緩み防止剤が塗布されていればなお良かったですね。取り付け一週間、もちろん不具合はありません。
- 用途:
- ドアクローザー交換
- 対象商品:
- 38567103
取付は簡単で、素人の私でもできました。工作が好きな方であれば取り付けられると思います。室内の木製扉に設置しました。動作は良好で、以前購入した3000円程度のドアクローザーより安定感があって良かったです。
- 用途:
- 玄関ドアに使用
- 対象商品:
- 38567146
玄関のドアのクローザーから、オイルが漏れてたので交換しました!
そのまんま着く物が無かったから、取付用の穴を再度空けて取付ました!
- 用途:
- 勝手口ドアーを自動的に占める
- 対象商品:
- 09364336
初めての挑戦のため失敗するのではないかと心配したが、作業手順が分かりやすく図解してあり問題なく取り付けを完了できた。
- 用途:
- 交換用として
- 対象商品:
- 09364284
旧型から今回購入品と器台が同じなため穴あけ作業も無くドライバー1本で交換ができとてもよかったです ちなみに旧製品は18年前のものです。
- 用途:
- ドアクローザーの交換
- 対象商品:
- 38567243
築20年以上経過した我が家の玄関ドアのクローザーからオイルが漏ってきたので、ネットでいろいろ調べたところ、修理は難しいという結論に達して交換することにしました。
既設の物には品番が印してなっかので、見た目やドアの大きさなどから本商品(S23P)を購入しました。2日程で到着したので中身を確認したところ、荷重は判りませんがほぼ同じ物のようです、早速交換作業をしました。取付金具は同じだったのでそそまま新品を取りたところ、ピッタリと収まりました。本体側のアームの形状が違っていました。(既設品はストレート)注文の際アームの形状の選択はなっかたようでした。なのでこれも既設品の物と付け替えてセットし、若干の調整をして終了しました。
費用も安く上がり、スムーズに開閉できるようになりました。バッチリです。