ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)のレビュー

平均満足度 4.56 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)
5,598 / 税込 6,158
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
54件中 21~40件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
落合商店 様2019-09-10
用途:
取り替え
対象商品:
38567103

三角取り付け穴も、複数対応であれば、なお良いです。

2020-04-13
用途:
貸家のリホーム。以前に設置されてたものが、破損したため。
対象商品:
38567103

商品には、大変満足しております。素人ですので、取り付けには、苦労しました。

2019-01-07
用途:
交換用
対象商品:
38567112

ドアが、開閉時ストップしなくなってしまい、交換用に購入しました。
交換用でブロンズ色がなかったので、こちらを選択しましたが、固定の穴が複数あり新しく穴をあけずに済みました。

菊地設備工業 様2018-12-04
用途:
住宅リフォ-ム
対象商品:
09364284

以前よりリョ-ビ製を愛用していますので、今回も購入しました。
取付及び調整が楽で安心して使用出来ます。

宮地マリン 様2018-09-08
用途:
ドアクローザ故障に付き取替た。
対象商品:
38567112

リョービの旧製品故障のため互換製品と取替た。 機能、価格や輸送に関しても問題なく、現時点において満足いくものです。

2人が参考にしています
2018-06-08
用途:
ドア部新設取り付け。
対象商品:
38567103

商品、問題なし、自分、検索、時、まちがい、きずかず、今後は、カタログ本、建築、土木、その他、御社から、取り寄せ、次、仕事、反映、したい、さつそく、ですが、カタログ、請求、方法、お知らせください。。

2018-08-01
用途:
勝手口ドア用
対象商品:
38567155

後付けでアルミ勝手口ドアによく使っています。取り付け易くて気に入っています。

1人が参考にしています
2020-10-10
用途:
自宅玄関ドアのドアクローザーが調整不可能になったため交換
対象商品:
38567103

NHN製がついていましたのでビス穴がそのまま使えると書かれていたがわずかに穴が合わずビスが斜めに入る結果となってしまった。使用に支障はない。

1人が参考にしています
2018-05-24
用途:
事務所ドア取り付け
対象商品:
09364284

商品迅速対応されてすぐ到着いたしました。そのまま取り付けられて簡単でした

1人が参考にしています
山本内装 様2018-04-19
用途:
玄関ドア修理時
対象商品:
38567164

商品は安定の施工しやすくいつも使わせて貰ってます。改善点はありません

2019-02-19
用途:
用途とおり
対象商品:
38567112

リピート品につき問題なし―――――――――――-_

有限会社 暁電子工房 様2018-03-02
用途:
旧製品が故障したため交換する
対象商品:
09364336

本体のネジ穴位置は合いましたが、壁側のネジ穴位置が違いまして、やや苦労しましたが取り付けることはできました。動作は良好です。

2018-01-23
用途:
対象商品:
38567155

問題無し。ーーーーーーーーーーーーーー

有限会社大和工房 様2018-07-12
用途:
既存ドアクローザーの取り替えに使用
対象商品:
38567216

既存取付穴と寸法が違いましたが、何とかつきました。

竹原製作所 様2017-12-21
用途:
手作りドアのクローザーに
対象商品:
38567173

パワー調整など満足。
しっかりした造り。
やはりストップ機能が無いとね。

2019-12-20
用途:
故障品との取り換え
対象商品:
38567103

以前の製品が14年経過でオイル漏れの為、スムーズに開閉出来なくなり交換。
特に取り付けにスキルが必要なく、台座をそのまま利用したので+ドライバー1本で作業が終了しました。
後はオイル漏れが起きないことを祈るのみです。

2017-02-25
用途:
故障したクローザーの取り換え用
対象商品:
38567216

前期種もリョービなので取り換えは簡単でした。前期種に比べリンクのバー部分が短いので、バーをある程度伸ばして設置するときは強度(耐久性)にやや不安があります。

2017-01-11
用途:
交換用
対象商品:
38567103

クローザーはドアの開け閉めの回数にで寿命が決まってくるので、出入りの多いドアは交換の頻度が増す。モノタロウで購入する方が問屋さんから購入するより安くてびっくりした。
商品は、安定のリョウビ製なので今まで通り問題ありません。
1台からでも3000円超えるので当日出荷送料無料で助かります。

有限会社エクセレント 様2016-12-04
用途:
飲食店出入口扉のクローザー交換
対象商品:
38567243

取付工事が簡単で尚且つ速度調整ストッパーのセッティングが
容易であり作業効率に適しているドアクローザーである。
色調デザイン的にも気に入っている。

2019-01-20
用途:
自宅用
対象商品:
09364345

付いていたものが 油漏れしてきたので 取り替えました 立山アルミ製のエスタシア玄関ドアですけど 元付いていたものと同じ穴使えましたベースも同じでした