ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式)のレビュー

平均満足度 4.56 (54件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・外装式) RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)
5,598 / 税込 6,158
直線と曲線が融合したデザインと3バルブ採用の最新モデル。20シリーズのドアクローザは取付板に複数の穴を採用したことで、RYOBI既存の他の機種(#61、#62、#702、#JR)と交換できます。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
54件中 41~54件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2017-01-22
用途:
勝手口通風ドアに取り付け時
対象商品:
38567191

注文間違いで、アーム取り付け穴が違ったが、ピアスネジで取り付けて、スムーズな開閉で、とても満足しています。

マーキュリーインベスター株式会社 様2015-12-07
用途:
交換
対象商品:
38567191

安いですね。カラーは選べませんでしたが業務用としては買い得でした。

2018-09-13
用途:
ドア部品交換
対象商品:
38567252

同じメ-カ-でも 多少ずれているので
リニューアル工事の加工部材が欲しい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-02-21
用途:
現行物の取り換え
対象商品:
09364336

品番さえ間違わなければ、ぴったし。

株式会社丸仁建設 様2017-03-07
用途:
食堂ドアー交換
対象商品:
38567137

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

全農岐阜県本部 様2017-01-24
用途:
扉の交換時
対象商品:
38567207

大変使いやすく説明書があり、助かりました。ありがとうございます。

有限会社アクセス 様2016-09-25
用途:
玄関ドア整備
対象商品:
38567216

木製ドアのため、台座やクランプはそのままで、本体だけの交換となったのですが、
精度が悪く、従前のものとピッタシではなかったのが残念です。ネジ穴を合わせるのに
苦労しました。
製品自体は、さすがRYOUBIのものだけあって、見事な3速作動です。
普通の家庭用で使用し、約10年でストレート1速高速作動になってしまいました。
寿命的にはそんなものでしょうが、同じものでも製品にバラつきがあるようです。

2014-08-10
用途:
補修用
対象商品:
09364284

既存のドアクローザーが油漏れで機能しなくなったため交換用に購入しました。既存のメーカーはリョービでなかったのですが取り付け位置の型紙が同梱されており、あっさり交換できました。

t.iサービス 様2013-07-18
用途:
玄関に取りつけ
対象商品:
38567155

想像通り使いやすい

1人が参考にしています
株式会社トータルカーサービスジャパン 様2016-05-26
用途:
出入り口のドア
対象商品:
09364284

本体は同じだが ロッド類は元の方が良かったのでそのまま使用
スムーズに締まる様になった

有限会社エクセレント 様2016-03-03
用途:
飲食店修理
対象商品:
09364284

大変よかった。

2015-10-30
用途:
アパートのリフォーム
対象商品:
09364284

安価格でいい商品ですが、壊れやすい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

2015-09-15
用途:
交換
対象商品:
09364336

旧製品とは、ア-ムの取り付け金具の穴の位置が違ったのとア-ム長が異なったため、旧のア-ムを加工して取り付けた。

2014-09-29
用途:
出入り口トビラ用
対象商品:
38567155

以前から同様の製品を30年以上使用。油もれしてきたので交換し使用開始。現在良好。