ドアクローザ 20シリーズ パラレル型(ストップ付・内装式)のレビュー
- 用途:
- 工場のドア
ずっと前から壊れてて閉める度に大きな音が響いて苦痛でしたが、替えてから快適になりました。スピードも変えれていいです。取付も前のとネジ穴が一緒だったので、簡単でした。
- 用途:
- 玄関ドアのドアクローザーが古くなったため、交換した。
- 対象商品:
- 09364354
ベースフレームも取り付け穴がいくつもあったので、既存の穴にぴったりでポン付けで簡単でした。ドアが閉まる速度もメーカーの出荷状態で十分でした。「やや満足」なののは、リンクのアジャスターがぎりぎりの長さしかなくて、使用強度に少し不安を感じたからです。リョービ製なので、何年かして故障しても同じメーカーの代替品が期待できるので、この製品にして正解でした。
- 用途:
- 工場のドアの交換
- 対象商品:
- 38567365
工場のドアに、今までドアクローザーが付いていなかったので、購入しました。丁寧な説明書が入っていて、初めてでも取り付けできました。色もシックな黒で満足しています。
- 用途:
- 現状品の取替用
- 対象商品:
- 38567261
現状品が壊れたので、取替用に購入しました。本体の取付金物はそのままで交換出来て、助かりました。アームも、取付穴位置が同じで簡単でした。外装式のストッパーよりも、ストップ位置での保持力は低めですが、場所的に問題ないと思います。
- 用途:
- 玄関ドアの修繕
- 対象商品:
- 38567356
新築時から17年使っている玄関のドアクローザーがオイル漏れによりスコスコ状態になったため交換しました。ダイキャストボディ裏の3桁数字を頼りにググって何とかたどり着いた型番を注文したところ3時迄の注文だったため当日出荷で翌日届きました。スムーズに交換出来て問題も無く満足しています。注文翌日に全品10%オフメールが届いたことが少し残念でした。
- 用途:
- 古い部品と組み合わせて取り付けました。
- 対象商品:
- 09364354
業者に頼むと25000円もかかるという事で、思いきって買ってみましたが、うまく取り付けることが出来て良かったです。
- 用途:
- 室内ドアの開閉
- 対象商品:
- 38567277
取付の型紙が添付されており、ドアの開放方向を図に従って型紙を当ててネジ穴を決めたら取り付けて完了。
室内ドアのクローザーとして取り付け易く、見た目も良いです。
- 用途:
- 新規設置
- 対象商品:
- 09364275
取り付けは、非常に簡単でした。ビスも小分けにしてあって良かったのですが、スチールドアにも使えるドリルビス等もセットしてあると助かります。
- 用途:
- 経年劣化によるオイル漏れで交換
- 対象商品:
- 09364275
現状品もリョービ製でしたが、生産終了品のこともあり対応品がなかなか見つかりませんでした。現状品が161Pであることが分かり、S-121Pを注文しました。結果、位置調整も必要がないくらい簡単に取付ができました。
- 用途:
- オイル漏れした、既存のクローザーの置き換え
- 対象商品:
- 09364302
現状が、リョービであったためそのまま取り付けできました。
穴あけも、位置調整も必要ありませんでした。
手軽です。
- 用途:
- 通常使用
加工が必要と覚悟のうえで購入し40年程前のトーヨーサッシ製ドアに取付け。
ドア側は穴あけ不要でしたが枠側は穴位置、穴サイズが異なりドアクローザーの金具に加工が必要でした。
ボール盤を所有しているので簡単加工でしたがハンドドリルでは少々手間かなと思います。
古いドアに装着予定の方は参考までに。
- 用途:
- 不具合部品の交換
- 対象商品:
- 38567365
新築後20年が経過し、玄関ドアのドアクローザから油漏れが発生!!
修理依頼を考えたけれど...費用がかかるな~と思い、DIYに挑戦!
旧品との互換性を調べて該当商品を購入。
部品交換は20分、動作OKで無事終了。
- 用途:
- トイレドアのクローザーが壊れたため交換
- 対象商品:
- 09364275
満足です、安いのに調整付きでしっかりしています
以前の物も安くて調整付きでしたが微調整が効かず
今回の物も同程度だろうと期待していませんでしたが良い方に裏切られました、後は耐久性ですね
- 用途:
- 古い物の更新
- 対象商品:
- 09364311
何時も迷うのですが、穴の位置やドア側の固定する幅が足りるかどうか、実際に取付けてみないと何とも言えないのが心配です。解説部分を読んでいるつもりですがたまに失敗します。
- 用途:
- ドアクローザーの交換
- 対象商品:
- 38567304
寸法がもう少し詳しく、大きく書いてあると良かった。
誠に申し訳ございませんでした。
品質改善の参考にさせていただきます。
- 用途:
- 住宅用玄関ドアの旧クローザー交換で使用
- 対象商品:
- 38567347
ドアクローザーのドア枠取付用ブラケットの形状の相違点が見られたが加工し
取り付け動作は異状なしです。