ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付)のレビュー

平均満足度 4.69 (29件のレビュー)
商品レビューを投稿する
ドアクローザ 1000シリーズ パラレル型(ストップ付) RYOBI(リョービ)
RYOBI(リョービ)
6,598 / 税込 7,258
「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
29件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
株式会社ビー・アンド・プラス 様2025-12-26
用途:
使用していたドアクローザーがオイル漏れしたので交換が必要でした。

手配して翌々日には入手できたので、直ぐに交換できました。取付けも同じメーカーのものだったので、寸法も同じでスムーズに交換できました。

1人が参考にしています
航空宇宙技術振興財団 東京分室 様2025-05-08
用途:
玄関のドアクローザー交換

取説で、比較的容易にとりつきました。
なお、入手時にリョービへTELし、入手すべき型番を間違えないようにしました。

1人が参考にしています
2025-08-07
用途:
事務所のドアに使用

今までのドアクローザーはすぐ緩んで、風が吹くとドアが開いてしまうことがありました。交換してドアが重くはなりましたが、閉まりが良くなりました。

社会福祉法人慈敬会 様2024-04-09
用途:
施設内ドアクローザの交換
対象商品:
40989496

施設内のドアクローザがオイル漏れ故障したので、同じ製品を購入しました。
解かりやすい説明書も付属しており、簡単に交換出来ました。
外注業者に交換作業を依頼するよりも、安価に交換出来てとても良かったです。

2023-05-26
用途:
管理収支物件共用部のドアクローザーのオイル漏れによる交換
対象商品:
52239723

オイル漏れで急激にドアが閉まる状況を改善するために
アーム部は取り外さないで本体部分を交換しました。
発注から到着がはやくテナント様に迷惑をかけずに改善したので
助かりました

1人が参考にしています
2023-04-16
用途:
店舗の扉の交換用に
対象商品:
38567462

寸法を測ってみたら現在使われているモノとぴったり。加工無しで交換できました。

2022-03-24
用途:
ドアクローザ交換
対象商品:
38567453

ドアクローザ交換で代替品を探していたところ、すぐに見つかったので助かりました。

ろばた家 様2021-03-01
用途:
キッチン入口のドアに使用しました。

15,6年使用していたドアだぅたのでストップも効かななり、閉まるときに大きな音がするようになりました。いろいろ探していましたが、なかなか同じ物が無い状況の中で、モノタロウさんのわかりやすい説明と写真で、やっと見つけることが出来ました。有難うございました。

株式会社 鈴木硝子店 様2021-04-14
用途:
クローザーの取替
対象商品:
38567453

同じようなものに取替したいとのことで、お客様のはすでに廃番になっており近いもので探してこれに決めました。非常にいいです。

株式会社タイヨースポーツセンター 様2020-03-02
用途:
故障した他社製品との交換
対象商品:
38567462

リョービブランドで選んだ感じですがNHNの交換用として同類の製品を選びました。意外に共通部品が多くドア側の追加工は不要でした。
耐久性等についてはこれからですが、きれいに仕上がりました。

2020-04-08
用途:
取り替え
対象商品:
38567462

当たり前のことですが思ってた通りのものが早く届いてよかったです。

2019-09-05
用途:
壊れた物の交換用
対象商品:
40989496

元々ついていた物と同じ物が見つかったので元通りになり良かったです。

2019-04-14
用途:
扉の器具不良取換用として
対象商品:
40989496

既設製品から油漏れが発生するため、取換用として購入。容易に取換が可能でした。現在、良好です。 扉の大きさにより型式が異なることもわかりやすく表示されていたので、間違いなく購入できました。必要により、また利用します。

2018-12-14
用途:
会社の玄関ドアーに使用
対象商品:
38567462

開閉時に、衝撃音があるため困惑していましたが、ドアクローザードア交換で、安心して作業ができるようになりました。交換も簡単でした。

1人が参考にしています
2019-03-23
用途:
玄関ドアー純正品から交換用
対象商品:
38567462

廃品種から交換のため探しておりました、僅かな加工で交換取付出来
安心しました。

Kクラフト 様2017-11-09
用途:
お値段以上。。。
対象商品:
38567453

鉄のドアでも。。。強風にでも。。。影響がありませんでした
取り付け用の、キリ付きステンのビスが付いていると。。
尚嬉しい。。。。

2018-01-30
用途:
既存の製品と入替え
対象商品:
38567462

耐火性ドアのクローザが油漏れをしたため、当商品を購入しました。
価格も安く、とても満足していますが、
2個注文したうちの一つが、交換用の「S-203P」が送られてきたため「-1」で「星4つ」評価にします。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

2016-11-29
用途:
同商品交換作業
対象商品:
40989496

敏速な対応有難うございました。
画像・詳細等もあり手配が簡単でした。

2016-06-10
用途:
ドアに新規に取り付け
対象商品:
38567462

説明書内に「取り付けの位置決め」がすぐにわかるような便利なシートがあり、一発できれいに取り付けられました

2016-07-07
用途:
部品を交換
対象商品:
38567462

バッチリで最高でした。また購入予定してます。

1人が参考にしています