タクタイルスイッチ B3Fのレビュー

平均満足度 4.85 (40件のレビュー)
商品レビューを投稿する
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)
omron(オムロン)
52 / 税込 57
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
40件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2025-12-04
用途:
孫のおもちゃの修理

孫のおもちゃの音声が出なくなりました。テスターで追っていったところこのスイッチの不備が判明し、購入しました。問題なく交換完了し、音声が出るようになりました。注文して翌日届きました。モノタロウさんの良いところはすぐに発送してくれるところです。

2025-09-20
用途:
マウスの修理

US有名メーカマウスの中ボタンが壊れしまったため交換用に購入
サイズもあっていたので無事交換完了 
ちょっとクリック感が強くなったが問題ないです
omronのタクト1個売りしてくれるの助かります

2025-04-10
用途:
歩行コントローラーのスイッチ修理

一部改造 固定用のつめ削除問題なく使用できました快適です。

1人が参考にしています
2025-04-20
用途:
パソコン修理
対象商品:
46477977

起動ボタンが導通不良の為効果しました。バッチリ直りました。

2024-08-31
用途:
ミツミマウスのクリック感 改善
対象商品:
39029006

昔から気に入っている、ミツミのマウスを使用しています。このマウス、スクロールボタンがクルクル回すのでは無く、カチカチクリックするんです。ただ使っているうちに、カチカチ感が無くなってしまうので、スイッチを探しており、この商品に交換しました。ハンダ外しと付けが必要ですが、無事復活しました。

1人が参考にしています
2024-02-14
用途:
電子部品の補修
対象商品:
46477977

金メッキなので信頼性が高いと思い購入しました.高さ5.0mmのスイッチの補修でしたがあいにく1022Gが欠品だったため0.7mm低いこちらにしましたが不具合はありませんでした.押す力が1.76N となっていますが,こちらも元のものに比べて節度感があり,気に入っています.

夢工場M 様2024-01-02
用途:
受信機の修理
対象商品:
39028902

製品についていた物はアルプス製でしたが、買ったのはオムロン。問題なく使えいてます。
30個注文をしましたが、個別の袋でびっくり。せめて10個まとめてでも良いのでは消火。
部品自体には問題ありません。

2023-12-07
用途:
既存品との交換
対象商品:
46477961

特に問題なく、既存品と交換し作動問題ありません。値段も安く個数も必要最低から選択できましたので、満足しています

2023-09-14
用途:
電子レンジのボタンの接触不良を感じたので交換した。
対象商品:
39028857

お手頃価格で、迅速に届き、クリック感も良く、大満足です。

2023-11-24
用途:
リセットSW
対象商品:
46477961

リワーク時に溶かしやすい部品だったので、安く購入出来て助かった。

2022-11-18
用途:
マウスの修理
対象商品:
39028823

1個単位で売っているのはとてもありがたい。
問題なく動作しています。

2022-08-25
用途:
子供のおもちゃ修理

子供のおもちゃのスイッチが壊れたので交換しました。問題なく使用出来ますが節度感は弱めです。逆に言えば軽い力で操作は出来ます。

1人が参考にしています
2022-08-10
用途:
職場で管理する機器の修理
対象商品:
46478336

入手が困難な部品でしたが、迅速に対応していただき助かりました。

2022-05-08
用途:
アドニス JX-5のUP/DNスイッチ交換
対象商品:
39029015

アドニス電機のJX-5のUP/DNスイッチがチャタリングするので交換のため購入。取付・動作とも問題なし。

ササキフラワーズ 様2022-01-22
用途:
ストーブの修理
対象商品:
39028832

業務用大型ストーブのスイッチが効かなくなり基盤のスイッチをはんだ付けで交換しました。見事に直り大変満足しています。

2021-09-14
用途:
通信機器の修理作業に使用
対象商品:
46477977

以前も当商品を使用して、通信機器の補修部品として交換修理を行いました。交換する前のスイッチの耐久精度が低かったためこのスイッチを使用しました。非常に耐久精度が上がり満足しています。有り難う御座いました。

2021-07-25
用途:
ホムセンで購入した扇風機のパネルSWの交換
対象商品:
46477977

採寸で適合するSWは納期が40日となっており断念。次点のこの
SWで交換しました
オムロン製品で安心して使えます

2021-04-27
用途:
操作パネルの修理
対象商品:
39028902

基本こういうスイッチはオムロン製なので修理の際さほど考えないで寸法だけあっているものを買えばいいのは楽です。背が高いタイプを今回購入し、4つ爪を切り落として分解、ベース以外を壊れたスイッチに移植し、機能回復しましたが、皿バネのクリック感が少なかったです。それはやむを得ないです。

2021-01-28
用途:
スイッチ交換
対象商品:
39028832

こんな小さなスイッチまで扱って頂いてありがたい。
計量器のスイッチ交換に使用、作動は節度感も有り良い。

2019-07-25
用途:
マウス修理
対象商品:
39028823

マウスのクルクルする所の押し込みボタンの交換品。
スクロールが快適になります。

1人が参考にしています