パワーリレー G7Lのレビュー

平均満足度 4.81 (42件のレビュー)
商品レビューを投稿する
パワーリレー G7L omron(オムロン)
omron(オムロン)
1,398 / 税込 1,538
定格電圧の50%まで瞬時電圧ドロップが起こっても接点チャタリングレスを実現。 AC100V系のAC100~120V 50/60Hzを1つのコイルで、また、AC200V系のAC200~240V 50/60Hzを1つのコイルでカバーできるワイドレンジコイルを実現。 高容量で特に誘導負荷に強い威力を発揮。 絶縁材料にすべて、UL94V-0に合格した難燃材料を採用。 タブ端子をはじめ、ねじ端子、プリント基板用端子など豊富なバリエーション。 標準品にてUL、CSA、TÜVを取得、IEC950規格認定済み。 接点間隔3mmの安全設計。
42件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2024-10-29
用途:
高周波装置の出力開閉に使用

高電圧大電流用として接点開閉の動作時間が短く(高価なバキュームリレーに匹敵)、絶縁性能も良いので、本来の仕様以外(自己責任にて使用)ですが、高周波装置の出力開閉用として、廉価に適用できました。b接点が無いのがおしい点ですが満足しました。

2人が参考にしています
2024-07-04
用途:
ケルヒャーK3サイレントのスイッチ改善
対象商品:
39070263

接点1回路入りの本品がベスト。多接点を平列に使用する口コミ情報は使い方が間違ってます。リレー接点の並列使用はオムロンの技術情報で間違いと指摘されてます。

5人が参考にしています
2023-08-03
用途:
高圧洗浄機の修理
対象商品:
39070412

電源接点のリレー化に使用しました。問題無く使えています。

2023-08-02
用途:
高圧洗浄機の修理
対象商品:
39070412

ケルヒャーの電源リレー化に使用しました。
問題無く改造できました。

2人が参考にしています
2023-02-10
用途:
機械のメンテナンス
対象商品:
39070421

1つから購入できるのが非常に助かります。また、すぐ届くので、作業が遅れずにすみます。

1人が参考にしています
焼肉ちゃんこ鍋あい川 様2023-01-04
用途:
業務用冷蔵庫の交換部品
対象商品:
39070351

業務用冷蔵庫の故障部品の交換用として使用。問題なく使用できています。

アトラス株式会社 様2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システム作成
対象商品:
39070236

定格電流が大きく、安価なパワーリレーである。ソリッドステートのG3シリーズと比較してコストが低くできる。

2022-12-21
用途:
暖房器具のON-OFF
対象商品:
39070263

容量 1,200Wの暖房器具の ON-OFF 十分安心して使用できる

リフテリア 様2022-10-08
用途:
スイッチ制御盤
対象商品:
39070507

半導体不足の中、在庫が無く困っていたので大変助かりました。
色々なものを揃えていてくれて感謝です。

エヌケーエフ 様2021-11-24
用途:
製品組付け用
対象商品:
39070245

なんだか昨今の電気部品の品薄状況の中、在庫があってくれて、大変助かりました。また、モノタロウさんは有難い存在です。

有限会社アルベルトガーデン 様2021-07-09
用途:
ポンプ電源の開閉
対象商品:
39070263

重要なパーツですのでフロートレススイッチとリレーは信頼できるオムロン製品を採用させていただきました。 安定してモータを制御できる回路が構成できました。

2021-03-06
用途:
アメリカ製電気炉 (プログラムコンピューター管理のリレー)
対象商品:
39070595

純正リレーは破損頻度も多く交換品も高額のため日本メーカーの同じ仕様に交換、安価で交換後の故障もなく以前のように焼成中の故障のストレスもなくなりました。

1人が参考にしています
2021-01-29
用途:
電源回路で使用
対象商品:
39070412

配線がしやすい。分かりやすくミスに結びつかない作りで良い。

2020-09-26
用途:
EVタイマー充電
対象商品:
39070412

深夜電力でEVを200V充電するため、100Vの24Hタイマーと信頼できるオムロンリレ-を選択しました。

H&O 様2020-06-06
用途:
電気の開閉(照明など)
対象商品:
39070412

リレーとの事で「ガッツンガッツン」音の出る電磁開閉器のよりは静かで安いのでは?と思い購入
思った通りの製品でしたが、大きさ的に電磁開閉器より僅かに小さいだけです
端子配置は電磁開閉器に対して使い難い(同じ並びに入出力が並んでいるので絶縁がより慎重に必要
静かに25Aもの開閉を出来て値段も安いので良い製品だと思います。

2020-08-30
用途:
電気温水器の不良リレー交換
対象商品:
39070245

電気温水器のリレーが不良になったので、代替品として使用、前の松下のリレーとほぼ同じサイズで問題無く取り付け出来、動作も良好です。価格もリーズナブルで満足しています。

2020-02-14
用途:
電源のON・OFF操作
対象商品:
39070455

警報信号で回転灯の電源のON/OFF操作をするため、購入しました。他のパワーリレーと異なり、端子部分がネジ式になっているので、配線が楽にできました。デザインもすっきりしていて良いです。もう少し小型化できるとなお良いです。

2019-10-23
用途:
キャンピングカーの12v系のインターロック用
対象商品:
39070437

エンジンを切ったときに、サブバッテリ充電系を車両系からきりはなすためにつかいます。非常に信頼性の高い設備内蔵用のリレーですので、ねじ端子のタイプは特に架装系で非常に使いやすいものです。

2019-08-03
用途:
医療機器
対象商品:
39070446

信頼性を求められる機器に使用しますので、
オムロン製品を採用しました。

2019-02-10
用途:
業務用冷蔵庫の起動用
対象商品:
39070577

動作音も割と静かで動作も快適です。
現在使用中のリレーと同じ型番がなかったので、同じ動作を
することを確認して購入しました。