小形基本スイッチ Vのレビュー

平均満足度 4.70 (86件のレビュー)
商品レビューを投稿する
小形基本スイッチ V omron(オムロン)
omron(オムロン)
199 / 税込 219
熱硬化性ケース 形V-15/形V-10タイプ 【用途】ドア開閉時の電流しゃ断用などの用途に使用可能
86件中 41~60件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
2022-01-16
用途:
暖炉式セラミックヒーターのセイフティSW(転倒時OFF)補修用
対象商品:
39099252

海外製の製品の補修部品として形状や定格を満足しているので購入した。
取り付けはうまく行ったが、マイクロスイッチの押し下げ加重が大き過ぎて、動作不安定だった。V_15_N028も購入したが同じく動作不安定だったので、他の代替部品が見つからずやむを得ずバネ圧変更改造して使用したらうまく行った。部品単体の性能としては全く問題ないと思う。ただ押圧についての表示を部品に表示されたらと思う。
製品性能に関係ないが、221円の部品価格に対して、500円の送料が高すぎる。業務効率の関係あると思うが、マイクロSWの送付方法はあんな大きな箱ではなく、一般封筒など利用して100円位で送付できないでしょうか。モノタロウさんが業者相手中心なのは理解しているけど、一般ユーザーが利用するにはちょっとつらい。

松藤 商会 様2018-09-08
用途:
穀物乾燥機のメンテナンス
対象商品:
39098613

このタイプのスイッチは多種多様ですが、探していたのは、接点へ加わる力が弱いものでしたが、その力を、各商品の加圧動作を数値的に表示してくれていたため、大変助かりました、
お陰さまで、一発で、修理完了し、農繁期に間に合いました。

2018-03-19
用途:
試作機
対象商品:
39098735

カタログ通販で試し用パーツが簡単に手に入り重宝しています。

2018-03-18
用途:
ドアの開閉時のライト点灯に
対象商品:
39099006

大変小型でしっかりした作りで安心して装着できました。

2018-03-05
用途:
機械の保守で壊れたので交換のため
対象商品:
39099015

品物がすぐにあったので機械を止めなくてたすかりました。

2024-10-27
用途:
掃除機のスイッチ交換

充電式クリーナーのスイッチが反応が悪くなり交換。
同じ品番が見つかり良かった。
サイズなども同じでそっくり簡単に交換しスイッチが復活した。
元のスイッチを分解してみると接点が劣化していた。
ホコリが入っての接触不良と思っていたが、アークの問題?
なら回路設計の問題でまた再発するかも。

センチュリーイノヴェーション株式会社 様2018-05-05
用途:
成型機
対象商品:
39098656

小型で使いやすく故障もないので安心して使っています。

2025-01-06
用途:
アケコンのスイッチ

アケコンのスイッチの交換に使用しました。通常のスイッチよりも硬いので、誤入力防止に役立っています。

タカケン 様2018-01-04
用途:
スイッチの教材作り
対象商品:
39098622

程よい感度で入力できます。
値段も手頃です。とても良いです。

2018-04-03
用途:
農業用ハウスの喚起開閉機の作動スイッチ
対象商品:
39099024

古くなり接点の焼き付きのため同じ部品の交換、同じ部品が手配できて本体の交換を思うと安上がり感激

2018-02-21
用途:
海外製との置き換え
対象商品:
39099164

秋〇電子似も在庫がなく、困っていてダメもとでモノタロウで探したところ発見、発送も迅速で地方ですがすぐに届きました、梱包が過剰なこと以外は大変満足です

2024-05-25
用途:
バイクのブレーキスイッチの制作
対象商品:
39099015

フロントブレーキマスターを交換したことにより油圧スイッチを使っていましたが故障。ということでこちらのスイッチを使用して自作しました。スイッチレスポンスも問題ありませんしブレーキタッチフィーリングも向上しました。つまり油圧スイッチはブレーキタッチのフィーリングが悪かったのだと気づきました。

2018-10-28
用途:
部品交換
対象商品:
39098613

オープンデッキのマイクロスイッチが不良なのか、コンデンサーがへたったか・・・モーターが回らなかったり、動こうかな的な動作を始めたので、まずはスイッチをと思いましたが、当時のV-1A44なる型番は廃品種で無く、寸法上似ているのでこれを購入、今はカツカツと稼働してます。良かった。性能はもう無論オムロンですよ。

2023-09-26
用途:
高圧洗浄機の修理
対象商品:
39099252

高圧洗浄機の圧力スイッチの不調のため購入。洗浄機モーターは1400WなのでV-16-XXでもいいかと思ったが、外形寸法が同じで突入電流が大きいV-21-1C6にした。

1人が参考にしています
楢原 徹 様2023-09-24
用途:
換気扇のドアスイッチなど
対象商品:
46526584

掲載している写真は、違う製品のものです。オムロン からの説明では、この品番は端子が2つとのことですが、写真は3つあります。
結局、役に立ちませんでした。
次の被害者が出る前に、写真を正しいものに変更し、説明も載せた方が良いと思います。

1人が参考にしています
2018-07-19
用途:
フットスイッチに使用
対象商品:
39098893

中華製のフットスイッチ10A用を購入したのですが これが全くの不良品で一度使用したら足を放してもスイッチが入りっぱなし。やはり中華製はダメでした。そこでモノタロウさんでオムロン製マイクロスイッチを購入し交換してみました。交換後は何の問題もなく使用出来ています。ありがとうございました。

2017-06-20
用途:
シュレッダー修理
対象商品:
46527966

MATSUSHITAのAH732079の代替で購入。本当はV-15-3A6が欲しかったのですが、納期の関係でこちらを選択。
問題なく稼働しております。

2人が参考にしています
設備電算親睦会 様2017-04-17
用途:
ラジコンの
対象商品:
39098613

スロットルサーボリンクにつけアイドル時グロープラグに通電しエンスト防止に使いたい、納期が早く助かりました。

2022-09-13
用途:
技能検定訓練用の部材
対象商品:
39099164

はんだ付けには、NC-NO端子間の間隔をもう少し広い方が良いですね

2022-05-15
用途:
ドライヤーの修理
対象商品:
46529007

Nobbyドライヤーのクールモードスイッチをカチカチやりすぎると中で焼けてくっついて、ずっと冷風という使えないものになる。修理に出すと3000円は取られるので、コチラを使って修理、サイズも固定する穴も同じで安くでなおるので助かる